Energy Command™ para geradores de veículos recreativos

A solução definitiva para geração de energia em veículos recreativos: Energy Command™. O Energy Command é uma nova linha de painéis de administração de potência remota que fornece controle sem preocupações para a maioria dos geradores a diesel, gás ou propano líquido da Cummins Onan.

Administração de potência para veículos recreativos na ponta dos dedos

Para saber mais, leia nosso guia Fundamentos da Administração de Carga de Geradores para Veículos Recreativos.

Energy Command 30

Instalado pelos fabricantes de veículos recreativos em novos modelos, o painel Energy Command da Cummins Onan vai ajudar os donos de veículos recreativos com a administração de energia, fornecer informações de serviço e oferecer funções de segurança aprimoradas, além de muitos outros recursos.

"O Energy Command destaca o compromisso da Cummins Onan com controles integrados para os donos de veículos recreativos administrarem seus sistemas de alimentação elétrica", disse Ed Pickens, gerente de sistemas de alimentação elétrica móvel da Cummins Onan. "Essa filosofia de integração direcionada ao cliente será parte integral de todos os novos produtos da Cummins Onan no futuro."

O Energy Command 30 monitora automaticamente as baterias e os geradores do veículo recreativo e inclui funções de partida do gerador automático e recursos especiais de segurança. O Energy Command é compatível com os geradores para veículos recreativos da Cummins Onan e qualquer tipo de bateria, e é projetado para ser facilmente instalado por fabricantes de veículos recreativos a um custo relativamente baixo.

  • Baixe um Manual de Operação e Instalação do Energy Command 30 para imprimir
  • O gerador automático liga para atender às demandas de ar condicionado para até quatro unidades
  • Monitora regularmente e exibe os níveis de bateria e fornece energia ao inversor para carregar as baterias
  • O exclusivo recurso de "antecipação" carrega a bateria por completo antes do "momento de silêncio"
  • Programe facilmente seus próprios "momentos de silêncio" e preferências de carregamento da bateria
  • Automaticamente inicia/para o gerador quando a bateria atinge um nível baixo/cheio
  • Exibe o medidor de horas do gerador, lembretes de manutenção e mensagens de diagnóstico para facilitar a solução de problemas
  • A partida segura impede o gerador automático de iniciar em condições inseguras

O Energy Command 30 pode ser adicionado a um veículo recreativo já existente?

O Energy Command 30 (EC-30) é uma opção muito acessível ao comprar um novo veículo recreativo, mas fica mais caro ao adicioná-lo a um veículo já existente. Para conectar todos os recursos do EC-30, é preciso puxar cabos do ar condicionado, da chave de transferência, das baterias domésticas e do chassi, da entrada de segurança e do gerador até o local do controle. Dependendo do projeto específico de seu veículo recreativo e dos recursos que você deseja conectar, o técnico levará 8 horas completas para instalar um EC-30 corretamente. Se você pretende comprar um EC-30 para seu veículo recreativo já existente, faça um orçamento da instalação com o revendedor para saber o custo total da adição desse recurso. Os engenheiros da Cummins Onan não recomendam que os donos de veículos recreativos tentem instalar o EC-30 por conta própria, pois é preciso ter conhecimento de códigos elétricos para instalar todos os cabos de forma segura e correta.

Quais modelos de geradores funcionam com o Energy Command?

Energy Command is compatible with Cummins Onan RV Generators, except the Onan QD 3200.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.