Peças e manutenção de geradores para veículos recreativos

Quando a confiabilidade é importante, insista no que há de melhor. De filtros a kits de ajuste, as peças originais Cummins Onan Green Label são fabricadas conforme as especificações exatas do produto para maximizar a potência de saída e a vida útil de seu gerador para veículos recreativos da Cummins Onan.

As peças originais Cummins Onan Green Label estão disponíveis com todos os revendedores certificados de serviços e peças para veículos recreativos da Cummins Onan.

As peças de manutenção também podem ser encomendadas on-line no site cumminsonanstore.com nos Estados Unidos e no site shopcummins.ca no Canadá.

As peças Cummins Onan diferem das peças compatíveis

Não se contente com peças aftermarket ou compatíveis. As peças originais Cummins Onan oferecem a durabilidade e o desempenho que você espera da Cummins Onan. A seguir, veja algumas das peças que você vai se acostumar a verificar e trocar como parte de sua rotina de manutenção, bem como os motivos para escolher peças da Cummins Onan.

Filtros de ar

Os filtros de ar originais Cummins Onan são projetados com um pré-limpador de espuma especial, para uso específico em geradores de veículos recreativos. Os filtros de ar de outros fabricantes podem ser feitos com um papel de densidade mais baixa, e as superfícies de vedação podem ficar rígidas e rachar com o tempo, permitindo a entrada de ar sujo no sistema de admissão do motor. Ao longo do tempo, basta um punhado de sujeira para desgastar os anéis do pistão e os cilindros. (Os filtros de substituição para alguns modelos mais antigos podem não incluir o pré-limpador.)

Velas de ignição

As velas de ignição originais Cummins Onan vêm de fábrica com as folgas ideais para seu motor de gerador para veículos recreativos. Velas de ignição compradas de outras fontes vêm com folgas para motores automotivos, que têm folgas bem maiores. Ao recalibrar, o cabo de aterramento deve estar dobrado e não deve cobrir todo o eletrodo, o que reduzirá a vida útil da vela de ignição.

Filtros de óleo

Os filtros de óleo Cummins Onan para veículos recreativos possuem válvulas que permitem que o óleo desvie do filtro em partidas a frio ou se o filtro ficar obstruído. Os filtros de óleo de outros fabricantes geralmente não possuem válvulas de desvio. Visto que esses filtros "compatíveis" seguram detritos, o óleo pode ficar sujo, levando a altas pressões de óleo, falhas nas juntas e até danos ao motor. Outros filtros de óleo "compatíveis" contêm válvulas de desvio, mas não determinam em que PSI a válvula se abre. Se a configuração for alta demais, o elemento de papel do filtro poderá ser danificado em uma partida a frio, inutilizando-o ou causando a falta de óleo para o motor.

Alguns clientes disseram que o filtro de óleo de substituição (peça #122-0833) que eles compraram para seus motores Cummins Onan Quiet Diesels parece ser do tamanho errado. Nós estamos atentos a isso! O filtro #122-0833 foi substituído pelo filtro #185-5801 e o filtro #185-5409. Apesar da diferença na aparência externa, ele se ajustará ao seu conjunto, e o anel de óleo fornecerá vedação adequada.

OnaMax Oil Update

Q2 disponível de 2020. A Cummins oferecerá o novo SAE10W-30 OnaMax™ petróleo para geradores Onan a gasolina e petróleo liquefeito (LP). O novo peso do óleo oferece os mesmos grandes benefícios que você encontra com nosso produto SAE15W-40.

  • Mistura de óleo de motor idêntica usada na produção de geradores para veículos recreativos.
  • Protege contra o desgaste em motores resfriados a ar ou a água.
  • Formulado para dar proteção contra oxidação e maior viscosidade do óleo para ajudar a reduzir o desgaste do motor e o consumo de óleo.
  • Oferece excelente proteção em motores resfriados a água, onde podem ser experimentadas maiores velocidades ou intervalos de drenagem mais longos.

Learn More About OnaMax Oil

A rede nacional de distribuidores e revendedores da Cummins Onan pode ajudá-lo com peças e serviço para manter seu gerador para veículos recreativos da Cummins Onan em ótimas condições. Para encontrar o local mais perto de você, ligue grátis para 1-800-888-6626 ou use nosso localizador de revendedores.

RV Manuals

Looking for RV generator manuals? Some of our most popular operators and installation manuals are now available for direct download.

View RV Generator Manuals

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.