Manutenção de gerador marítimo Onan

Uma preocupação comum de usuários de barcos é como manter o gerador marítimo Cummins Onan. Não se preocupe, o Cummins Onan facilita isso com kits de cruzeiro de manutenção pré-embalados.

Fácil manutenção

Fácil manutenção além da conveniência do kit de cruzeiro Cummins Onan, o recipiente resistente pode ser usado para armazenar peças adicionais relacionadas com o sistema elétrico/máquinas do barco. Os números de peça de cada componente do kit podem ser obtidos na etiqueta de manutenção no grupo gerador.

A manutenção do gerador é similar à manutenção de um carro, e a manutenção é essencial para desempenho máximo e vida longa. Assim como umm carro, você terá um manual do operador para sua unidade de gerador com instruções muito específicas e intervalos de manutenção em forma de grade. Esse manual informará comoo manter seu gerador e lhe permitirá registrar coisas como horas de operação e manutenção realizada. Você verá que a troca do óleo, a verificação da bateria/conexões, troca de filtros de ar ou óleo e inspeção visual dos componentes de sua unidade são requisitos de manutenção típicos. No entanto, o trabalho sob garantia precisa ser realizado por um revendedor/distribuidor ou técnico certificado da Cummins.

Intervalos de manutenção selecionados

Os intervalos de manutenção convenientes abaixo também podem ser solicitados ao seu revendedor/distribuidor Cummins. Todas as placas de intervalos de manutenção são especialmente laminadas para aumentar a durabilidade e contam com ilhós que permitem fixação ao gerador. Incluem também intervalos de serviço periódicos para seu modelo e uma lista de peças de serviço. Para obter peças para outros modelos, consulte seu revendedor/distribuidor Onan Cummins.

Para reparos mais amplos e para sua tranquilidade, sinta-se à vontade para contatar seu revendedor/distribuidor Cummins Onan para obter mais informações.

Quais verificações ou procedimentos do gerador devo seguir antes de uma viagem de férias?

Recomendamos:

  • Pelo menos uma semana antes da viagem ou chegada do convidado a seu barco, revise seu Manual do operador Cummins Onan Marine e realize todos os serviços necessários (filtros, zinco, correias etc.) Se for necessária manutenção, dependendo da estação, os centros de serviço locais podem ter alguns dias de espera para disponibilidade de técnicos. Quando for necessário um técnico certificado Cummins Onan, recomendamos ligar para todos os centros de serviço Cummins locais para agendar o melhor horário possível.
  • Confirme que a bateria está totalmente carregada
  • Inspecione e aperte todas as braçadeiras e conexões de mangueira, especialmente as conexões do escape
  • Verifique todos os níveis de fluidos e adicione se necessário ou substitua os fluidos para obter as temperaturas de operação esperadas
  • Efetue todas as inspeções antes do arranque, conforme descrito no Manual do Operador; verifique se todas as válvulas de passagem do casco estão abertas conforme necessário
  • Ligue e opere o grupo gerador verificando se hávazamentos visuais e ruídos estranhos
  • Faça tentativas de partida e parada em todas as estações
  • Ative todas as cargas previstas para serem operadas durante a viagem, assegurando que o gerador não seja sobrecarregado. Opere o grupo gerador por pelo menos 30 minutos sob carga
  • Anote as horas de operação e adicione às horas previstas para registrar a viagem. Com base no total de horas, identifique as peças sobressalentes necessárias para serviço baseado nos intervalos de serviço descritos no Manual do Operador. Compre as peças sobressalentes necessárias ou um kit de cruzeiro em seu revendedor/distribuidor Cummins Onan local.
  • Anote os números de telefone de centros de serviço localizados em ou próximo ao destino de viagem para o caso de necessidades inesperadas de peças ou serviços

O que você recomenda para a operação diária do meu grupo gerador marítimo Cummins Onan?

Veja aqui algumas boas dicas gerais. Você encontrará outras informações úteis em seu Manual do Operador que pode ser visualizado on-line ou encomendado por meio de seu revendedor/distribuidor Cummins Onan local se você não recebeu um com seu grupo gerador.

  • Inspecione e elimine deritos de filtros de água do mar; não espere até que estejam entupidos. A falta de inspeção pode resultar em danos ao rotor da bomba de água do mar
  • Inspecione a área ao redor do grupo gerador para ter certeza de que nada se moveu nem se soltou (panos, equipamentos de limpeza, ferramentas, peças sobressalentes etc.) durante o percurso que possa bloquear a entrada ou saída de ar ou danificar fios ou mangueiras
  • Inspecione o grupo gerador quanto aos níveis de fluidos, vazamentos e intervalos de serviço necessários com base nas horas de operação e execute qualquer manutenção identificada, conforme necessário

Como preparo meu grupo gerador Cummins Onan para armazenamento prolongado?

Recomendamos:

  • Leia seu Manual do Operador Onan para familiarizar-se conforme necessário
  • Ligue e opere o grupo gerador em todas as estações
  • Deixe o grupo gerador operar aplicando toda a carga disponível até a potência nominal
  • Quando possível, simule falhas para testar a operação de controle
  • Desconecte e armazene abateria de acordo com as orientações do fabricante - consulte o BCI (Battery Council International, Chicago IL)
  • Drene o óleo e substitua por óleo novo, documente a viscosidade
  • Verifique se o refrigerante é capaz de temperaturas de armazenamento e ajuste conforme necessário. Se o refrigerante tiver dois anos ou mais, drene e substitua por uma mistura capaz de temperaturas de armazenamento. A relação máxima entre etilenoglicol e água destilada é 50/50, a recomendada é 40/60
  • Remova o rotor de água bruta e guarde em local fresco e seco ou descarte conforme necessário
  • Drene e limpe o lado de água do mar do trocador de calor. Remova algas marinhas ou detritos se for observado excesso de incrustação. Poderá ser necessária uma limpeza profissional feita por um centro de serviço Cummins Onan local
  • Drene o silencioso de levantamento de água
  • Limpe e lubrifique ligeiramente quaisquer peças que possam ter ferrugem
  • Retoque pintura lascada ou arranhada
  • Documente todo o trabalho realizado, inclusive testes de carga e controle. Faça reparos ou anote quaisquer falhas que precisem ser abordadas antes de recolocar a unidade em serviço.

Ao recolocar o grupo gerador em serviço:

  • Revise os documentos para guardar e faça reparos, se necessário, de quaisquer falhas ou problemas observados
  • Confirme que a bateria está totalmente carregada
  • Inspecione e aperte todas as braçadeiras e conexões de mangueira, especialmente as conexões do escape
  • Verifique todos os níveis de fluidos e adicione se necessário ou substitua os fluidos para obter as temperaturas de operação esperadas
  • Se houver um bujão de drenagem do silencioso, verifique se está bem apertado ou instale o bujão se tiver sido removido para armazenamento
  • Se houver um bujão de drenagem do trocador de óleo, verifique se está bem apertado ou instale o bujão se tiver sido removido para armazenamento
  • Instale o rotor de água do mar removido ou rotor novo se estiver seco ou danificado, ou descartado no armazenamento
  • Substitua os filtros de combustível primários e secundários
  • Limpe ou substitua todos os terminais e conexões de fios enferrujados e corroídos
  • Limpe e inspecione as escovas e anéis deslizantes do gerador, se houver
  • Conecte a bateria totalmene carregada
  • Execute todas as inspeções pré-arranque, conforme descrito no Manual do Operador Cummins Onan e verifique se todas as válvulas de passagem do casco estão abertas, conforme necessário
  • Ligue e opere o grupo gerador verificando se hávazamentos visuais e ruídos estranhos
  • Faça tentativas de partida e parada em todas as estações
  • Verifique e ajuste a frequência conforme necessário.



Aproveite seu barco ao máximo!

Inscreva-se para receber as últimas notícias, lançamentos de produtos, tecnologias e muito mais da indústria naval.

Inscrever-se

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.