Confiabilidade de disponibilidade conquistada

Se a energia é a força vital do data center, a energia de backup é o sistema de suporte de vida do data center. Embora os projetos, requisitos e especificações do data center sejam tão variados quanto os setores a que eles servem, uma coisa permanece constante: a confiabilidade do tempo de atividade é o objetivo final.

Com nosso foco inabalável na inovação, a Cummins foi pioneira em tecnologias que definem o padrão de modularidade e confiabilidade em sistemas de energia de backup para data center.

Melhor tecnologia disponível para os melhores data centers da categoria

Os melhores data centers da categoria exigem recursos especializados do sistema de energia. Nossa equipe de engenharia focada no data center está constantemente em busca de novas tecnologias adaptadas para otimizar a confiabilidade do sistema de energia de backup. Avanços no motor e sistemas de pós-tratamento permitem o uso do sistema de energia ambientalmente responsável, mesmo nos locais mais rigorosos. Os sistemas avançados de ligação em paralelo fornecem controle digital automatizado de transições de inicialização, sincronização e potência no-break em 10 segundos ou menos. As classificações de carga do data center personalizado permitem horas ilimitadas de operação, sem restrições do fator de carga médio.

Confiabilidade quase perfeita

Para data centers de missão crítica, uma disponibilidade de 99,999% é o objetivo final. Enquanto 99,999% é o padrão-ouro raramente alcançado, geralmente se espera pela adesão aos requisitos de Nível IV do Uptime Institute para garantir a tolerância a falhas. O projeto de sistemas de energia que atingem um desempenho de alta disponibilidade requer uma atenção especializada para a arquitetura do sistema e a redundância de equipamentos necessários, ao mesmo tempo evitando a duplicação desnecessária que pode impedir a confiabilidade do sistema. Os engenheiros de sistema da Cummins estão entre os mais experientes do setor e contam com o apoio de uma equipe global de distribuidores Cummins para garantir a instalação e comissionamento sem problemas no local.

Expertise mundial comprovada

Os negócios e indústrias impulsionados pela tecnologia, com data centers como backbone, não são limitados por fronteiras nacionais (ou continentais). E nem nós o somos. Com os footprints corporativos crescendo na velocidade dos dados, a capacidade de implementar rapidamente uma expansão global é extremamente importante. É por isso que a Cummins mantém uma vasta rede de especialistas em data centers em todos os cantos do mundo. Nossos profissionais de rede de distribuição global são treinados e equipados para executar seus requisitos exatos e são capazes de lidar com nuances regionais – de códigos elétricos a relacionamentos com fornecedores.

Mas colocar mais data centers em mais países não significa mudar a forma como você faz as coisas. A Cummins oferece confiabilidade de data center global por meio de uma presença consistente de sistema de energia, o que significa que não há surpresas, seja sua próxima implantação em Xangai ou Chicago

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.