Por que o CHP

Operar uma estufa demanda muita energia. Com os sistemas de eletricidade e calor combinados (CHP), a Cummins ajuda os produtores a estabelecerem usinas elétricas independentes que fornecem eletricidade e energia térmica confiáveis ​​para as operações em estufa.

As condições do mercado estão maduras para a adoção de CHP

Historicamente, os produtores em estufas na América do Norte nunca tiveram uma razão para avaliar a viabilidade dos sistemas de eletricidade e calor combinados (CHP), que é uma tecnologia de geração de energia que permaneceu nas margens da consciência pública. Na Europa e em outras regiões do mundo, onde os custos de energia, ambiente regulatório e condições de mercado ditam abordagens inovadoras para geração de energia, o CHP ganhou destaque. E nesses lugares, a Cummins tem sido uma parceira confiável na implementação e gerenciamento do sistema de CHP.

Hoje, as condições são favoráveis ​​para a adoção dos sistemas de CHP na América do Norte. As reservas de gás de xisto descobertas recentemente reduziram os preços do gás natural e aumentaram a viabilidade de se estabelecer usinas elétricas independentes. Para os produtores de estufa, que também se podem beneficiar dos subprodutos do calor térmico e fertilizantes de CO2, o CHP dá a eles uma oportunidade sem precedentes para aumentar a eficiência energética, produtividade e lucro.

Aumente a produtividade com a fertilização por CO2

Como a demanda por produção de hortaliças deve dobrar na próxima década, os produtores podem utilizar a capacidade do CHP para produzir fertilizante de CO2 aerotransportado para ajudar a atender a essa necessidade. Não apenas o CO2 aerotransportado é uma alternativa mais ecológica ao fertilizante líquido, mas também fornece um aumento de até 30% na produção agrícola. Com CO2 como fertilizante, os produtores podem criar um ambiente para que as plantas prosperem, melhorando a qualidade dos produtos e a saúde geral da planta.

Gere eletricidade e energia térmica no local

Nossos sistemas de CHP fornecem até 90% de eficiência e utilização de energia, resultando em até 30% de redução nos custos de energia. Qualquer excedente de energia pode ser vendido à rede. E, como o calor perdido é capturado, o CHP também pode atender aos requisitos de aquecimento térmico da estufa.

Estabeleça uma estufa mais ecológica

Com um sistema de CHP, os produtores em estufa podem capturar dois dos resíduos mais comuns da atualidade, o calor de escape e o CO2, e convertê-los em ganhos tangíveis. O CHP representa um verdadeiro cenário mutuamente benéfico para os produtores em estufa, permitindo-lhes aumentar a produtividade e estabelecer operações ambientalmente responsáveis. Os especialistas em CHP da Cummins podem ajudá-lo a fazer a transição para a fonte de energia mais produtiva e rentável disponível para os produtores em estufa.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.