Perguntas frequentes

Respostas valiosas para perguntas comuns sobre geradores de estufa e eletricidade e calor combinados (CHP) Veja nossa lista abaixo.

A aplicação pode ser instalada em estufas de qualquer tamanho. No entanto, uma estufa de 10 acres ou mais terá melhores retornos sobre o investimento.

Há inúmeros programas nos níveis local e federal, dos quais as aplicações de estufa com CHP podem se beneficiar. O DSIRE é a fonte mais abrangente de informações sobre incentivos e políticas que apoiam as energias renováveis ​​e a eficiência energética nos Estados Unidos. Você pode encontrar mais informações sobre sua região no http://www.dsireusa.org/

Quando os produtores em estufas exploram a oportunidade de implementar instalações de cogeração em suas operações, a negociação de contratos favoráveis ​​de longo prazo de eletricidade e gás natural com empresas de serviços públicos pode ser uma possibilidade. A cogeração poderia tornar as operações em estufas mais competitivas.

Outros benefícios da cogeração incluem a geração de eletricidade em comunidades onde ela é necessária, evitando ou adiando investimentos em infraestrutura de redes de transmissão e distribuição, e substituindo usinas de geração de custos mais elevados. A cogeração também reduz as perdas de eletricidade que inevitavelmente ocorrem durante a transmissão de uma grande central elétrica, que são estimadas em torno de 9 a 10 por cento da geração líquida.

A Cummins instala aplicações de estufa há mais de 10 anos.

A Cummins oferece gestão de sistemas CHP pronta e completa, desde dimensionamento, projeto e instalação até operação e manutenção contínuas. Os produtores em estufa podem realizar os benefícios completos de CHP simplesmente deixando os especialistas da Cummins cuidarem de todos os detalhes.

Para produtores em estufa que optam por serem proprietários do sistema CHP, a Cummins também oferece especialização para projetar, instalar e manter o sistema. Essa abordagem permite que o produtor se beneficie de economia contínua de energia, maior rendimento e lucros adicionais quando existe a oportunidade de vender energia excedente de volta à companhia de serviços públicos. O contrato de operação e manutenção permite ao produto focar na operação do negócio principal: o crescimento das culturas.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.