Solução IMO Nível III Cummins

Levando uma tecnologia comprovada a um novo nível.

As normas regulatórias de emissões variam de uma região para a outra. Esse é um desafio para fabricantes de motores, construtores de navios e seus clientes. Os fabricantes são obrigados a decidir entre reinventar a roda para atender às normas IMO III ou fazer modificações a tecnologias já existentes para atender aos novos regulamentos.

A Cummins está pegando sua abordagem comprovada de dois níveis usada na tecnologia de motores IMO II, adicionando um catalisador SCR estabelecido e dando aos clientes a flexibilidade de operar em níveis regulados por IMO III quando necessário e níveis IMO II quando permitido. Os operadores ainda terão a capacidade de alternar entre IMO II e III durante a operação. A capacidade de "pausar" as funções SCR minimiza o uso de DEF e os custos associados enquanto mantém o alto nível de eficiência de combustível pelo qual os motores QSK19QSK38QSK50 e QSK60 da Cummins são conhecidos.

Usar a tecnologia já existente de motor e pós-tratamento oferece máxima confiabilidade e minimiza o tempo de inatividade por um preço inicial muito mais baixo do que o das soluções concorrentes. Mas os benefícios de confiar na Cummins vai muito além disso.

 

Solicitar uma cotação Ver estudo de caso Encontrar um revendedor local


DESTAQUES

Tolerância mais alta ao enxofre
O sistema de pós-tratamento usado nos motores marinhos de alta potência da Cummins não exige o uso de combustível com baixa concentração de enxofre. O IMO III garante 1.000 ppm ou menos, mas os motores Cummins podem operar com uma concentração maior de enxofre quando estiverem em águas não reguladas.

Consumo menor de DEF
A unidade de injeção de DEF usa menos DEF do que os sistemas de SCR concorrentes, utilizando ar pressurizado para atomizar a ureia para oferecer uma mistura melhor e uma reação química mais completa.

Da ociosidade à velocidade
A solução da Cummins inclui um contador de ociosidade que exibe um aviso para que a carga do motor possa ser aumentada para iniciar uma limpeza controlada de hidrocarbonetos acumulados.

Primeira instalação ou renovação
Por conta da forma como a solução da Cummins foi projetada, as embarcações usando os motores IMO II QSK19, QSK38, QSK50 e QSK60 da Cummins podem ser facilmente renovados para que alcancem níveis de produção de NOx de 2 g/kW por hora.

Manutenção em alto-mar
O sistema de pós-tratamento SCR da Cummins oferece fácil acesso para manutenção, que pode ser realizada usando ferramentas e procedimentos padrão.

Diversas configurações para facilitar a instalação
O sistema de pós-tratamento tem diversas opções de configuração e, dessa forma, pode ser posicionado de forma a se encaixar no espaço necessário.

Ver folheto


ONDE A ESPECIALIZAÇÃO ENCONTRA A EXPERIÊNCIA

Ninguém sabe mais sobre como superar os desafios de emissões do que a Cummins. Fazemos isso há décadas em quase todos os setores e tipos de equipamentos do mundo. A Cummins estabelece o nível de qualidade por meio de sua combinação de experiência em tecnologias de emissões e um imenso comprometimento com pesquisa e desenvolvimento de emissões de diesel. Observamos cada situação com uma visão em 360 graus, examinando todas as opções e considerando qual a melhor forma de elas atenderem às necessidades de cada aplicação exclusiva. No caso dos regulamentos IMO Nível III, otimizamos nossa solução para oferecer confiabilidade e credibilidade enquanto fornece flexibilidade que minimiza o uso de DEF.

EPA: a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos regula as emissões de escape de motores diesel instalados em navios da marinha com bandeira dos EUA/registrados.

UE: a Diretiva de Máquinas Móveis Não Terrestres regula emissões de escape de motores diesel instalados em navios de portos fluviais operando na União Europeia. A Diretiva de Embarcações de Recreação regula emissões de escape e ruído de motores de propulsão instalados em embarcações recreativas operando na União Europeia.

IMO: a Organização Marítima Internacional (IMO) regula emissões de escape em motores diesel acima de 130 kW (174 HP). Motores usados exclusivamente em aplicações de emergência são isentos. IMO Nível III aplica-se somente quando operando na Área de Controle de Emissões de NOx. O regulamento Nível III está em vigor nas Áreas de Controle de Emissões de NOx da América do Norte e do Mar do Caribe dos EUA para embarcações construídas após 1 de janeiro de 2016.

 

 

De marinheiro para marinheiro

Inscreva-se para receber as mais recentes atualizações, dicas de segurança, tecnologias e muito mais sobre equipamentos marítimos.

Diesel-elétrica para 2020, polonês

Turquia/Noruega, balsa a diesel-elétrica-bateria

Serviço elétrico híbrido para grandes traineiras

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.