Classificações e definições marítimas

As classificações se baseiam na ISO 8665 condições de 100kPa (29.612 em Hg) e 25 °C (77°F) e 30% de umidade relativa. A potência do eixo de transmissão representa a potência líquida disponível após perdas de transmissão típicas e é 97% da potência nominal. A potência é classificada em conformidade com os procedimentos de IMCI.

Alta potência (HO)
Esta classificação de energia destina-se para uso frequente em aplicações de carga variável com um fator de carga de 10-30 por cento. Potência total limita-se a cada oito horas de operação. Operação com potência reduzida deve ficar entre 80 por cento de carga ou abaixo.

Motores com essa classificação foram feitos apenas para alimentar embarcações de uso recreativo. O uso de classificações de alta potência em aplicações comerciais anulará a garantia a critério da Cummins. Uso comercial é definido como qualquer trabalho ou emprego relacionado como uso do produto ou qualquer uso do produto que possa gerar renda, para qualquer parte do período da garantia, mesmo que o produto seja usado apenas de forma ocasional para tais objetivos.

Estre as aplicações típicas de alta potência estão barcos para pesca esportiva, iates e barcos a motor.


Operação intermitente (INT)
Esta classificação de potência é para uso intermitente em aplicações de carga variável com um fator de carga de 20-40 por cento. Potência total limita-se a cada oito horas de operação. Operação com potência reduzida deve ficar entre 80 por cento de carga ou abaixo. Além disso, a operação com potência reduzida deve ficar na ou abaixo da velocidade de cruzeiro (rpm). A velocidade de cruzeiro (rpm) depende da velocidade nominal do motor (rpm):

As aplicações típicas para embarcações incluem: cascos planos como em embarcações customizadas, militares e para polícia, barco de pesca fretado e algumas aplicações para embarcação de pesca sem rede de arrasto.

Aplicações auxiliares típicas incluem: pacote de potência hidráulico, impulsores para manobras e bombas de incêndio de emergência.


Média contínua (MCD)
Esta classificação de energia destina-se para uso contínuo em aplicações de carga variável com um fator de carga de 40-60 por cento. Potência total limita-se a cada seis horas a cada 12 horas de operação. Operação com potência reduzida deve ficar entre 80 por cento de carga ou abaixo.

As aplicações típicas para embarcação incluem: balsas com casco plano, barcos de pesca projetados para altas velocidades em bancos de pesca, iates com casco de deslocamento (sem carga), navio-transporte costeiro de percurso curto onde a carga e a velocidade do motor são cíclicos.

Aplicações auxiliares típicas incluem: pacote de potência hidráulico e algumas bombas de carga.


Serviços pesados (HD)
Esta classificação de energia destina-se para uso contínuo em aplicações de carga variável com um fator de carga de 60-75 por cento. Potência total limita-se a 10 horas a cada 12 horas de operação. Operação com potência reduzida deve ficar entre 80 por cento de carga ou abaixo.

As aplicações típicas para embarcações incluem: embarcações com casto de deslocamento como traineiras de pesca com arrastão em águas intermediárias, e rebocadores onde a velocidade reduzida é comum e a velocidade e a carga do motor é estável. Eles também podem ser utilizados em embarcações de alta velocidade, como em balsas e barcos de transporte.

Aplicações auxiliares típicas incluem: bombas de carga e impulsores em modos de posicionamento dinâmicos.


Operação contínua (CON)
Esta classificação de energia destina-se para uso contínuo em aplicações que requerem um fator de carga de 70-90 por cento.

As aplicações típicas para embarcações incluem: cascos de deslocamento de alto mar como traineiras de pesca de águas profundas, navios-transporte, rebocadores, barcos empurradores, pesqueiros de arrasto e barcos de reboque.


Light Duty (LD)
Intended for intermittent use in variable load applications with a power factor of 10-30%. Potência total limita-se a uma hora a cada oito horas de operação. Reduced power operation must be at or below 80% load.


Energia primária (Prime)
Motores com esta classificação estão disponíveis por um tempo ilimitado de horas por ano em aplicações de carga variável. A carga variável não pode exceder uma média de 80 por cento da potência nominal.

Uma capacidade de sobrecarga de 10 está disponível por um período uma hora dentro de um período de operação de 12 hora. O tempo de operação total na potência de sobrecarga de 10 por cento não deve exceder 25 horas por ano. A potência nominal cumpre com a ISO 8528.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.