Caminhonete

Os motores para caminhonete Cummins fornecem potência, confiabilidade e durabilidade extraordinárias.

É por isso que tantos proprietários de caminhonetes não trocam os motores Cummins por nada.

O motor Cummins 6.7L Turbo Diesel está disponível em caminhonetes pesadas RAM 2500 e 3500 RAM 3500, 4500 e chassi cabine 5500. Aproximadamente 75% dos proprietários de caminhonetes pesadas Ram 2500 e 3500 escolhem o Cummins Turbo Diesel opcional. The 2019 model year introduced HD pickup buyers 1000 lb-ft of torque for the first time ever.

Com a propriedade da Cummins vêm os direitos a alta milhagem. Se você já é um proprietário, não deixe de conferir o clube de alta milhagem Cummins Turbo Diesel.. Com 100.000 milhas, você está apenas começando.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.