A Cummins atinge grandes alturas para equipar a mina de cobre de Julong

por
Julong Mine

A Cummins oferece mais do que apenas motores para atender sua frota de motores na mina de Julong.

Os recursos minerais mais valiosos geralmente são escavados em locais de difícil acesso em todo o mundo. Isso causa dificuldade não apenas para as mineradoras, mas também para as máquinas pesadas usadas nas minas. Algumas dessas minas operam em grandes altitudes, onde a qualidade do ar e condições climáticas severas comprometem a energia do motor e a eficiência do combustível. Os motores da Cummins enfrentam esse desafio em uma variedade de aplicações na mina de cobre de Julong, a maior mina de cobre da China. Há mais de 65 motores Cummins operando na mina, que está localizada a uma altitude de 5.500 metros. Operando a uma altitude maior do que a do acampamento base do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, os motores da Cummins oferecem alta confiabilidade e durabilidade excepcional. Os produtos Tier 2 da Cummins se adaptam automaticamente a condições extremas, permitindo que nossos motores ofereçam as melhores soluções de energia. Com tamanhos que variam de 19 L a 60 L, os motores oferecem suporte a aplicações como escavadeiras, caminhões basculantes, geradores de energia, perfurações e escavadeiras.

Os caminhões de transporte 240T alimentados pelo motor QSK60 da Cummins contam com operação contínua nesse ambiente severo, tornando esse motor a melhor escolha em Julong. O QSK60 conta com design robusto do motor, controles sofisticados e intervalos de manutenção ampliados para melhorar a economia de combustível e os custos operacionais no local.

Além de oferecer ótimos produtos, a Cummins tem a vantagem de empregar membros dedicados na equipe para oferecer suporte à manutenção e às necessidades operacionais da mina. A Cummins mantém 12 membros da equipe de suporte aftermarket no local. Ao refletir sobre a qualidade do suporte oferecido, Zhao Hongbo, líder da equipe de serviço da Cummins, contou: "Estamos muito orgulhosos de sermos os fornecedores de motor para nosso cliente há mais de 3 anos. Temos um recorde de fornecer o que prometemos aos nossos clientes e temos uma excelente equipe para executar projetos em locais em grande altitude e com dificuldades logísticas".

A talentosa e experiente equipe de suporte aftermarket da Cummins continua demonstrando feitos incríveis ao oferecer suporte e resolver quaisquer problemas no local. A Cummins oferece uma abordagem com foco no cliente e energia confiável para manter aplicações em alguns dos ambientes mais severos em um mundo "Always On". Se você quiser saber mais sobre nossa equipe de especialistas, nossos motores confiáveis ou nossos produtos inovadores, acesse http://www.cummins.com/mining ou fale com o revendedor Cummins da sua região por aqui.

Julong Mine

 

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.