Studia przypadków w górnictwie

Cummins w akcji

Górnictwo to niezwykle niebezpieczna branża. I właśnie dlatego w Cummins zadowolenie naszych globalnych klientów i ich partnerstwo zawsze pozostają najwyższym priorytetem.

Od wywrotek po koparki – dowiedz się więcej o tym, jak produkty Cummins są zawsze stale w użyciu w różnych zastosowaniach górniczych na całym świecie i dlaczego nasi klienci wybierają Cummins.

Nie podejmuj ryzyka, gdy chodzi o moc. Korzystaj z najlepszych rozwiązań. Pracuj na maszynach Cummins.

Maszyny górnicze z silnikami Cummins w akcji!
Strony 1–6 z 15
Today, Clermont produces around 12 million tonnes of high energy thermal coal a year, its mining fleet including 32 Komatsu 930E and 830E haul trucks and seven Hitachi excavators, all Cummins-powered. Clermont was the first mine in Australia to use the Cummins QSK78, a 78-litre V18 rated at 3,500 hp which was specified in the Komatsu 930E-4SE trucks to ensure good ramp speed out of the pit which today has a depth of 280 metres.
Today, Clermont produces around 12 million tonnes of high energy thermal coal a year, its mining fleet including 32 Komatsu 930E and 830E haul trucks and seven Hitachi excavators, all Cummins-powered. Clermont was the first mine in Australia to use the Cummins QSK78, a 78-litre V18 rated at 3,500 hp which was specified in the Komatsu 930E-4SE trucks to ensure good ramp speed out of the pit which today has a depth of 280 metres.
Zakłady wydobywcze/górnicze są w ciągłym ruchu i pracują nieprzerwanie w jednych z najbardziej ekstremanlnych środowisk na naszej planecie. Bez względu na wszystko, zakład musi działać, o każdej godzinie każdego dnia. W świecie górniczym przestój z powodu pojedynczego elementu wyposażenia może spowodować stratę dziesiątek tysięcy dolarów. O sukcesie kopalni decydują dwa kluczowe elementy; dostępność sprzętu i wydajność. Aby osiągnąć optymalne wyniki w obu kategoriach, górnicy potrzebują partnerów, którzy pracują tak samo ciężko jak oni.
W lutym 2018 roku kopalnia węgla w północno-zachodnim Kolorado zakupiła koparkę Liebherr R 9400 do eksploatacji w swoim zakładzie górniczym. Węgiel wydobywany w tym miejscu dostarczany jest bezpośrednio do sąsiadującej z nim elektrowni węglowej o mocy 885 megawatów. Kopalnie pracujące w ekstremalnych warunkach wymagają niezawodnych silników do zasilania urządzeń wydobywczych, dlatego też kopalnia wybrała firmę Cummins do zasilania koparki Liebherr R 9400.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!