제로 배출 미래가 지금 시작됩니다: 베르너 엔터프라이즈와 커민스는 커민스의 새로운 15리터 천연가스와 15리터 수소 내연 엔진을 통합하기 위한 협력을 발표합니다.

인디애나주 콜럼버스
""

글로벌 전력 솔루션 공급업체인 베르너 엔터프라이즈(Nasdaq: WERN)와 커민스(NYSE: CMI)는 최근 발표된 커민스의 15리터 천연가스 및 15리터 수소 내연 엔진의 검증 및 통합을 시작할 것이라고 발표했습니다. 커민스는 15리터 천연가스 제품을 시작으로 2022년 하반기에 이러한 새로운 파워트레인을 베르너 트럭에 통합할 예정입니다.

커민스 엔진 비즈니스 부사장 겸 사장인 스리칸스 파드마나반(Srikanth Padmanabhan)은 "베르너는 탄소 발자국 감소에 초점을 맞춘 운송 리더이며, 커민스는 여러 전력 솔루션을 성공적으로 원활하게 사용하여 저탄소 옵션을 성공적으로 원활하게 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. "당사의 솔루션에는 최신 대형 천연가스 엔진과 현재 개발 중인 대형 수소 ICE 엔진이 포함됩니다. 고급 디젤, 천연가스, 수소에서 전기화에 이르는 커민스의 광범위한 파워트레인 솔루션을 통해 커민스는 오늘날 고객의 특정 비즈니스 요구와 지속 가능성 목표를 충족하는 여러 옵션을 제공할 수 있습니다. 차세대 커민스 파워트레인은 제로 배출가스 미래로의 전환의 확연한 길을 제공할 것입니다."

"커민스가 제공하는 옵션은 지속 가능성과 탄소 발자국 감소에 대한 오랜 초점과 일치합니다." 베르너 엔터프라이즈의 회장, 사장 겸 최고 경영자인 Derek Leathers는 말했습니다. "그들은 우리가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 기술을 사용하는 데 우선순위를 두는 것을 이해합니다. 지금 선제적으로 대응함으로써 모든 사람에게 더 나은 미래를 보장하고 있으며, 이러한 협력적인 노력을 기대합니다."

부사장 겸 일반 관리자인 에이미 보어거(Amy Boerger)는 "이 협력은 두 회사의 광범위한 경험과 전문 지식을 결합하여 베르너 차량대에게 지속 가능성 및 운영 목표를 달성하는 데 도움이 되는 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 동시에 커민스가 제품 제공을 최적화하는 데 도움이 되는 귀중한 운영 및 성능 데이터를 제공할 것입니다" 라고 말했습니다. 북미, 커민스 "이러한 협업을 통해 우리는 기술을 구체화하고 최적화하여 다양한 시장에서 제로 배출가스 상용 운송 솔루션으로의 전환을 훨씬 더 빨리 실현할 수 있습니다."

2021년 15월에 발표된 10리터 천연가스 엔진은 커민스 Eaton Automated Transmission Technologies Endurant HD 트랜스미션 및 커민스 연료 전달 시스템과 결합할 수 있어 특수 제작되고 완전히 통합된 천연가스 파워트레인을 보장합니다. 다른 변속기 페어링은 특수 응용 분야를 위해 출시될 예정입니다. 15리터 엔진은 최대 500마력과 1,850 ft-lbs 토크의 정격을 제공하면서도 2024 캘리포니아 또는 환경보호국 배출 표준을 충족하기 위해 선택적 촉매 환원(SCR)을 필요로 하지 않고 재생 가능한 천연가스(RNG)로 구동될 때 잠재적으로 탄소-음극 솔루션을 제공합니다.

수소 엔진은 OEM과 최종 사용자에게 차량 및 장비 통합과 함께 친숙한 기계식 드라이브라인을 계속 사용함으로써 적응성의 이점을 제공합니다. 이는 현재의 파워트레인을 반영하는 동시에 응용 분야의 요구를 충족시키기 위한 엔진 파워와 기능을 지속적으로 제공합니다.

또한, 15리터 수소 엔진은 커민스에서 제조한 전해조에서 생산하는 제로 카본 그린 수소 연료를 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 재생 가능한 수소 생산에 대한 예상 투자는 커민스 연료 전지 또는 엔진 파워를 활용하는 수소 구동 차량의 배치 기회가 늘어날 것입니다.

베르너 기업 소개

Werner Enterprises, Inc. (Nasdaq: WERN)는 미국, 멕시코, 캐나다 전역의 고객에게 우수한 트럭 운송 및 물류 서비스를 제공합니다. 업계 최고의 현대 트럭 및 트레일러 차량인 $2.4억의 2020년 매출을 달성한 커민스는 13,000명 이상의 재능 있는 직원과 혁신적인 Werner EDGE 기술을 통해 공급망의 무결성을 중시하고 안전하고 탁월한 정시 서비스가 필요한 고객을 위한 필수 솔루션 공급업체입니다. Werner는 전용 및 일방통행 트럭로드 서비스뿐만 아니라 트럭 부하 브로커, 화물 관리, 복합모드 및 파이널 마일을 포함하는 물류 서비스를 제공합니다. 업계 리더인 베르너(Werner)는 지속 가능성을 장려하고 다양성, 평등, 포용성을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 정보는 www.werner.com.

커민스 소개

Cummins Inc., a global power technology leader, is a corporation of complementary business segments that design, manufacture, distribute and service a broad portfolio of power solutions. The company’s products range from internal combustion, electric and hybrid integrated power solutions and components including filtration, aftertreatment, turbochargers, fuel systems, controls systems, air handling systems, automated transmissions, electric power generation systems, microgrid controls, batteries, electrolyzers and fuel cell products. Headquartered in Columbus, Indiana (U.S.), since its founding in 1919, Cummins employs approximately 59,900 people committed to powering a more prosperous world through three global corporate responsibility priorities critical to healthy communities: education, environment and equality of opportunity. Cummins serves its customers online, through a network of company-owned and independent distributor locations, and through thousands of dealer locations worldwide and earned about $2.1 billion on sales of $24 billion in 2021.

미디어 연락처
cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.