인디애나 학군, 지속 가능성을 높이기 위해 Blue Bird 전기 스쿨 버스 배포

Bartholomew 통합 학교 공사는 지역 사회의 공기 품질을 개선하고 비용 절감 혜택을 측정하기 위한 노력의 일환으로 블루버드 전기 학교 버스를 수령합니다.
Bartholomew 통합 학교 공사는 지역 사회의 공기 품질을 개선하고 비용 절감 혜택을 측정하기 위한 노력의 일환으로 블루버드 전기 학교 버스를 수령합니다.
BCSC는 지속 가능성 운동의 일환으로 Blue Bird 전기 구동 스쿨 버스를 수령했습니다.
Blue Bird의 전기 스쿨 버스는 커민스 PowerDrive 7000EV 배터리 전기 파워트레인으로 구동되며 배출가스 제로를 생산합니다.
Bartholomew 통합 학교 공사 (BCSC)는 지속 가능성 운동의 일환으로 블루 버드 전기 구동 학교 버스를 받았습니다. BCSC는 인디애나 폭스 바겐 환경 완화 신뢰 기금으로부터 필요한 충전 인프라와 함께 학교 버스에 상당한 보조금을 제공 한 자금을 수여받았습니다. 전기 구동 스쿨 버스 분야의 리더인 Blue Bird는 미국 전역에서 이러한 청정 차량의 배치를 계속 확대하고 있습니다.
"BCSC는 환경적으로 책임있는 커뮤니티 구성원이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 운송 운영으로 인한 배출량 감소는 기업의 환경 지속 가능성 목표와 일치합니다" 라고 BCSC 운영 책임자 인 브렛 보즈만(Brett Boezeman) 박사는 말했습니다. "BCSC 플릿에 전기 버스를 추가하면 다른 대체 에너지 탐사 및 탄소 발자국 감소 노력을 더욱 지원할 것입니다. BCSC는 이러한 프로젝트에 대해 커뮤니티 지원을 할 수 있어서 다행입니다." 또한 이 전기화 프로젝트에는 에너지 소비를 40% 줄이기 위한 고효율 LED 전구와 태양 에너지 패널이 두 건물의 옥상에 설치되어 21개 건물에 조명 설비를 업데이트하는 것도 포함됩니다.
전기 버스 구현을 더욱 최적화하기 위해 커민스와 듀크 에너지는 BCSC와 협력하여 차량 에너지 소비 및 충전 요건을 연구했습니다. 전기 버스는 또한 차량-그리드(V2G) 기능을 보여주며 인디애나 최초의 V2G 가능 버스입니다. 이 연구는 버스에 사용되는 경로, 충전 일정 및 배터리 수명에 미치는 영향, 피크 속도/시간에 대한 전기 소비, 총 소유 비용을 선택하는 데 도움이 됩니다. 에너지 소비 연구는 또한 광범위한 차량 채택이 미치는 영향과 향후 차량 구매에 대한 투자 및 총 소유 비용에 대한 청사진을 제공합니다.
Blue Bird의 전기 스쿨 버스는 커민스 PowerDrive 7000EV 배터리 전기 파워트레인으로 구동되며 배출가스 제로를 생산합니다. 전기 모터는 정비가 없어 서비스, 연료 및 배출가스 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 조용하고 강력한 운용으로 통학 버스 차량의 귀중한 자산이 됩니다.
커민스의 파워트레인 일반 관리자인 제프 세거(Jeff Seger)는 "커민스는 BCSC와 커뮤니티가 이 전기 버스를 차량대에 추가하면 혜택을 받을 수 있어서 매우 기쁩니다. "커민스가 콜럼버스에 본사를 두고 있기 때문에 자사의 혁신이 커뮤니티를 발전시키는 데 중요한 역할을 한다는 것을 자랑스럽게 생각합니다."
블루버드 코퍼레이션의 전기화 SVP인 트레버 러더럼(Trevor Rudderham)은 "Bartholomew 프로젝트에서 수집한 데이터는 빠르게 진화하는 시장을 지속적으로 혁신하고 개선함에 따라 전기 버스 제품을 지속적으로 개선하는 데 가치가 있을 것입니다. "현재 수백 대의 전기 버스가 운행 중이기 때문에, 커민스는 이미 지난 1년 동안 전기 기술 발전에 큰 발전을 이루었으며 가까운 장래에 콜럼버스에서 더 많은 버스가 운행되기를 희망합니다."
Blue Bird의 전기 스쿨 버스에 대한 자세한 내용은 www.blue-bird.com/electric 방문하세요.
Blue Bird(NASDAQ: BLBD)는 스쿨 버스의 선도적인 독립 설계자이자 제조업체입니다. 1927년 출범 이래 550,000대 이상 판매되었으며 현재 약 180,000개의 버스가 운행 중입니다. 학교 버스 업계에서 오랜 수명과 명성을 쌓은 Blue Bird는 미국의 상징적인 브랜드입니다. Blue Bird는 스쿨 버스 및 관련 부품의 설계, 엔지니어링, 제조 및 판매에 중점을 두어 주요 경쟁업체와 차별화됩니다. 학교 버스 응용 분야를 위해 특별히 설계된 유일한 섀시 및 차체 생산 제조업체인 Blue Bird는 학교 버스 혁신, 안전, 제품 품질/신뢰성/내구성, 운영 비용 및 건조성으로 업계 선두 주자로 인정 받았습니다. Blue Bird는 학교 버스 공간에 새로운 기술을 도입한 풍부한 역사를 가지고 있으며, 20,000대 이상의 저배출 버스와 제로 배출 버스를 운행하는 대체 동력 스쿨 버스 분야의 탁월한 리더입니다. 블루버드는 조지아주 포트 밸리에 있는 두 시설에서 통학 버스를 제조합니다. 마이크로버드 합작 투자는 캐나다 퀘벡 드럼몬드빌에 제조 시설을 운영합니다. 서비스 및 애프터마켓 부품은 오하이오주 델라웨어에 위치한 Blue Bird 부품 유통 센터에서 배포됩니다. Blue Bird의 전체 버스 라인에 대한 자세한 내용은 www.blue-bird.com 방문하세요.
BCSC는 인디애나폴리스에서 남쪽으로 45마일 떨어진 인디애나주 콜럼버스 안팎에 위치한 인디애나 공립학교 시스템입니다. BCSC는 PreK-12학년 학생 11,486명을 교육합니다. 교육구에는 21개의 건물이 있으며 그 중 18개는 재학생입니다. 학생 인구 중 70%는 흰색, 16%는 히스패닉, 7%는 아시아인, 4%는 다인종, 2%는 흑인, 1%는 아메리칸 인디언입니다. BCSC의 학생 인구는 매우 다양하며, 학생들은 거의 60개 언어를 모국어로 구사하고, 44%는 연방 점심 지원을 받고, 13%는 특수 교육 서비스를 받고 있습니다.
교육구는 140대 이상의 버스를 보유하고 있으며, 하루 2회 이상 8,500명의 학생을 이송하여 시와 카운티 전역에서 매일 4,312마일을 운행합니다. BCSC는 여러 자석 프로그램을 주최하고 모두에게 학생 교통수단을 제공하여 대중교통 시스템에 대한 접근성과 복잡성을 더합니다.
글로벌 전력 기술 리더인 Cummins Inc.는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션에서부터 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.
Headquartered in Columbus, Indiana (U.S.), since its founding in 1919, Cummins employs approximately 59,900 people committed to powering a more prosperous world through three global corporate responsibility priorities critical to healthy communities: education, environment and equality of opportunity. Cummins serves its customers online, through a network of company-owned and independent distributor locations, and through thousands of dealer locations worldwide and earned about $2.1 billion on sales of $24 billion in 2021.