커민스 가스 발전기 설비는 52,000가구에 상응하는 전력을 공급합니다.

영국 대번트리 - 2019년 3월 출시된 이래 Cummins Inc.의 HSK78G 가스 발전기 설비는 약 52,000가구에 해당하는 80MW 이상의 설치 용량을 달성했습니다.
저탄소 발전에 대한 수요가 증가함에 따라 모든 산업의 조직은 신뢰할 수 있고 강력한 성능을 제공하면서 탄소 발자국을 줄이기 위한 대체 에너지원을 찾고 있습니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 커민스는 2019년 3월 HSK78G 가스 발전기 제품군을 출시하면서 가스 범위 확장에 많은 투자를 했습니다.
최대 2MW의 전력 밀도를 가진 커민스 희박 연소 가스 발전기는 광산 및 제조에서부터 쇼핑몰과 병원에 이르기까지 다양한 산업 분야에 신뢰할 수 있는 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 다양한 범위에서 연료 유연성을 제공하는 HSK78G 발전기는 폐기물로 간주되는 자연, 저비용, 저 BTU, 무료 연료원을 사용합니다.
지속 가능한 발전 솔루션
"다양한 산업 분야의 관심이 높아지고 있으며, 이러한 모든 산업이 발전용 저탄소 대체품으로의 전환을 고려하고 있습니다. 난방, 냉각 및 증기 발생을 위한 47.1%와 2110 kW의 열 출력으로 시장을 선도하는 열 효율을 제공하는 이 발전기 시리즈는 상당한 환경적 이점을 제공합니다. 또한 열병합발전(CHP) 시스템과 병렬로 작동할 수 있으며, 이를 통해 연소되는 연료 에너지의 70-90%를 유용한 전기 또는 열로 변환하여 지속 가능한 자격 증명을 더욱 높일 수 있습니다." 커민스 에너지 관리 전무 이사 앤-크리스틴 디버디에(Ann-Kristin deVerdier)는 말했습니다.
HSK78G는 원예, 물류 및 제조 작업에서부터 발전소 및 백업 전력을 위한 가스 전력 공급, 내셔널 그리드에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 걸쳐 성공적으로 설치되었습니다.
"커민스는 성능, 가동 시간 및 운영 비용에 대한 시장의 기대치를 충족하는 동시에 배출가스 저감 필요성을 충족하는 솔루션을 개발하기 위해 열심히 노력했습니다. HSK78G 발전기 시리즈는 주 전원과 피킹 전력 응용 분야를 위해 연료 공급원이나 작동 조건에서 아무리 극한의 출력을 제공해도 믿을 수 있는 전력을 제공합니다."
열병합발전의 힘
이 발전기는 벨기에 원예 기업인 Varegro에서 최근에 달성한 열병합발전(CHP) 응용 분야에서 여러 주 전원 응용 분야에서 그 자체로 입증되었습니다. 총 수익이 100% 이상인 이 회사는 조명, CO2 회수 및 뜨거운 물 요구 사항을 포함하여 모든 에너지 요구를 충족할 수 있었습니다. 그 동안 충분한 과잉 전력을 생산하여 전국 전력망에 다시 판매할 수 있었습니다.
다른 곳에서는 미국의 농업 산업이 온실에 2MW의 연속 전력을 공급하는 열병합 발전 시스템을 제공하기 위해 커민스를 선택했습니다. HSK78G 60Hz 설치된 발전기는 그리드 병렬 모드로 작동하도록 설계되어 최대 43.5%의 높은 전기 효율을 제공해 고객에게 더 높은 연료 절감을 제공합니다.
오프그리드 믿을 수 있는 전력
HSK78G는 그리드 인프라가 존재하든 믿을 수 있는 전력을 제공합니다. 파키스탄의 외딴 섬유 제조업체와 영국 소재의 운송 및 저장 회사인 Walker &Son(Hauliers) Ltd.의 경우, 두 시설 모두 최대 44.2%의 높은 전기 효율과 함께 견고하고 비용 효율적인 오프그리드 발전 기능을 제공하는 이점은 엄청납니다.
피킹 파워 및 그리드 병렬 응용 분야
피킹 전력 응용 분야에 적합한 가스 발전기는 백업 전력 시스템으로 사용할 수 있으며 수요가 많은 시기에 그리드를 지원하고 풍력 및 태양 에너지와 같은 재생 가능한 전력원의 변동을 상쇄할 수 있습니다. 영국 기반의 엔지니어링 및 컨설팅 회사인 TMS Grid Ltd.와 협력하여 10대의 HSK78G 장치가 총 20MW의 무정전 백업 전력을 공급합니다. 제품의 고효율과 함께, 발전기의 그리드 규정 준수(GCC) 인증을 통해 TMS Grid Ltd.는 G99 영국 요건 준수를 입증할 수 있었습니다. 또한, HSK78G 장치는 새로운 중형 연소 플랜트 지침(MCPD)이 정한 최신 배출가스 한도를 충족하여 배기 후처리 시스템의 필요성을 제거하여 총 소유 비용을 낮출 수 있습니다.
최근 호주 서부에 본사를 둔 하이브리드 발전소에 11대가 추가로 설치되어 총 22MW의 설치 용량을 제공합니다. 태양열, 풍력, 배터리 기술이 혼합된 HSK78G 발전기 모델은 전력 공급을 안정화하는 데 사용되어 전압 및 주파수 방해가 적고 복구 시간이 빨라집니다.
커민스는 미얀마에서 소매업체 및 도매업체로 운영되는 석유화학 기업인 Petro & Trans에 8개의 HSK78G 장치를 공급할 예정이며, 이 발전소는 두 발전소에 설치될 예정이며 총 16MW의 전력을 공급할 예정입니다. 생성된 전력은 전국 전력망에 전력을 공급하는 데 사용되어 회사에 상당한 재정적 이점을 제공합니다.
자세한 내용은 커민스 HSK78G 가스 발전기 시리즈 웹 페이지를 방문하세요.