Today’s modern diesel engine is an impressive feat of innovation. Cummins Inc. is no stranger to innovation. In fact, the company spends $1 billion annually on research and technology across its product portfolio with 11,000 of the brightest engineers innovating for their customers. Today the company is taking a look at three of the innovations that have shaped the advanced diesel engines that are relied upon by so many different industries.
1. 디지털 도구
컴퓨터 시대의 도래는 많은 산업에 혁명을 일으키고 디젤 엔진에 엄청난 영향을 미쳤습니다. 컴퓨터 컴포넌트를 디젤 엔진에 통합하여 효율성과 전반적인 성능을 향상시켰습니다. 디젤 엔진의 컴퓨터는 점화 시스템, 연료 분사 프로세스, 배기 시스템, 변속기, 배기 시스템 등과 통합됩니다. 이러한 기본 통합 외에도 컴퓨터 기술은 추가 디지털 하드웨어, 애플리케이션 및 기능, 모바일 애플리케이션 및 디지털 하드웨어를 통해 오늘날의 고급 디젤 엔진을 최적화했습니다. 커민스는 커민스 엔진의 전체 수명을 향상시키는 전체 디지털 제품 및 기능*을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함되었습니다.
● 원격 엔진 모니터링
커민스는 이제 최신 원격 엔진 모니터링 및 고급 분석 도구인 PrevenTech®를 제공합니다. PrevenTech는® 연결성과 데이터를 사용하여 장비 상태를 원격으로 모니터링하고 고객을 업계 최대의 서비스 네트워크에 연결하여 트럭, 광산, 선박 및 철도를 포함한 응용 분야의 운영 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.
● 예측 서비스
커민스는 이제 업계 최초의 예측 서비스 인사이트(Predictive Service Insights)를 제공하여 특정 컴포넌트 고장이 발생할 가능성이 있는 트럭 차량과 서비스 위치를 경고하고 실제 고장이 발생하기 전에 교체 계획을 세울 수 있는 서비스 권장 사항을 제공합니다. 이 기술은 엔진에서 직접 데이터를 통해 구동되므로 고객이 계획하지 않고 비용이 많이 드는 다운 타임을 방지할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 PrevenTech®를 통해 제공되며 Guidanz®, INLINE™ 및 Quickserve 온라인을 포함한 커민스의 정품 서비스 도구에서 찾을 수 있습니다.
● 공중전력 기능
과거에는 차량의 ECM(엔진 제어 모듈) 소프트웨어 또는 엔진 매개 변수를 업데이트하려면 서비스 센터 또는 사내 수리 센터로 가져와야 했습니다. 이제 커민스의 애플리케이션 OptiTech®를 통해 이러한 두 서비스 작업을 모두 공중에서 완료할 수 있습니다. OptiTech®를 사용하면 공기 중 기술을 사용하여 ECM 소프트웨어 및 프로그램 어디서나 다양한 엔진 매개 변수를 업데이트할 수 있습니다. 고객이 변화하는 지형, 듀티 사이클 또는 주행 선호도에 맞게 조정할 수 있습니다.
● 새로운 엔진 기술
2020년 2월, 커민스는 프라이트라이너 트럭을 위한 최초의 연결성 지원 X15 Efficiency 시리즈 엔진과 새로운 Endurant™ HD 파워트레인을 발표했습니다. 이 혁신적인 기술에는 아큐멘(Acumen)이라는 커민스의 고급 엔진 컴퓨팅 모듈이 포함되었습니다®. 이를 통해 커민스의 기술 플랫폼에 연결되어 디지털 앱에 직접 액세스하고 공기 제품 개선 및 향후 서비스 통합을 달성합니다. 셀룰러 연결을 통해 정보를 안전하게 전달할 수 있는 Acumen® 엔진은 다양한 환경과 다양한 듀티 사이클에서 차량이 어떻게 작동하는지 더 깊이 이해할 수 있습니다. 새로운 인사이트는 기계 학습을 향상시키고 보다 맞춤형 제품과 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
*커민스의 모든 디지털 제품 및 기능에는 엔진이 해당되지 않을 수 있습니다. 커민스 담당자, 원래 장비 제조업체 또는 텔레매틱스 서비스 제공업체에 문의하세요.
2. 배출가스 감소
오늘날의 청정 디젤 엔진은 2000년 이전에 엔진이 생산한 유해 배출량을 90% 줄입니다. 배출가스 감소의 목적은 성능을 희생하지 않고 효율성 향상으로 이어졌습니다. 기술과 청정 디젤 기술의 발전은 디젤 엔진의 계속 개선에 도움이되었습니다. 커민스의 중요한 배출가스 저감 혁신은 다음과 같습니다.
● 최적화된 파워트레인 기능
기술은 배출가스 저감을 돕는 데 중요한 역할을 했습니다. Acumen® 및 Endurant™ HD가 장착된 새로운 스마트 파워 트레인은 연비 경제성을 개선하고 배출가스를 크게 줄입니다. 예를 들어, 예측 기어 변속은 카메라, 센서 및 교통 데이터를 조합하여 향후 도로 조건에 따라 차량을 선제적으로 변속하거나 다운시프트합니다. 이를 통해 기어가 자동으로 변경되어 연비가 향상되고 변속기 및 관련 부품의 기계적 부담을 줄일 수 있습니다. 다른 고유한 커민스 파워트레인 기능으로는 온램핑 부스트, 다이내믹 파워, 힐 롤아웃 등이 있습니다.
● 후처리 시스템
배출가스 표준은 계속 진화하고 있으며, 이는 구형 디젤 엔진 사양이 적용된 상용차가 현행 기준에 맞지 않는다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 커민스는 지속적으로 진화하는 이러한 규정을 충족하기 위해 광범위한 후처리 기술을 제공합니다. 이러한 후처리 시스템에는 커민스 분진 필터가 포함되어 있는데, 이 필터는 탄소를 수집하고 산화시켜 분진을 90% 이상 제거합니다. 분진이 제거되면 배기 가스에 산화질소와 이산화질소가 여전히 남아 있습니다. 이러한 수준을 줄이기 위해 분사 공정에서 요소수를 도입하여 이러한 독성 배출을 무해한 질소 가스 및 수증기로 변환합니다. 이를 통해 유해 배출을 효과적으로 제거하여 배기 가스의 배출을 줄입니다.
3. 연료 불가지론 엔진
디젤 엔진 작동 원칙에서 파생된 커민스 연료 불가지론 엔진 플랫폼은 공통성을 염두에 두고 의도적으로 설계되었습니다. 일련의 엔진 버전은 커먼 베이스 엔진에서 제공되며 헤드 개스킷 아래에 동일한 부품과 구성품을 많이 공유합니다. 헤드 개스킷 위에는 다양한 연료 공급원을 위한 다양한 구성품이 있어 고객이 디젤, 천연가스, 수소 중에서 선택하여 제로 배출로의 전환을 맞춤화할 수 있습니다. 혁신과 신뢰성의 유산을 바탕으로 구축된 커민스는 제조한 수백만 개의 디젤 및 천연가스 엔진의 연구와 통찰력을 활용하여 이러한 안정적이고 연료 불가지론적인 플랫폼을 설계했습니다. 이는 업계 최초이며 이 기술 접근 방식은 커민스의 제품 포트폴리오 전체에 적용됩니다.
커민스: 미국 및 그 이후 디젤 엔진의 미래를 구상
항상 혁신합니다. 이는 커민스의 단순한 구호가 아니라 기본 설정입니다. 커민스는 미래가 우리를 앞으로 나아가게 한다는 것을 알고 있으며, 이를 따라잡기 위해서는 커민스가 끊임없이 그 도전을 해결해야 합니다. 오늘날 커민스는 아무리 좋은 일을 하고 있더라도 최고의 일이 아직 오지 못했다는 것을 알고 있습니다. 위에 나열된 혁신은 회사의 시작에 불과하며, 고급 디젤 엔진의 미래를 지속적으로 재창조하게 되어 기쁩니다. 커민스와 미래에 대한 비전을 더 알아보세요.