커민스의 세계 물의 날을 강조하는 직원 프로젝트

커민스에 대해 배우는 학생들

커민스 직원들은 담수의 중요성과 천연 자원이 직면한 중요한 문제를 강조하는 행사를 기념하면서 2023년 세계 물의 날(World Water Day 11)에 연결된 20개 이상의 프로젝트를 실시할 예정입니다.

이 활동은 남아프리카공화국의 강 청소와 인도의 강을 따라 있는 댐에서의 커뮤니티 참여 이벤트, 터키의 오일 재활용 프로젝트, 브라질 학생들에게 도달하는 교육 프로그램까지 다양합니다.

"우리 회사와 직원들은 갈수록 중요해지는 이 세상 문제에 대해 더 나은 청지기가 되기 위해 부지런히 노력합니다." 글로벌 물 위기 해결을 위한 커민스 워터 웍스의 프로그램 매니저 스콧 사움(Scott Saum)은 말했습니다. "커민스는 전 세계의 커민스 시설과 운영에서 물 소비를 줄이기 위한 독창적인 솔루션을 구현하는 데 매우 성공적이었습니다. 직원들이 많이 참여하는 활동을 통해 지역 사회에 긍정적인 변화를 만들고 있다는 사실을 자랑스럽게 생각합니다."

The alarming reality is water scarcity is growing exponentially. There are currently an estimated 785 million people around the world lacking access to safe water. About 1.7 billion – 1 in 4 – lack access to a toilet. At current consumption rates, it’s estimated by 2050 around two-thirds of the world’s population will be facing water shortages.

이러한 냉정한 통계로 인해 커민스는 커민스 워터 웍스(Cummins Water Works)를 만들게되었습니다. 2021년에 출범한 Cummins Water Works는 선도적인 물 전문가와 협력하여 전 세계의 지속 가능하고 대규모의 영향력이 높은 물 이니셔티브에 투자하고 참여합니다. 이 프로그램의 목표는 2030년까지 커민스가 있는 모든 지역에서 회사의 물 사용량을 초과하는 커뮤니티 물 혜택을 창출함으로써 순수 양성이 되는 것입니다.

수백만 달러 규모의 이 프로그램은 브라질, 캐나다, 중국, 가나, 인도, 멕시코, 페루, 필리핀, 남아프리카 공화국 및 미국에서 프로젝트를 진행하고 있습니다. 세계 물의 날에 연결된 직원 프로젝트는 3월 전체에 걸쳐 진행됩니다.

더 큰 노력 중 하나는 브라질에서 가장 인구가 많은 도시인 상파울루 인근의 과룰호스(Guarulhos)에서 진행되고 있습니다. 커민스 브라질은 위생 개선 및 Water.org 위해 공익 단체인 트라타 브라질(Trata Brasil)과 협력하여 이번 주 3개 공립학교에서 18회의 세션을 개최하여 7~13세의 학생 1,200명에게 위생과 깨끗한 물의 중요성에 대해 알아보고 있습니다(위 사진 참조).

브라질 커민스 지역 사회적 기업책임 관리자 소레이아 센호리니(Soraia Senhorini Franco)는 "이 조치의 목적은 물 공급과 하수에 초점을 맞춘 재미있는 행동을 통해 환경 교육을 장려하는 것이며, 이는 학생뿐만 아니라 학교 전문가, 학교 커뮤니티, 그리고 학생들의 부모에도 영향을 미칩니다" 라고 말했습니다.

전 세계의 모든 직원 이니셔티브는 커민스 워터 웍스(Cummins Water Works)와 동일한 수익 목표를 가지고 있습니다. 글로벌 물 위기 해결을 지원함으로써 커뮤니티를 강화합니다.
 

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

CEO는 기후 문제가 커민스의 '빛나는 순간'이라고 말합니다.

커민스 본사 건물

커민스 사장 겸 CEO 제니퍼 럼지(Jennifer Rumsey)는 지구와 사회가 직면한 기후 문제가 회사의 "빛나는 순간"이 될 것이라고 말합니다.

이달 초 커민스 연례 회의에서 럼지 사장은 기후 행동에 대해 리더십 역할을 할 수 있는 좋은 위치에 있으며 고객이 청정 전력원으로 전환할 수 있도록 지원한다고 밝혔습니다.

커민스의 환경 지속 가능성 전략인 PLANET 2050에는 제품, 시설 및 커뮤니티 목표가 2030년으로 정해졌으며 2050년으로 정해졌습니다. 커민스는 또한 제품 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 회사의 전략인 Destination Zero를 설립했습니다.

이들은 함께 2050년까지 제로 배출을 달성하겠다는 커민스의 포부를 위한 길을 제공합니다.

커민스 사장 겸 CEO 제니퍼 럼지
커민스 사장 겸 CEO 제니퍼 럼지

"커민스는 도전을 기회로 바꾸어온 역사를 가지고 있으며, 지금이 우리 지구와 사회에 어려운 시기입니다"라고 럼지 회장은 가상 미팅에서 회사의 주주 및 기타 이해관계자에게 말했습니다. "이 진리의 순간은 우리가 지구를 탈탄소화하고 고객이 수행하는 중요한 응용 분야에 계속 봉사해야 할 필요성에 직면할 때 커민스가 빛을 발하는 순간이 될 것이라고 믿습니다."

영향력을 발휘할 수 있는 위치

이 회사의 광범위한 제품 포트폴리오는 상용 트럭, 선박 및 철도, 농업 및 건설 장비뿐만 아니라 병원, 데이터 센터 및 학교에 비상 전력을 공급하는 발전기에 이르기까지 모든 분야에 종사하는 고객들에게 힘을 실어주고 있습니다.

2022년 사장 겸 CEO로 지명된 럼지 부회장은 탈탄소화가 커민스의 성장 기회라고 말했습니다. 그녀는 강력한 수익을 내면서도 기후 행동 계획에 네 가지 주요 초점 영역이 중요하다고 말했습니다.

• 고객 성공의 동력을 위한 혁신 투자.
• 고객의 요구를 이해합니다.
• 회사가 오늘날 이러한 요구를 어떻게 충족시키는지 이해합니다.
• 앞으로 나아가는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 적시에 올바른 솔루션을 제공합니다.

25년 가까이 근무한 커민스 직원 중 최고 기술 책임자 및 최고 운영 책임자(Chief Technical Officer) 직책을 맡은 럼지 부회장은 이러한 모든 초점 분야에 적합한 인재를 보유하는 것이 중요하다고 말했으며, 직원들이 회사가 하는 모든 일의 중심에 두겠다고 다짐했습니다.

Cummins has consistently invested $1 billion or more annually in recent years to support research, development and engineering expenses.  Rumsey pledged a continued commitment to diversity, equity and inclusion to create dynamic work environments where a variety of ideas and perspectives can be brought to bear on customers’ challenges.

그녀는 또한 커민스가 "모든 직원들이 잠재력을 최대한 발휘하도록 격려하고 격려"하는 커민스 리더십 문화를 유지할 수 있는 훌륭한 리더를 개발하는 데에도 계속 투자할 것이라고 말했습니다.

커민스의 전문 기술을 활용

마지막으로 그녀는 커민스가 더 강력한 커뮤니티를 구축하기 위해 계속 노력할 것이라고 말하면서, 어떤 회사도 비즈니스를 하는 커뮤니티와 직원들이 살고 일하는 것 만큼이나 강력하다는 것을 인식할 것이라고 말했습니다.

"우리는 전문 기술을 활용하여 고객의 성공을 지원하고, 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고, 미래 세대를 위해 지구를 보호하는 보다 지속 가능한 솔루션을 개발할 것입니다. "우리는 이 전략을 실행하고 모든 이해관계자에게 결과를 제공하여 계속해서 성장과 강력한 수익을 실현할 것입니다.

"그것은 놀라운 기회이자 책임입니다. "그리고 CEO로서 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 회사가 커민스보다 더 나은 위치에 있는 것은 없다고 생각합니다."
 

지속 가능성 커뮤니케이션의 블레어 클라플린 디렉터

블레어 클라플린

블레어 클라플린(Blair Claflin)은 커민스 주식회사의 지속 가능성 커뮤니케이션 책임자입니다. 2008년 다양성 커뮤니케이션 디렉터로 회사에 입사했습니다. 블레어는 신문 배경에서 비롯되었습니다. 이전에는 인디애나폴리스 스타(2002-2008)와 디모인 레지스터(1997-2002)에서 근무했습니다. [email protected]

 

에너지부에서 영예를 안은 커민스의 태양광 프로젝트

노스캐롤라이나주 커민스 록키마운트 엔진 공장의 태양광 발전소.

커민스의 최신 태양광 설비는 미국 에너지부(DOE)의 영예를 안았습니다.

노스캐롤라이나주 커민스 록키 마운트 엔진 공장(RMEP)에 위치한 3.62메가와트(MW) 태양광 발전소는 2023년 Better Project Award를 수상했습니다. 이 인정은 지속 가능한 에너지 관리와 관련된 관행, 원칙 및 절차를 구현하고 장려하는 성과를 위한 에너지 부서의 Better Buildings/Better Plant 이니셔티브의 프로젝트를 강조합니다.

DOE의 에너지 효율 부차관보인 캐롤린 스나이더는 "더 나은 플랜트 챌린지의 파트너들은 성공과 혁신을 공유하여 에너지 효율을 가속화하고 있습니다. "Better Project 상은 에너지, 물, 폐기물, 온실 가스 배출을 줄이는 의미 있는 진출을 위한 고유한 노력을 강조합니다."

커민스는 2011년부터 더 나은 플랜트 챌린지에 참여해 왔습니다.

DOE의 더 나은 건물 이니셔티브의 일부인 Better Plant 프로그램은 주요 제조업체와 협력하여 에너지 효율 개선과 배출가스 감축을 통해 경쟁력을 향상시킵니다. 미국 제조 에너지 발자국의 거의 14%를 차지하는 270개 이상의 산업 기업이 DOE와 협력하고 있으며, 일반적으로 모든 미국 사업에서 10년 동안 에너지 강도를 25% 줄이겠다는 약속을 합니다.

선원들은 커민스의 록키 마운트 엔진 공장에 태양 전지판을 설치합니다.
선원들은 록키 마운트 엔진 공장에 태양 전지판을 설치합니다. 이 발전소는 태양이 떠오르고 올라가면서 아크와 추적을 합니다.

프로젝트 소개

The solar installation at Rocky Mount went on-line in September of 2022. Located on 14 acres adjacent to the plant, it is capable of producing around 5.6 million kilowatt hours of energy annually, which goes to the manufacturing facility to reduce electricity purchased from the grid.

태양광 설비에서 생성된 재생형 에너지는 연간 1,946 에이커의 미국 산림에서 격리된 탄소와 동일합니다. 중국 베이징에 태양광 설비를 설치하는 것은 커민스 내 록키 마운트보다 큰 유일한 태양광 어레이입니다.

RMEP만의 고유한 이 프로젝트는 태양 추적 패널을 사용하여 패널이 상승과 세트에 따라 태양을 아크하고 추적할 수 있도록 합니다. 이렇게 하면 더 많은 패널을 설치하지 않고도 시스템 효율성이 향상됩니다. 추적 패널은 사용 가능한 공간과 최적의 노출을 위해 시스템 크기를 최대화할 수 있는 프로젝트로 인해 접지 마운트와 함께 설치되었습니다.

태양열 추진

커민스는 커민스의 PLANET 2050 환경 지속 가능성 전략의 목표를 달성하기 위해 회사의 에너지 혼합물에 태양열을 포함시키는 데 주력해 왔습니다. 이 전략에는 시설 및 운영에서 온실 가스 배출을 50% 줄이겠다는 2030가지 목표와 2050년까지 회사 운영 및 제품에서 제로 배출을 달성하겠다는 포부가 포함됩니다.

현재까지 커민스는 호주에서 북미까지 전 세계 49개 사업장에서 65개의 태양광 어레이 설비를 완료했습니다. 이 프로젝트 중 39개가 2019년 이래로 완료되었으며, 커민스가 가장 큰 태양광 발자국을 보유한 인도에는 18개의 시설이 설치되었습니다.

커민스의 시설 및 운영 환경 효율성 디렉터인 로라 존스(Laura Jones)는 "로키 마운트와 전 세계에서 이뤄진 작업을 매우 자랑스럽게 생각합니다. "그러나 자사는 또한 2030년 목표를 달성하기 위해 많은 작업이 남아 있다는 것을 알고 있으며 에너지 효율 개선이 핵심이 될 것입니다."
 

지속 가능성 커뮤니케이션의 블레어 클라플린 디렉터

블레어 클라플린

블레어 클라플린(Blair Claflin)은 커민스 주식회사의 지속 가능성 커뮤니케이션 책임자입니다. 2008년 다양성 커뮤니케이션 디렉터로 회사에 입사했습니다. 블레어는 신문 배경에서 비롯되었습니다. 이전에는 인디애나폴리스 스타(2002-2008)와 디모인 레지스터(1997-2002)에서 근무했습니다. [email protected]

 

커민스가 지구의 날과 환경 행동 목표를 실천하는 방법

커민스 본사 건물

커민스는 지구를 더 나은 곳으로 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

세계가 지구의 날 토요일을 축하할 준비를 하고 있는 동안, 회사가 환경을 개선하기 위해 노력하고 있는 여러 가지 방법 중 다섯 가지가 있습니다.

PLANET 2050

PLANET 2050 로고Unveiled in 2019, the company’s environmental sustainability strategy includes nine goals timed to 2030 and the aspiration to completely power customer success with zero-emission products by 2050. The strategy’s 2030 goals include partnering with customers to reduce Scope 3 lifetime greenhouse gas (GHG) emissions from products in the field by 55 million metric tons and producing net water benefits that exceed Cummins’ annual water use in all company regions.

목적지 제로

PLANET 2050에 맞춰 제품 탈탄소화 전략을 2022년에 직원들에게 발표했습니다. 이 전략은 오늘날 시장에서 널리 받아들여지고 있는 고급 내연 기술을 통해 탄소 배출량을 의미 있게 줄이는 동시에 광범위한 시장 채택을 앞두고 제로 배출가스 기술에 대한 투자를 계속하고 발전시킬 것을 요구합니다.

아셀레라 연료 전지 트럭
커민스의 Accelera는 저탄소 및 무탄소 기술의 선도적 생산자입니다.

커민스의 아셀레라

Accelera by Cummins는 2023년 3월에 출시된 커민스의 이전 신규 엔진 파워 비즈니스 부문의 새로운 브랜드입니다. Accelera는 전 세계가 계속 가동하는 산업을 위해 지속 가능한 미래를 확보하기 위해 노력하는 에너지 기술 리더입니다. 무공해 솔루션 포트폴리오에는 무탄소 녹색 수소를 생산하는 데 중요한 배터리 시스템, 연료 전지, ePowertrain 시스템 및 전해조가 포함됩니다.

연료 불가지론 엔진

2022년 커민스는 업계 최초의 통합 연료 불가지론 내연 파워 트레인 플랫폼을 공개했습니다. 이 기술은 차량이 저탄소에서 제로 탄소 연료로 작동할 수 있도록 하여 오늘날 차량의 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 플랫폼은 플릿이 이미 잘 알고 있는 내연기관 기술을 활용하는 동시에 디젤, 천연가스, 수소 및 기타 연료 응용 분야를 포함한 연료 전반에 걸쳐 높은 수준의 부품 및 통합 공통성을 적용합니다.

루이지애나의 굴 침대 프로젝트
커민스 리더들이 루이지애나의 굴 침대 복원 프로젝트를 방문하여 수질 개선을 지원하고 있습니다.

커민스 워터 웍스

This July, the multi-million dollar Cummins Water Works program will celebrate its second anniversary of addressing the global water crisis by advancing water security in the communities where Cummins employees live and work. In partnership with leading water experts like The Nature Conservancy and Water.org, Cummins Water Works has helped more than 500,000 people around the world, providing about 6 billion gallons in annual water benefits to communities.

지속 가능성 커뮤니케이션의 블레어 클라플린 디렉터

블레어 클라플린

블레어 클라플린(Blair Claflin)은 커민스 주식회사의 지속 가능성 커뮤니케이션 책임자입니다. 2008년 다양성 커뮤니케이션 디렉터로 회사에 입사했습니다. 블레어는 신문 배경에서 비롯되었습니다. 이전에는 인디애나폴리스 스타(2002-2008)와 디모인 레지스터(1997-2002)에서 근무했습니다. [email protected]

 

커민스가 16년 연속 윤리적 기업으로 선정

커민스 본사 건물

커민스는 16년 연속 Ethisphere 선정 세계 윤리 기업 2023대 기업에 선정되었습니다.


목록은 동급 최고의 윤리, 컴플라이언스 및 거버넌스 관행을 통해 비즈니스 무결성을 입증하는 기업들을 기립니다. Ethisphere는 윤리적 비즈니스 관행의 표준을 정의하고 발전시키는 글로벌 리더입니다.

에티피어 CEO 에리카 살몬 바인은 "윤리가 중요합니다. "강력한 프로그램과 관행을 통해 비즈니스 무결성을 약속하는 조직은 모든 것에 대한 표준과 기대치를 높일 뿐만 아니라 장기적인 성과도 향상시킵니다."

Ethisphere 리더는 "우리는 계속해서 세계에서 가장 윤리적인 기업들의 영예와 이해관계자에게 실질적인 영향을 미치고 모범적인 가치 기반 리더십을 보여주겠다는 헌신에서 영감을 받고 있습니다" 라고 덧붙였습니다. "세계에서 가장 윤리적인 기업 커뮤니티에서 한 자리를 차지해 주신 커민스에게 축하드립니다."

커민스는 19개국과 49개 산업에 걸쳐 135명의 영예를 안았습니다. 이 목록은 환경, 사회 및 거버넌스 문제에 대한 회사의 윤리적, 사회적 관행에 대한 200개 이상의 질문 설문 조사를 포함하는 세계 최고의 윤리적 기업 평가 프로세스인 Ethisphere의 독점 윤리 지수(Ethics Quotient)에 근거합니다.

103년이 넘은 글로벌 파워 기술 리더 시절부터 커민스에서는 윤리와 윤리적 행위의 중요성을 강조해 왔습니다. 오늘날 커민스 비즈니스 행동 강령은 직원들에게 다양성, 평등, 포용에 이르는 다양한 문제에 대한 윤리적 행동에 대해 안내합니다. 공정하고 정직하게 경쟁하고 이해상충을 피하기 위해

전 세계 직원들은 "우리는 어디서나 법률을 준수할 것"에서부터 10번째 원칙인 "직원들이 윤리적 행동에 대해 책임을 지는 문화를 만들 것"이라는 10개 윤리 원칙을 중심으로 구축된 이 강령을 준수해야 합니다.

직원들은 잠재적인 코드 또는 정책 위반을 여러 가지 방법으로 보고할 수 있습니다. 커민스의 외부 윤리 웹사이트를 이용하거나, 회사의 윤리 헬프라인에 전화하거나, 윤리 및 컴플라이언스 부서에 이메일을 보내거나, 관리자, HR 담당자 또는 회사의 법률 담당자와 문의하기만 하면 됩니다.

회사는 잠재적인 코드 위반을 성실하게 보고하는 직원들에게 엄격한 보복 금지 정책을 가지고 있습니다.

2022년 커민스 윤리 및 컴플라이언스 부서에서는 뇌물 반대, 이해상충 방지, 돈세탁 방지 등 10개 분야에 대한 필수 윤리 교육을 관장했습니다.
 

지속 가능성 커뮤니케이션의 블레어 클라플린 디렉터

블레어 클라플린

블레어 클라플린(Blair Claflin)은 커민스 주식회사의 지속 가능성 커뮤니케이션 책임자입니다. 2008년 다양성 커뮤니케이션 디렉터로 회사에 입사했습니다. 블레어는 신문 배경에서 비롯되었습니다. 이전에는 인디애나폴리스 스타(2002-2008)와 디모인 레지스터(1997-2002)에서 근무했습니다. [email protected]

 

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.