커민스가 호주 최고의 트럭 쇼에서 완전히 새로운 대형 보어 엔진 공개

멜버른(VIC): 커민스는 오늘 5월 브리즈번에서 열린 호주 최고의 트럭 쇼에서 가장 진보된 대형 보어 디젤 트럭 엔진을 공개한다고 발표했습니다.
핵심 사항:
▪ 완전히 새로운 15리터 파워하우스
▪ 커민스 트럭 엔진 사상 최고 등급: 최대 660 마력/2360 lb ft 토크
▪ 현재 X15 대비 225kg 중량 감소
▪ 현재 최고의 X15에 비해 연료 소비가 최대 8% 개선되었습니다.
▪ Euro 6 엔진으로만 제공
▪ 저제로 탄소 연료 기능
X15D로 알려진 완전히 새로운 15리터 플랫폼은 커민스 트럭 엔진에 대해 사상 최고 출력을 제공하는 동시에 초저배출 수준에서 연비에 대한 새로운 표준을 설정합니다.
커민스 아시아 태평양 지역 상용 비즈니스 디렉터인 마이크 파울러(Mike Fowler)는 "새로운 X 시리즈 플랫폼을 통해 커민스는 내연기관을 차세대 수준으로 끌어올리고 미래의 초저배출 표준을 충족하고 탄소 저감 연료 기능을 갖추고 있습니다.
호주와 뉴질랜드에서는 X15D 출시일이 정해지지 않았습니다. 2021년 호주에서 시작된 광범위한 현장 테스트 프로그램이 언제 이러한 일이 발생할지 결정합니다.
"X15D는 호주 B-더블 듀티 사이클의 혹독한 요구를 충족하는 신뢰성과 내구성에 완전히 만족할 때만 출시됩니다.
X15D의 주요 특징은 현재의 X15에 비해 225kg의 건중량 감소입니다. 조각된 철 블록과 복합 오일 팬은 X15D가 업계에서 가장 높은 중량 대비 출력 밀도를 갖는 중량 절감 기능 중 하나입니다.
"고유한 파워 실린더 설계를 통해 현재 엔진보다 20% 높은 피크 실린더 압력이 훨씬 더 높아져 출력 밀도와 전반적인 효율성이 향상됩니다."
커민스의 XPI(극한 압력 분사) 연료 시스템의 최신 진화를 특징으로 하는 X15D는 2360 lb ft의 거대한 피크 토크로 뒷받침되는 최대 660마력의 정격으로 제공됩니다.
최고 등급은 현재 X15 피크 615 마력/2050 lb ft를 가리키며 연비 경제성 개선을 위해 커민스의 엔진 다운스피딩 전략을 향상시킵니다.
"이 전략은 연비 경제성 향상을 위한 크루즈 rpm을 줄이는 동시에 운전자와 운행 시간 기대치를 모두 충족하는 그런트(grunt)를 제공하는 것입니다" 라고 말했습니다. 이 피크 토크는 1500 rpm에서 1000 rpm까지 광범위한 대역에서 확장됩니다.
그는 호주에서 660마력으로 평가된 X15D의 현장 시험에서 연비 경제성이 최대 8%까지 개선된 것으로 나타났다고 지적했습니다. 2023년 말까지 10대 이상의 트럭이 현장 시판에 참여할 예정이며, 목표는 5백만 대 이상의 테스트 킬로미터를 축적하는 것입니다.