천연가스는 이제 연료 차량에 많이 배치되어 에너지 전환을 이끕니다.

Natural gas powers more than 175,000 vehicles in the United States and 23 million vehicles worldwide. It’s an ideal alternative to gasoline and diesel for heavy and medium-duty applications. These include freight-hauling trucks, buses, and garbage trucks. Natural gas engines provide horsepower, acceleration, and cruise speed comparable to conventional fossil fuel engines. This fuel can also replace gasoline in smaller applications, such as forklifts and commercial lawn equipment.
천연가스 엔진은 배기 가스 및 환경 위험을 줄입니다.
많은 기업들이 테일파이프 배출량에 대한 탄소 감축 목표를 설정하고 있습니다. 차량대는 디젤 엔진으로 작동하는 구형 차량이나 발전기를 천연가스를 사용하는 새로운 차량으로 교체하여 이러한 요건을 충족할 수 있습니다.
천연가스로 전환하면 탄화수소, 이산화탄소(CO2), 아산화질소 및 기타 온실 가스(GHG) 배출량을 줄일 수 있습니다. 감소의 크기는 차량 유형, 듀티 사이클 및 엔진 보정에 따라 다릅니다. 압축 천연가스(CNG)를 사용하는 차량은 온실가스 배출량을 13-18% 줄일 수 있습니다. 재생 천연가스(RNG) 또는 두 가스 간의 혼합물을 사용할 때 그 백분율은 훨씬 더 높습니다.
천연가스 차량도 추가적인 공기 품질과 환경 정의 혜택을 제공합니다. 분진, 휘발성 유기 화합물 또는 일산화탄소를 거의 방출하지 않아 대기 질이 좋지 않습니다.
또한 제거할 수 있는 다른 환경 위험도 있습니다. 예를 들어, 천연가스는 공기보다 가볍기 때문에 유출할 수 없습니다. 디젤이나 가솔린 유출처럼 웅덩이를 찌르거나 지하 오염을 일으키지 않습니다.
재생 가능한 천연가스는 탄소 중립 연료의 대안입니다.
RNG는 식품 제조, 농업 및 식료품에서 농업 바이 제품 및 유기 폐기물에서 제조됩니다. RNG를 사용하거나 화석 천연가스를 사용한 차량에 연료를 공급하는 데 필요한 시스템은 동일합니다. 두 연료 모두 상호 교환 가능하며 혼합할 수 있습니다. RNG 프로젝트에 대한 국가, 주 및 지역 인센티브도 제공됩니다. RNG는 탄소 중립 연료로 간주되며 매립지 폐기물을 사용할 때 탄소 음극이 될 수도 있습니다 - 적어도 100% 온실가스 감소입니다!
RNG는 CNG보다 더 많은 이점을 제공합니다. 매립지 또는 폐수 처리 시설에서 나온 메탄(CH4)은 일반적으로 대기로 배출됩니다. 지구 온난화 잠재력(GWP)은 CO2보다 25배 이상 높습니다. 따라서 메탄을 포집하고 천연 가스 엔진의 연료로 정제하는 것이 더 나은 대안입니다.
천연가스를 통해 차량 대들이 더 저렴한 엔진 솔루션을 이용할 수 있도록 지원
천연가스 엔진은 엄격한 환경 표준을 충족하며 배출가스 제어가 덜 복잡합니다. 그 결과 디젤 엔진보다 저렴한 이점을 제공합니다.
기존 차량을 천연가스로 전환하여 추가 비용 절감을 달성할 수 있습니다. 키트는 기존 차량을 개조할 수 있습니다. 그리고 자동차 원래 장비 제조업체(OEM)는 중형 및 중장비 차량의 천연가스 버전을 제공합니다.
천연가스 충전소는 또한 수소(H2) 또는 전기 자동차보다 건설 비용이 더 저렴할 수 있습니다. 검증된 장비와 시스템은 덜 복잡합니다.
또한, 전국 가스를 통해 선단이 운영 비용을 더 잘 예측할 수 있습니다. 연료 자체가 가솔린과 디젤보다 저렴합니다. 일부 지역에서는 천연가스가 디젤 가격의 절반일 수도 있습니다. 이 가격은 20년 동안 상대적으로 평평한 상태를 유지해 왔습니다. 이를 통해 매월 및 연간 천연가스 비용을 안정적으로 예측하여 차량 운용자를 돕습니다.
국가 에너지 독립을 위한 천연가스 공급 확대
미국은 약 2,926조 입방피트의 천연가스를 보유하고 있으며, 이는 약 98년 동안 지속될 정도로 충분합니다. 2021년, 천연가스 엔진에 사용되는 모든 온로드 연료의 64%가 재생 가능한 천연가스였습니다. 이 비율은 98%인 캘리포니아에서 증가합니다. RNG의 사용이 증가하여 국내 에너지 공급이 더욱 다양해지고 있습니다.
Natural gas is readily available through established distribution channels. Supplies are so abundant that natural gas is also compressed and exported. It moves across the United States through a pipeline network that links production areas and storage facilities with 77 million customers.
압축기 스테이션은 천연가스 엔진을 활용하여 연료가 유통 회사에 계속 유입되도록 합니다. 소구경 저압 서비스 라인을 통해 천연가스를 소비자에게 제공합니다.
천연가스는 거의 900개의 압축 천연가스(CNG) 스테이션에서 공급됩니다. 장거리 트럭을 운행하는 지역에는 또 다른 60개의 액화 천연가스(LNG) 연료 스테이션이 있습니다.
연료 충전은 다음을 수행합니다.
- 천연가스 차량이 가스 및 디젤 차량에 연료를 보급하는 데 걸리는 거의 동일한 시간을 채울 수 있는 고속 충전 스테이션
- 천연가스 차량이 야간 또는 운행 사이에 장기간 운행하는 동안 천천히 충전되는 긴 충전 스테이션
요약하자면, 천연가스 엔진은 차량이 일상적인 운행에 큰 차질 없이 총 운송 배출가스 및 운영 비용을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 천연가스는 연료로서 재생 가능한 미래에 중요한 역할을 합니다.