산불, 홍수, 온도 상승이 빈번해짐에 따라 제조 분야에서 지속 가능하고 환경 친화적인 솔루션에 대한 필요성이 증가합니다. 더 엄격한 규정과 EPA 산업 표준을 통해 OEM, 차량대 및 고객은 제품, 디젤 엔진에서 수소 엔진에 이르기까지 탄소 발자국이 더 적은 제품으로 제조되고 있음을 아는 것이 중요합니다.
Cummins Inc.의 콜럼버스 중형 엔진 공장(CMEP)은 한 번에 하나의 지속 가능한 이니셔티브인 환경 목표를 향한 주요 조치를 취하고 있습니다. 커민스가 PLANET 2050 환경 지속 가능성 전략에 포함된 주요 목표와 2030 목표를 달성하기 위해 계속 노력함에 따라 시설과 지역 사회 모두에서 지속 가능성을 장려하는 것은 입증된 영향력이 있습니다.
다음은 콜럼버스 중형 엔진 플랜트의 지속 가능성 팀이 녹색 이니셔티브를 구현하고 그 과정에서 다른 사람들에게 교육하는 다섯 가지 주요 방법입니다.
No. 1 E-Waste 재활용 수거
전자 폐기물(e-waste)은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 폐기물 흐름입니다. 최신 기술 기기로 삶에 더욱 얽매이게 됨에 따라, 전자 기기의 사용 수명이 거의 끝날 무렵에는 더 많이 폐기합니다.
2019년 전 세계에서 53.6미터톤 이상의 전자 폐기물이 발생했습니다. 전자 폐기물은 연간 거의 2미터톤의 놀라운 속도로 증가하고 있습니다. 전자 폐기물은 노천 연소로부터 납과 수은과 같은 유해 독소에 노출되어 인간에게 건강 위험을 초래합니다. 이러한 리스크는 환경에 미치는 영향까지 확장됩니다.
현재 기술을 재활용하고 e-폐기물 재활용의 지속을 촉진하기 위해 콜럼버스 미드레인지 엔진 플랜트는 인디애나주 콜럼버스 커뮤니티 전체의 재활용 수거 이벤트를 조직했습니다. 860파운드가 넘는 전자 폐기물이 매립지에서 우회되어 유해하고 독성이 있는 화학 물질이 환경으로 유출되는 것을 방지했습니다.
2번 플라스틱 캡 경쟁
The production of plastic components is a growing concern for our environment. Nearly 400 million tons of plastics are produced every year. Caps on plastic bottles is one such plastic. While the entire bottle is an issue, caps pose an increased hazard as they are small enough to be ingested by wildlife and leave behind microplastics in the environment as they degrade.
가능한 한 많은 플라스틱 캡을 수집하는 것을 목표로 이 공장은 "캡 경쟁"을 준비했습니다. 환경 인식의 달인 6월 기간 동안 공장 직원들은 총 250파운드의 플라스틱 캡을 수거하는 데 도움을 주었습니다. 모은 캡은 벤치와 같은 새로운 제품을 만드는 데 사용되는 재활용 시설로 보냈습니다.
콜럼버스 커뮤니티의 어린 학생들에게 재활용을 독려하기 위해 벤치는 마운트 헬시 초등학교에 자신의 운동장 기능으로 기부되었습니다.
No. 3 귀하의 (담배) 버트에 투표
전 세계에서 최고의 쓰레기 형태일까요? 담배.
It’s estimated that nearly 750 million to 1.5 billion pounds of tobacco waste is generated every year, equating to roughly 4.5 trillion cigarette butts disposed improperly, despite a global decline in smoking rates.
담배는 종종 비소, 셀룰로오스 아세테이트, 납 및 기타 중금속과 같은 유해 화학 물질로 만들어집니다. 담배가 분해되는 데는 2년에서 25년이 걸릴 수 있으며, 그 동안 독소가 땅에 침출되어 공기와 수자원을 오염시킵니다. 담배는 해양 쓰레기의 가장 큰 공급원 중 하나이며, 화재 및 화재 및 화재에 대한 문제는 말할 것도 없고 화재 안전 폐기 소켓이 없기 때문입니다.
공장 캠퍼스 곳곳에 "투표함"이 배치되어 화재 시 적절한 폐기와 자연 안전 수용을 촉진합니다. 커민스 중형 엔진 공장의 재활용을 장려하기 위해, 투표지통을 사용하면 쓰레기 없이 자신이 가장 좋아하는 담배(콜라나 펩시? 고양이 또는 개)를 사용하여 투표하실 수 있습니다.
No. 4 페인트 제거
CMEP는 30년 동안 RAM 6.7리터 디젤 엔진을 조립하고 보호 기능을 위해 투명 페인트로 코팅해 왔습니다. 그러나 2021년 11월, 이 공장은 엔진 자체의 품질과 내구성을 유지하면서 공장 내 폐기물을 줄이는 긴 평가를 실시한 후 페인트 공정을 제거했습니다.
페인트 공정을 제거한 이후 공장은 265갤런의 페인트 사용과 수많은 플라스틱 캡, 스티커 및 도료로부터 컴포넌트를 보호하는 커버의 사용을 줄여 줍니다. 이 공장은 또한 하루 10,000갤런에서 14,000갤런의 물 폐기물을 절약하고 천연가스 사용을 88% 줄입니다.
지속 가능한 제조 제품을 갖는 것은 특히 탄소 발자국을 낮추고 EPA가 정한 엄격한 규정과 표준을 준수하려는 차량에게 중요합니다. 페인트 제거는 페인트 및 코팅 작업에서 휘발성 유기 화합물 배출을 줄이고 시설 및 운영에서 절대 물 소비를 줄이는 것을 포함하여 커민스의 주요 2030가지 목표에 기여했습니다.
이 공장은 또한 인디애나 주지사의 페인트 제거 전략으로 이 공장에 대한 상을 수상했습니다.
No. 5 니트릴 글러브 수명주기
2022년 4월, CMEP는 폐기물을 매립지에서 전환하기 위한 질화물 글러브 재활용 프로그램을 시행한 북미 최초의 커민스 공장이 되었습니다.
질화물 장갑은 많은 식품, 산업 및 화학 실험실 환경에서 표준 PPE 관행입니다. 화합물 질화물로 만든 이 합성 고무 장갑은 화학적 및 마모 저항성으로 인해 특히 인기가 있습니다. 공장 직원들의 경우, 질화장갑은 직원들이 6.7리터 디젤 엔진을 검사할 때 유해 화학 물질에 노출되고 손상으로부터 보호하기 위한 두 번째 장벽으로 작용합니다. 또한 잔여물 직원들이 제품을 오염시키는 것을 막아줍니다. 1년에 800명의 직원이 530건 이상의 질화물 장갑을 밟을 수 있으며 이는 약 875,000개의 장갑에 해당합니다.
유해하지 않은 PEE를 위한 재활용 프로그램을 제공하는 최초의 제조업체 중 하나인 킴벌리클라크 프로페셔널(Kimberly-Clark Professional)은 이 공장과 협력하여 생분해성 질화물 장갑을 재활용하고 용도를 변경했습니다. 이 공장은 2주에 한 번씩 질화장갑으로 가득 찬 게이로드를 채우며 버지니아 서부의 비영리 조직에서 장애인과 불우한 근로자를 위한 일자리를 제공합니다. 오염되지 않은 중고 장갑은 플라스틱 펠릿으로 변환되어 보관함, 선반, 잔디 의자와 같은 신제품으로 만들어집니다. 결국, 이 공장은 질화물 글러브를 위한 라이프사이클을 만들고 동시에 일자리를 창출했습니다.
프로그램 출시 이후 CMEP는 2주에 한 번씩 평균 320파운드의 니트릴 글러브를 수집합니다. 일반적으로 1년에 평균 530건의 장갑을 계속 사용한다면 이 공장은 매년 거의 3.75톤의 폐기물을 매립지에서 전환할 것으로 예상할 수 있습니다.
CMEP는 커민스의 PLANET 2050 환경 전략의 일환으로 재료 수명 주기 생성, 시설 및 운영 범위 3 절대 수명 온실가스(GHG) 배출 및 물 소비 감소 등 주요 2030가지 목표를 계속 이행하고 있습니다. 사업 전반에 걸쳐 이 공장은 중요한 지속 가능성 관행으로 주변 환경을 개선할 뿐만 아니라 커뮤니티와 함께 제공하기 위해 노력합니다.
커민스의 PLANET 2050 전략과 9가지 핵심 2030 목표에 대해 자세히 알아보세요.