프로판 엔진의 경제적 및 운영적 이점

프로판은 요리, 가정용 난방, 뜨거운 물 및 기타 여러 응용 분야에 전국 수백만 가정에서 일반적으로 사용되는 저탄소 에너지원입니다. 또한 통학 버스, 배달 및 음료 차량, 파라트런시트 차량 등 중형 응용 분야에서 청정 차량 연료로도 사용할 수 있습니다.
수천 명의 선단 소유주가 프로판 오토가스를 선택하는 이유는 많은 환경, 경제 및 운영상의 이점을 제공하기 때문입니다. 커민스 B6.7 프로판 엔진과 같은 새로운 기술을 통해 차량 소유자는 디젤의 엔진 파워를 경험할 수 있고 온실 가스 배출과 대기 오염 물질을 적게 생산하여 궁극적으로 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
프로판은 청정 연료
테스트에서 커민스 B6.7 프로판 엔진은 프로판 오토가스 구동 엔진 중 가장 낮은 온실 가스 배출을 달성했습니다. 또한 중형 시장에서 가장 낮은 온실가스 배출량을 제공할 것입니다. 2024년 이후 EPA 및 CARB 규정을 충족하거나 초과할 초저 .02 NOx 엔진입니다.
환경 목표를 달성하고자 하는 차량 및 기타 최종 사용자를 위해, 신재생 프로판이 시장에서 공급됩니다. 기존 프로판과 동일한 화학적 구조 및 물리적 특성을 가지고 있습니다. 재생 가능한 원자재로 생산되기 때문에 기존 프로판보다 탄소 강도가 훨씬 더 낮습니다. 이 연료는 기존의 프로판 오토가스 엔진 또는 프로판 오토가스 인프라에 사용할 수 있습니다. 따라서 차량 소유자는 이 청정 에너지원을 자신의 차량에 쉽게 구현할 수 있습니다.
프로판은 풍부한 국내 생산 연료입니다
Approximately 30 billion gallons of propane are produced annually in the United States and about 80% of U.S. propane is produced during the natural gas refining process. Because of that, its price is decoupled from the price of crude oil set by the global market.
프로판은 북미 지역의 풍부하고 휴대용 천연 자원입니다. 선박, 철도차, 트럭 및 파이프라인을 통해 액체 형태로 배포할 수 있습니다. 무엇보다도 프로판은 환경 친화적인 에너지원입니다. 디젤이나 가솔린과 같은 다른 옵션과 비교할 때 프로판은 유해 배출가스를 크게 줄일 수 있습니다.
프로판은 미국에서 생산되기 때문에 국내 공급은 글로벌 지정학적, 경제적 충격으로부터 보호됩니다. 가솔린 및 디젤과 달리 비즈니스 소유자에게 신뢰할 수 있는 에너지원을 제공합니다.
프로판 엔진은 총 운영 비용이 낮습니다.
프로판의 광범위하고 오랜 사용으로 인해 프로판 오토가스 엔진은 성숙한 기술입니다. B6.7 프로판 엔진은 커민스의 연료 불가지론 플랫폼에 따라 제작될 예정이며, 이는 여러 다른 엔진에서 많은 부품이 공유되는 것을 의미합니다. 이를 통해 차량 인수, 저탄소 연료 유형 통합 및 차량 유지보수 측면에서 고객에게 비용과 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
차량 연료로서 프로판 오토가스는 저렴하며 일반적으로 디젤보다 50% 적은 비용이 듭니다. 프로판 오토가스의 도매 비용은 연료의 두 가지 공급원인 오일과 천연가스의 가격 사이에서 떨어집니다. 이 때문에 프로판 오토가스 가격은 다른 연료만큼 급격히 변동되지 않으므로 차량 소유자는 연료 예산을 쉽게 관리할 수 있습니다.
또한 배기 처리 시스템이 필요하지 않습니다. 프로판은 디젤보다 질소산화물과 분진 배출량을 20배 적게 생산하는 청정 에너지원이기 때문입니다. B6.7 프로판 엔진은 정비가 없는 삼원 촉매 배기 시스템을 장착합니다.
연료의 비용 효율성과 유지보수 비용 절감으로 인해 프로판 오토가스는 차량 소유자에게 총 소유 비용이 가장 낮습니다. 커민스 B6.7 프로판과 같은 프로판 오토가스 엔진은 강력한 투자 수익과 마일당 저렴한 비용을 제공합니다.
프로판 엔진은 간단한 급유 경험을 제공합니다.
많은 차량 소유주가 즉시 생각하지 않을 수 있는 프로판 오토가스의 이점은 급유의 용이성과 경제성입니다. 플릿은 여러 연료 공급 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 각각의 장점은 회사가 비즈니스에 가장 적합하고 생산성을 극대화하는 솔루션을 식별하고 맞춤화하는 데 도움이 되는 뚜렷한 이점을 제공합니다.
옵션 범위는 플릿의 요구를 충족시키기 위해 완전히 확장 가능한 전용 현장 스테이션에서부터 현장의 작업 현장에 고용되는 임시 현장 스테이션에 이르기까지 다양합니다. 일부 차량대는 전국 2,800여 개의 공공 급유 스테이션을 사용할 수도 있습니다. 무엇보다도 프로판 공급 업체는 종종 연료 계약을 통해 양 당사자에게 유익한 기간 동안 갤런당 정해진 가격으로 고정되는 연료 계약을 위해 연료 공급 인프라를 선단에 임대합니다.
차량 소유자는 환경, 경제 및 운영 요구 사항을 가장 잘 충족하는 에너지원을 고려해야 합니다. 새로운 프로판 오토가스 혁신을 통해 커민스 B6.7 프로판 엔진은 매력적인 솔루션이 됩니다.
최신 뉴스를 놓치지 마세요. 아래에서 등록하시면 최신 기술, 제품, 산업 뉴스 등을 받아보실 수 있습니다.