커민스가 EDF 재생에너지와 분산 태양광 전력 구매 계약 체결

계약 체결식

총 설치 용량 16.5 MWp로 7개의 제조 법인을 포괄하여 시설 및 운영에서 탄소 배출을 크게 줄입니다.

커민스 중국 및 EDF 재생 에너지는 전통적인 그리드에서 전기 소비를 줄이고 커민스 시설 및 운영에서 탄소 배출을 줄이기 위해 베이징에서 분산 태양광 PowerPurchase 계약을 체결했습니다. 커민스는 지붕과 지하 공간을 제공하고 생성된 태양광 발전을 소비할 것이며, EDF 재생 에너지는 태양광 발전 장비의 투자, 설치 및 운영을 책임질 것입니다. EDF Renewables China의 CEO인 왕닝(WANG Ning) 커민스 부회장과 에르완 데보스(Erwann Debos)는 양 당사자를 대리하여 계약 체결을 완료했습니다.

EDF is a global leader in renewable energy, including wind and solar. EDF Renewables has profound technical capabilities and service experience in the field of photovoltaic power generation. The partnership will install distributed photovoltaic power generation system at 7 manufacturing entities in Beijing, Wuxi, Wuhan, Chongqing and Liuzhou . With a total installed capacity of 16.5 MW, the project can provide about 280 million kWh of power generation in 20 years, saving about 158,000 tons of carbon emissions. 

"커민스와 EDF가 분산 태양광 분야에서 협력해 커민스가 녹색 에너지 소비를 확대하고 공장 운영으로 인한 배출가스를 줄일 수 있는 새로운 기회를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 커민스가 중국 지역에서 2023년까지 총 전기 소비량의 10% 이상을 차지하는 재생 전기 사용을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 이 프로젝트는 녹색 생산 및 운영 분야에서의 역량을 더욱 활성화하고 지속 가능한 개발을 위해 커민스의 입지를 더욱 강화할 것입니다" 라고 WANG Ning은 말했습니다.

현재 건물 지붕을 사용하여 태양광 시스템을 설치하는 것은 기업 고객이 탄소 배출을 줄이는 매우 효과적인 방법입니다. 커민스와 EDF는 탄소 배출가스 감소 목표와 전기 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 20년 전력 구매 계약을 체결했습니다.

Erwann Debos는 서명식에서 "커민스가 PLANET 2050 전략적 목표를 달성할 수 있도록 분산 태양광 재생 에너지 솔루션을 제공하게 된 것을 영광으로 생각합니다. EDF Renewables는 고객과 협력하여 기업의 저탄소 변환에 대해 가장 진보된 통합 에너지 관리 솔루션을 제공하고 글로벌 에너지 전환에 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다."

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스 직원 7명이 권위 있는 Julius Perr Innovation Award를 수상

트로피를 들고 있는 수령인

커민스(NYSE:CMI)는 자사의 가장 권위 있는 기술상인 줄리어스 퍼 이노베이션(Julius Perr Innovation) 상을 2022명의 수상작으로 발표했습니다. 올해로 23년째를 맞이한 이 상은 자사 제품에 중요한 지적재산권을 개발하여 혁신과 기술의 우수성을 입증한 직원들을 인정합니다.

올해의 수상자는 커민스 직원 리처드 안시머, 크리슈나 카마사무드람, 아쇼크 쿠마르, Guoqiang Li, 팀 프록터, 마이클 윌슨, 그리고 알렉세이 예제렛입니다. 인정은 닐 커리어, 에드 호젠, 비벡 수잔에게도 돌아갑니다.

혁신 정보

첫 번째 특허는 선택적 환원 촉매(SCR)에 황 축적의 완화와 관련이 있습니다.

안시머, 커리어, 카마사무드람, 쿠마르, 예제렛은 이러한 황 축적을 모니터링할 뿐만 아니라 재생 중 엔진 작동 조건의 동기화를 통해 촉매를 더 빠르고 낮은 온도에서 재생시키는 방법론을 개발했습니다. 이들의 업무는 Euro IV/V/VI, EPA 2010, 티어 IV와 같은 커민스 제품 및 고황 연료 지역에서 사용되며 향후 배출가스 규정을 충족하는 데 계속 역할을 할 것입니다.

Wilson은 유황 연료가 높은 지역, 특히 남미의 Euro V 제품을 대상으로 한 다른 접근 방식을 개발했습니다. 그의 발명의 주요 특징은 실린더의 비활성화를 포함하고, 그의 작품은 비 커민스 특허에 의해 여러 번 인용되었습니다.

두 번째 수상 기술을 위해 Hodzen, Li, Proctor 및 Sujan은 수상 경력에 빛나는 Eaton Cummins SmartAdvantageTM 파워 트레인의 일부인 SmartTorque2(ST2) 기능을 발명했습니다. 이 기능은 등급 및 중량과 같은 다양한 요소를 자동으로 감지하고 성능 및 연비 경제성을 위해 최적의 토크를 선택합니다. 이 발명은 2013년에 처음 생산되었으며 2017년부터 X15 제품의 표준 제공을 제공해 왔습니다.

수상 정보

이 상은 1997년 커민스에서 연료 시스템 부회장으로 은퇴한 Julius Perr 박사를 기리기 위해 만들어졌습니다. 2005년에 세상을 떠난 퍼트 박사는 1958년 헝가리공산당에서 피신한 후 커민스에 합류했습니다. 미국 인디애나주 콜럼버스를 고향으로 만들고 커민스 엔지니어 및 지도자로 41년 경력을 시작했습니다. 그의 생애 동안 그는 186년 특허를 받은 발명가 또는 공동 발명가로 지명되었으며, 여전히 우리 업계의 많은 이들에게 영감을 줍니다.

2022년 의식

Julius Perr Innovation Awards 시상식은 2022년 2022월 18일에 선임 기술 리더, Perr 패밀리 구성원, 10 Perr Award 수상자 및 게스트와 직접 진행되었습니다. 4명의 우승자인 크리슈나 카마사무드람, 아쇼크 쿠마르, Guoqiang Li 및 마이클 윌슨이 직접 참석하여 상을 수상할 수 있었습니다. 나머지 세 명의 우승자는 참석하지 못했지만 수상 및 특별 인정은 별도로 제공되었습니다.

위원회 검토

모든 사업부의 리더로 구성된 선택 위원회 위원들은 매년 만나 자사 제품에 상당한 가치를 창출한 특허를 평가합니다. 2022년에는 1,100건 이상의 특허를 검토한 후 최종 특허 수상작을 선정했습니다. 2000년 이래로 이 권위 있는 수상에 선정된 특허는 84건에 불과하며, 각 발명은 혁신과 신뢰성에 대한 커민스 브랜드의 약속에 가치를 더합니다.

2022년 Julius Perr Innovation Award 수상의 영예를 안은 2022명의 수상자들에게 다시 한 번 축하드립니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

가정용 대기 전력 발전기는 스마트 기술이자 현명한 선택입니다

발전기를 사용하는 주택 그림

이 문서는 커민스 공인 딜러인 베어 일렉트릭 척 맥클로허티(Chuck McClaugherty)가 저술했습니다.

스마트폰, 스마트 TV, 가상 도우미, 스마트 온도 조절기, 스마트 잠금 장치 및 초인종. 이제 우리 가정은 스마트 장치로 가득 차 있습니다. 불행히도, 대부분은 작동하거나 충전할 전력이 없어집니다. 주택 소유자가 무엇보다도 하나의 스마트 장치, 즉 가정용 대기 전력 발전기를 설치하는 것을 고려해야 하는 이유입니다.

커민스 공인 딜러로서 저는 오리건주 전역에 커민스 QuietConnect™ 가정용 대기 발전기를 많이 설치합니다. 악천후, 정전, 노후화된 전력망이 늘어나면서 백업 발전기가 투자 가치가 있다고 말할 수 있습니다.

이러한 스마트 장치 중 하나를 소유하는 가장 좋은 부분은 무엇입니까? 언제 켜고 끌지 않아도 됩니다. 자동으로 수행합니다.

간단히 말해서, 프로세스는 다음과 같습니다.

커민스 가정용 대기 전력 발전기를 설치할 때 커민스 자동 변환 스위치도 설치합니다. 이 변환 스위치는 가정으로 들어오는 전기 유틸리티 전력을 지속적으로 모니터링합니다. 가동 중단이 감지되면 자동으로 1초 안에 전기 유틸리티 라인에서 가정을 분리하고 커민스 발전기를 켜서 집에 동력을 공급합니다. 발전기는 천연가스 라인 또는 프로판 탱크에 의해 공급됩니다.

커민스 발전기가 가정에 전력을 공급하는 동안 전송 스위치는 계속해서 전기 유틸리티 라인을 모니터링합니다. 전력이 복구된 것을 감지하면 자동으로 발전기를 가정의 전기 시스템에서 분리하고 전기 유틸리티를 다시 연결합니다.

아무 것도 할 필요가 없습니다. 나다. 제로. 발전기와 변환 스위치가 모든 작업을 수행합니다. 어떤 경우에는 창밖을 내다보고 이웃 집이 모두 어둡다는 것을 보기 전까지는 정전이 있다는 사실을 인식하지 못할 수도 있습니다.

커민스 공인 딜러가 전문적으로 백업 발전기 및 전송 스위치를 설치하는 것 만큼이나 가정에 적합한 크기의 발전기를 선택하는 것도 중요합니다. 너무 작으면 부하가 집안의 모든 것에 동력을 공급하지 못합니다. 너무 크면 천연 가스 또는 프로판(propane)을 추가로 소비하게 됩니다.

올바른 크기의 발전기를 선택하는 가장 쉬운 방법은 딜러가 귀하를 위해 발전기를 선택하도록 하는 것입니다. 그러나 필요한 발전기의 양에 대한 느낌을 얻고 싶다면, 커민스는 필요한 발전기 와트 계산에 대한 훌륭한 블로그 게시물을 가지고 있거나 Cummins.com 발전기 크기 계산기를 사용할 수 있습니다.

커민스는 스마트 기기로 가득 찬 세상에 살고 있습니다. 커민스 QuietConnect 가정용 대기 전력 발전기로 정전 시 가동을 유지할 수 있습니다. 가까운 딜러를 찾으려면 커민스 딜러 찾기를 사용하세요. 또는 오리건주에 거주하는 경우 (503) 678-3417로 연락하거나 [email protected]

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

1-800년 커민스 소프트웨어 업데이트

교량에 주차된 영업서비스 트럭

커민스 주식회사(NYSE: CMI)는 1-800-CUMMINS가 추가 기능으로 소프트웨어 판매를 제공할 것이라고 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 기능에서 지원하는 소프트웨어 모음에는 INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL 및 Guidanz IA가 포함됩니다. 1-800-CUMMINS를 통해 이러한 기능을 제공하면 고객 핸드오프를 간소화하고 가동 중지 시간을 줄이며 고객이 항상 응답적이고 선제적인 소프트웨어 판매 지원을 받을 수 있습니다.

어떤 변화가 있을까요?

• 1-800-CUMMINS™의 새로운 소프트웨어 판매 옵션
• 기존 번호로의 모든 전화는 1-800-CUMMINS로 리디렉션됩니다.™

동일하게 유지됩니까?

• 고객은 여전히 1-800-CUMMINS™에 전화하여 부품 지원, 일반 제품 및 서비스 문의, 엔진, 발전기 및 커민스 디지털 제품에 대한 서비스 제공자 기술 지원을 받을 수 있습니다.

언제 변경이 이루어졌습니까?

• 2022년 10월 10일 월요일

"고객에게 제공하는 이 새로운 제품에 대해 매우 기쁩니다. 이를 통해 고객이 더 빨리 필요한 지원을 받을 수 있을 뿐만 아니라 고객의 복잡성을 줄이는 데도 도움이 됩니다." 중앙 집중식 솔루션의 전무 이사 인 Greg Ehlinger가 추가되었습니다. "자사의 고객들은 자사의 비즈니스에 동력을 공급해야 하며, 전문가가 쉽고 접근 가능한 방식으로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 것이 우리가 하는 한 가지 방법입니다."

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스 발전기 판매로 이익을 얻을 수 있는 5가지 비즈니스

가정용 발전기에 대해 상의하는 커민스 딜러

미국 비즈니스의 90%는 중소기업입니다. 수백만 명의 근로자를 고용하는 우리 경제의 진정한 엔진입니다. 많은 업체들이 서비스를 확장하고, 수입을 창출하고, 비즈니스를 성장시킬 새로운 방법을 찾고 있는 가운데, 커민스의 가정용 대기 전력 및 휴대용 발전기는 새로운 수익원이 될 수 있습니다.

어둠의 구름 속의 실버 라이닝

AP 통신에 따르면 지난 2년 동안 악천후로 인한 정전이 두 배로 증가하여 우리나라의 노후화된 전력망에 부담을 줍니다. 이로 인해 정전 빈도와 지속 시간이 증가했습니다. 이러한 빈번한 정전으로 가정 및 기타 기업에 안정적인 백업 전력이 필요합니다. 그리고 진취적인 중소기업에게는 커민스 발전기로 이러한 요구를 충족시키는 것은 엄청난 기회입니다.

커민스 공인 딜러가 됨으로써 가장 많은 혜택을 누릴 수 있는 기업은 무엇일까요? 상위 5개 사항은 다음과 같습니다.

1. 일반 계약업체 - 얼음 폭풍, 허리케인, 강한 바람, 산림 화재 또는 지진과 같은 자연 재해가 발생했을 때 고객이 직면한 유일한 도전은 전력 손실이 아닙니다. 종종 수리해야 하는 재산에 물리적 손상이 있습니다. 고객이 재건을 도울 때 일반 계약업체는 가정 또는 비즈니스의 에너지 요구를 추정하고 Cummins QuietConnect™ 가정용 대기 전력 발전기를 추가할 것을 제안할 기회가 있습니다. 고객이 동의하는 경우, 일반 계약자는 발전기 판매로 이익을 얻는 것뿐만 아니라 발전기 설치를 위한 인건비도 발생합니다.

2. 전기 기사 - 훌륭한 전기 기술자가 신뢰할 수 있는 정보원입니다. 전자 흐름에 대한 전문가는 물론 고객의 특정 전기 설정도 종종 알고 있습니다. 장기간 정전이 있은 후, 많은 사람들이 종종 "다음에 전력이 꺼질 때 전기를 유지하기 위해 할 수 있는 일이 있습니까?" 하고 묻습니다. Cummins QuietConnect 가정용 대기 전력 발전기를 판매 및 설치하는 전기 기사들은 "예, 그렇습니다"라고 말할 수 있습니다. 가정용 대기 전력 발전기 설치는 전기 기사가 제공하는 또 다른 귀중한 서비스가 될 수 있습니다.

3. 난방 및 냉각 계약자 - 정전이 발생했을 때 가정과 사업주가 오프라인으로 전환한 가장 중요한 시스템 중 하나는 중앙 난방 및 냉각 시스템입니다. 오랜 기간 동안 열이나 시원한 공기가 없는 것은 불편할 뿐만 아니라 온도가 극한의 외부에 있다면 위험할 수 있습니다. 따라서 당연히, 일단 전력이 복구되면, 다음 정전 중에 HVAC 시스템을 계속 가동할 방법을 찾는 것이 가장 중요해집니다. 난방 및 냉각 계약자는 가정과 기업에 대규모 시스템을 설치하는 전문가이기 때문에 커민스 QuietConnect 대기 발전기를 가정과 기업에 추가하면 비즈니스에 또 다른 수익 센터를 추가할 수 있는 자연스러운 방법입니다.

4. 온라인 소매업체 - 지금까지 대기 전력 발전기에 대해 논의해 왔습니다. 발전기를 영구 설치하는 것을 전문으로하지 않는 기업의 경우 커민스 휴대용 발전기는 돈을 벌 수 있습니다. 휴대용 발전기는 정전 중에 사용할 수 있지만 휴대성 때문에 더 작은 작업에 더 적합합니다. 따라서 캠핑, 테일게이팅, 건설 작업 현장 등에 이상적입니다. 커민스의 견고하고 믿을 수 있는 평판을 바탕으로 당사의 휴대용 발전기는 이러한 시장 분야에 초점을 맞춘 소매업체에 이상적입니다.

5. 태양광 패널 설치자 - 대부분의 가정용 태양광 패널은 전력망에 직접 연결됩니다. 따라서 전력이 꺼지면 태양 전지판이 전력 공급을 중단합니다. 예비 전력원의 경우, 태양광 패널 설치자는 태양열 배터리 백업을 설치할 수 있습니다. 이 백업 장치는 태양 전지 패널에 의해 충전되거나 가정용 대기 전력 발전기로 충전됩니다. 일반적으로 태양열 배터리 백업은 몇 시간 동안만 가정에 전력을 공급할 수 있으므로 기후 관련 정전이 발생하기 쉬운 경우 Cummins QuietConnect와 같은 가정용 대기 전력 발전기가 더 좋은 선택입니다.

지금이 바로 그 때입니다

그 어느 때보다 많은 사람들이 백업 발전기를 찾고 있는 지금이 커민스 공인 딜러가 되어 회사의 제품을 확장할 수 있는 좋은 시기입니다. 자세한 내용을 보려면 cummins.com/partners/dealers.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.