세계에서 가장 믿을 수 있는 철도차량으로 꼽히는 VLocity를 위한 300번째 커민스 QSK19

역에 있는 기차

커민스가 300번째 QSK19 엔진을 주 정부의 지역 네트워크를 통해 운행하는 세계적으로 인정받는 열차에 납품하면서, 빅토리아의 VLocity 철도 프로젝트에서 또 다른 중요한 이정표가 달성되었습니다.

커민스는 VLocity 차량의 높은 가용성과 정시 성능을 보장하기 위해 원래 Bombardier 및 현재 Alstom의 철도차 제조사와 긴밀히 협력해 왔으며 실제로 VLocity는 오늘날 세계에서 가장 신뢰할 수 있는 승용차 중 하나입니다.

2017년에 제200차 QSK19이 인도되었을 때 철도 차량의 신뢰성에 대한 핵심 측정은 MDBF 또는 고장 간 평균 거리라는 지적이 있었습니다. MDBF는 5분 이상 역 도착 시간의 지연을 기반으로합니다.

커민스 VLocity 비즈니스를 이끄는 마크 펠링턴은 "VLocity에 대한 원래 기대치는 100,000킬로미터의 MDBF였지만 실제 장기 MDBF 평균은 디젤 철도차 업계에서는 전례가 없는 150,000킬로미터를 초과했습니다. "오늘날에도 동일한 MDBF가 유지됩니다."

펠링턴은 처음부터 VLocity 프로젝트에 참여해 왔으며 그 이전에는 버진 보이저 열차에 350개의 커민스 QSK19 파워팩이 있었던 영국 커민스에서도 비슷한 역할을 수행했습니다.

최초의 VLocity 열차는 2005년 말 빅토리아에서 운행되었고 한 달에 백만 명 이상의 승객을 이동했습니다.

최대 160km/h의 속도로 작동하는 이 엔진은 750 hp 수평 커민스 QSK19 디젤 엔진으로 구동됩니다. 최신 3차 VLocity 열차의 각 차량에는 19리터 커민스 엔진과 QSB6.7 엔진으로 구동되는 182 kWe 부하 공유 커민스 발전기가 있습니다.

2002년 VLocity 프로젝트가 무산되었을 때 커민스는 성공을 보장하기 위해 엔지니어링 전문 지식을 제공할 수 있는 유일한 디젤 엔진 제조업체로 간주되었습니다.

VLocity 철도 차량은 단데농 시설의 Alstom에서 제조하며 추진, 냉각 및 발전 모듈의 생산 및 조립은 수십비(멜버른)에 있는 커민스 남태평양 본사에서 수행됩니다.

이 혁신적인 모듈 컨셉은 커민스의 엔지니어링 팀에서 개발하여 유지보수 다운타임을 크게 줄였습니다. 각 모듈은 대기 전력 장치로 빠르게 교체할 수 있도록 설계되었으므로 예정된 서비스 및 유지보수 중에 빠른 처리가 가능합니다.

모듈을 제거하면 커민스 라버튼 지점으로 이송되어 주요 서비스로 예정된 다음 열차에 대한 준비 태세를 정비합니다. 커민스 QSK19 엔진의 입증된 내구성은 정밀 검사 시점까지의 18,000시간의 수명을 통해 강조표시됩니다.

펠링턴 부사장은 "VLocity는 뛰어난 서비스 신뢰성과 승객 편의를 제공하는 열차의 성공 스토리입니다.

"현지 고용도 이득입니다. 커민스는 Scoresby 시설의 모듈 생산 및 조립에 전념하는 직원 팀뿐만 아니라 Laverton 지사에서 비즈니스 관리자, 기술자 및 견습생으로 구성된 팀을 구성하여 Alstom과 연락하고 예정 및 예정되지 않은 유지보수를 관리합니다" 라고 그는 덧붙입니다.

커민스는 또한 VLocity 프로젝트를 위해 특별히 50개 이상의 현지 공급 업체를 보유하고 있습니다. 600개에 가까운 컴포넌트들이 모듈의 로컬 어셈블리에 사용됩니다.

수소 연료 전지

커민스-알스톰 파트너십은 호주의 기존 디젤 철도 전력에 초점을 맞추고 있지만, 커민스는 유럽의 알스톰 코라디아 iLint 여객 열차를 위한 수소 연료 전지 시스템 개발 및 구현의 핵심 파트너입니다.

iLint는 세계 최초의 수소 연료 전지 여객 열차로, 추진을 위해 전기 에너지를 사용하고 증기와 물만 미루어 배출이 전혀 없습니다.

커민스는 처음에는 iLint 열차용 수소 연료 전지 시스템을 Alstom에 공급하는 데 집중하기 위해 독일 헤르텐에 수소 연료 전지 시스템 생산 센터를 개발했습니다.

커민스 직원 7명이 권위 있는 Julius Perr Innovation Award를 수상

트로피를 들고 있는 수령인

커민스(NYSE:CMI)는 자사의 가장 권위 있는 기술상인 줄리어스 퍼 이노베이션(Julius Perr Innovation) 상을 2022명의 수상작으로 발표했습니다. 올해로 23년째를 맞이한 이 상은 자사 제품에 중요한 지적재산권을 개발하여 혁신과 기술의 우수성을 입증한 직원들을 인정합니다.

올해의 수상자는 커민스 직원 리처드 안시머, 크리슈나 카마사무드람, 아쇼크 쿠마르, Guoqiang Li, 팀 프록터, 마이클 윌슨, 그리고 알렉세이 예제렛입니다. 인정은 닐 커리어, 에드 호젠, 비벡 수잔에게도 돌아갑니다.

혁신 정보

첫 번째 특허는 선택적 환원 촉매(SCR)에 황 축적의 완화와 관련이 있습니다.

안시머, 커리어, 카마사무드람, 쿠마르, 예제렛은 이러한 황 축적을 모니터링할 뿐만 아니라 재생 중 엔진 작동 조건의 동기화를 통해 촉매를 더 빠르고 낮은 온도에서 재생시키는 방법론을 개발했습니다. 이들의 업무는 Euro IV/V/VI, EPA 2010, 티어 IV와 같은 커민스 제품 및 고황 연료 지역에서 사용되며 향후 배출가스 규정을 충족하는 데 계속 역할을 할 것입니다.

Wilson은 유황 연료가 높은 지역, 특히 남미의 Euro V 제품을 대상으로 한 다른 접근 방식을 개발했습니다. 그의 발명의 주요 특징은 실린더의 비활성화를 포함하고, 그의 작품은 비 커민스 특허에 의해 여러 번 인용되었습니다.

두 번째 수상 기술을 위해 Hodzen, Li, Proctor 및 Sujan은 수상 경력에 빛나는 Eaton Cummins SmartAdvantageTM 파워 트레인의 일부인 SmartTorque2(ST2) 기능을 발명했습니다. 이 기능은 등급 및 중량과 같은 다양한 요소를 자동으로 감지하고 성능 및 연비 경제성을 위해 최적의 토크를 선택합니다. 이 발명은 2013년에 처음 생산되었으며 2017년부터 X15 제품의 표준 제공을 제공해 왔습니다.

수상 정보

이 상은 1997년 커민스에서 연료 시스템 부회장으로 은퇴한 Julius Perr 박사를 기리기 위해 만들어졌습니다. 2005년에 세상을 떠난 퍼트 박사는 1958년 헝가리공산당에서 피신한 후 커민스에 합류했습니다. 미국 인디애나주 콜럼버스를 고향으로 만들고 커민스 엔지니어 및 지도자로 41년 경력을 시작했습니다. 그의 생애 동안 그는 186년 특허를 받은 발명가 또는 공동 발명가로 지명되었으며, 여전히 우리 업계의 많은 이들에게 영감을 줍니다.

2022년 의식

Julius Perr Innovation Awards 시상식은 2022년 2022월 18일에 선임 기술 리더, Perr 패밀리 구성원, 10 Perr Award 수상자 및 게스트와 직접 진행되었습니다. 4명의 우승자인 크리슈나 카마사무드람, 아쇼크 쿠마르, Guoqiang Li 및 마이클 윌슨이 직접 참석하여 상을 수상할 수 있었습니다. 나머지 세 명의 우승자는 참석하지 못했지만 수상 및 특별 인정은 별도로 제공되었습니다.

위원회 검토

모든 사업부의 리더로 구성된 선택 위원회 위원들은 매년 만나 자사 제품에 상당한 가치를 창출한 특허를 평가합니다. 2022년에는 1,100건 이상의 특허를 검토한 후 최종 특허 수상작을 선정했습니다. 2000년 이래로 이 권위 있는 수상에 선정된 특허는 84건에 불과하며, 각 발명은 혁신과 신뢰성에 대한 커민스 브랜드의 약속에 가치를 더합니다.

2022년 Julius Perr Innovation Award 수상의 영예를 안은 2022명의 수상자들에게 다시 한 번 축하드립니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

가정용 대기 전력 발전기는 스마트 기술이자 현명한 선택입니다

발전기를 사용하는 주택 그림

이 문서는 커민스 공인 딜러인 베어 일렉트릭 척 맥클로허티(Chuck McClaugherty)가 저술했습니다.

스마트폰, 스마트 TV, 가상 도우미, 스마트 온도 조절기, 스마트 잠금 장치 및 초인종. 이제 우리 가정은 스마트 장치로 가득 차 있습니다. 불행히도, 대부분은 작동하거나 충전할 전력이 없어집니다. 주택 소유자가 무엇보다도 하나의 스마트 장치, 즉 가정용 대기 전력 발전기를 설치하는 것을 고려해야 하는 이유입니다.

커민스 공인 딜러로서 저는 오리건주 전역에 커민스 QuietConnect™ 가정용 대기 발전기를 많이 설치합니다. 악천후, 정전, 노후화된 전력망이 늘어나면서 백업 발전기가 투자 가치가 있다고 말할 수 있습니다.

이러한 스마트 장치 중 하나를 소유하는 가장 좋은 부분은 무엇입니까? 언제 켜고 끌지 않아도 됩니다. 자동으로 수행합니다.

간단히 말해서, 프로세스는 다음과 같습니다.

커민스 가정용 대기 전력 발전기를 설치할 때 커민스 자동 변환 스위치도 설치합니다. 이 변환 스위치는 가정으로 들어오는 전기 유틸리티 전력을 지속적으로 모니터링합니다. 가동 중단이 감지되면 자동으로 1초 안에 전기 유틸리티 라인에서 가정을 분리하고 커민스 발전기를 켜서 집에 동력을 공급합니다. 발전기는 천연가스 라인 또는 프로판 탱크에 의해 공급됩니다.

커민스 발전기가 가정에 전력을 공급하는 동안 전송 스위치는 계속해서 전기 유틸리티 라인을 모니터링합니다. 전력이 복구된 것을 감지하면 자동으로 발전기를 가정의 전기 시스템에서 분리하고 전기 유틸리티를 다시 연결합니다.

아무 것도 할 필요가 없습니다. 나다. 제로. 발전기와 변환 스위치가 모든 작업을 수행합니다. 어떤 경우에는 창밖을 내다보고 이웃 집이 모두 어둡다는 것을 보기 전까지는 정전이 있다는 사실을 인식하지 못할 수도 있습니다.

커민스 공인 딜러가 전문적으로 백업 발전기 및 전송 스위치를 설치하는 것 만큼이나 가정에 적합한 크기의 발전기를 선택하는 것도 중요합니다. 너무 작으면 부하가 집안의 모든 것에 동력을 공급하지 못합니다. 너무 크면 천연 가스 또는 프로판(propane)을 추가로 소비하게 됩니다.

올바른 크기의 발전기를 선택하는 가장 쉬운 방법은 딜러가 귀하를 위해 발전기를 선택하도록 하는 것입니다. 그러나 필요한 발전기의 양에 대한 느낌을 얻고 싶다면, 커민스는 필요한 발전기 와트 계산에 대한 훌륭한 블로그 게시물을 가지고 있거나 Cummins.com 발전기 크기 계산기를 사용할 수 있습니다.

커민스는 스마트 기기로 가득 찬 세상에 살고 있습니다. 커민스 QuietConnect 가정용 대기 전력 발전기로 정전 시 가동을 유지할 수 있습니다. 가까운 딜러를 찾으려면 커민스 딜러 찾기를 사용하세요. 또는 오리건주에 거주하는 경우 (503) 678-3417로 연락하거나 [email protected]

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

1-800년 커민스 소프트웨어 업데이트

교량에 주차된 영업서비스 트럭

커민스 주식회사(NYSE: CMI)는 1-800-CUMMINS가 추가 기능으로 소프트웨어 판매를 제공할 것이라고 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 기능에서 지원하는 소프트웨어 모음에는 INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL 및 Guidanz IA가 포함됩니다. 1-800-CUMMINS를 통해 이러한 기능을 제공하면 고객 핸드오프를 간소화하고 가동 중지 시간을 줄이며 고객이 항상 응답적이고 선제적인 소프트웨어 판매 지원을 받을 수 있습니다.

어떤 변화가 있을까요?

• 1-800-CUMMINS™의 새로운 소프트웨어 판매 옵션
• 기존 번호로의 모든 전화는 1-800-CUMMINS로 리디렉션됩니다.™

동일하게 유지됩니까?

• 고객은 여전히 1-800-CUMMINS™에 전화하여 부품 지원, 일반 제품 및 서비스 문의, 엔진, 발전기 및 커민스 디지털 제품에 대한 서비스 제공자 기술 지원을 받을 수 있습니다.

언제 변경이 이루어졌습니까?

• 2022년 10월 10일 월요일

"고객에게 제공하는 이 새로운 제품에 대해 매우 기쁩니다. 이를 통해 고객이 더 빨리 필요한 지원을 받을 수 있을 뿐만 아니라 고객의 복잡성을 줄이는 데도 도움이 됩니다." 중앙 집중식 솔루션의 전무 이사 인 Greg Ehlinger가 추가되었습니다. "자사의 고객들은 자사의 비즈니스에 동력을 공급해야 하며, 전문가가 쉽고 접근 가능한 방식으로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 것이 우리가 하는 한 가지 방법입니다."

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스가 EDF 재생에너지와 분산 태양광 전력 구매 계약 체결

계약 체결식

총 설치 용량 16.5 MWp로 7개의 제조 법인을 포괄하여 시설 및 운영에서 탄소 배출을 크게 줄입니다.

커민스 중국 및 EDF 재생 에너지는 전통적인 그리드에서 전기 소비를 줄이고 커민스 시설 및 운영에서 탄소 배출을 줄이기 위해 베이징에서 분산 태양광 PowerPurchase 계약을 체결했습니다. 커민스는 지붕과 지하 공간을 제공하고 생성된 태양광 발전을 소비할 것이며, EDF 재생 에너지는 태양광 발전 장비의 투자, 설치 및 운영을 책임질 것입니다. EDF Renewables China의 CEO인 왕닝(WANG Ning) 커민스 부회장과 에르완 데보스(Erwann Debos)는 양 당사자를 대리하여 계약 체결을 완료했습니다.

EDF is a global leader in renewable energy, including wind and solar. EDF Renewables has profound technical capabilities and service experience in the field of photovoltaic power generation. The partnership will install distributed photovoltaic power generation system at 7 manufacturing entities in Beijing, Wuxi, Wuhan, Chongqing and Liuzhou . With a total installed capacity of 16.5 MW, the project can provide about 280 million kWh of power generation in 20 years, saving about 158,000 tons of carbon emissions. 

"커민스와 EDF가 분산 태양광 분야에서 협력해 커민스가 녹색 에너지 소비를 확대하고 공장 운영으로 인한 배출가스를 줄일 수 있는 새로운 기회를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 커민스가 중국 지역에서 2023년까지 총 전기 소비량의 10% 이상을 차지하는 재생 전기 사용을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 이 프로젝트는 녹색 생산 및 운영 분야에서의 역량을 더욱 활성화하고 지속 가능한 개발을 위해 커민스의 입지를 더욱 강화할 것입니다" 라고 WANG Ning은 말했습니다.

현재 건물 지붕을 사용하여 태양광 시스템을 설치하는 것은 기업 고객이 탄소 배출을 줄이는 매우 효과적인 방법입니다. 커민스와 EDF는 탄소 배출가스 감소 목표와 전기 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 20년 전력 구매 계약을 체결했습니다.

Erwann Debos는 서명식에서 "커민스가 PLANET 2050 전략적 목표를 달성할 수 있도록 분산 태양광 재생 에너지 솔루션을 제공하게 된 것을 영광으로 생각합니다. EDF Renewables는 고객과 협력하여 기업의 저탄소 변환에 대해 가장 진보된 통합 에너지 관리 솔루션을 제공하고 글로벌 에너지 전환에 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다."

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.