디젤은 선박, 철도, 건설 및 광산 장비에 사용되는 발전기 및 엔진을 포함하여 다양한 제품에 선택되는 연료이지만 대안이 있습니다. 기후 상승에 대한 우려와 함께 기업, 주주 및 의원들은 차량 및 발전 응용 분야에서 디젤의 대체 옵션을 찾고 있습니다. 대체 연료에 대한 배출가스 저감도 선택 시 고려해야 합니다.
디젤 - 왜 인기가 있었고 무엇이 변경되었습니까?
디젤은 수십 년 동안 선택의 원동력이되어 왔습니다. 상대적으로 저렴하고 널리 사용 가능하며 성능이 좋습니다. 디젤 엔진은 유지보수가 거의 없는 상태로 계속 가동됩니다. 인프라가 오래 지속되었고 보편적으로 사용 가능하기 때문에 급유가 쉽습니다. 그러나 디젤은 원유로 만든 화석 연료로서 연소되면 온실 가스를 방출합니다.
테일파이프 배출량에는 또한 NOx와 분진이 포함되며, 이는 공기 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 전 세계 국가에서는 디젤 사용에 대한 규제가 강화되고 있습니다.
재생 가능한 디젤, 장점 및 단점
수압 처리 식물성 오일(HVO) 또는 '재생형 디젤'은 식물성 오일과 동물성 지방 및 오일로 만들어집니다. 일부 디젤 엔진은 수정 없이 사용할 수 있으며 디젤의 '드롭인'(drop-in) 대체품으로 사용될 수 있으며, 똑같이 잘 작동합니다. HVO의 순 CO 분할 배출량은 일반적으로 연료 생산 및 분배 방법에 따라 디젤보다 70% 낮습니다. HVO를 만드는 재생 가능한 공급 원료 종자가 성장할 때 탄소를 흡수하기 때문에. 테일파이프 배출량도 디젤 엔진보다 더 깨끗합니다. 그러나 HVO는 특히 정부 보조금과 인센티브가 없는 경우 디젤보다 더 비쌉니다. 또한, HVO의 사용은 공급원료의 가용성에 의해 제한됩니다.
바이오디젤과 유리할 수 있는 블렌드를 자세히 살펴보기
바이오디젤은 식물성 오일, 동물성 지방 또는 사용한 식용유와 같은 지방을 에스테르화하여 만든 재생 가능한 연료로, HVO 생산에도 사용할 수 있는 것과 동일한 공급원료입니다. 디젤과 혼합되어 순 CO POLLUT 및 기타 오염 배출을 줄이는 경우가 가장 많습니다. 다양한 비율의 바이오디젤과 블렌드를 사용할 수 있습니다. 바이오디젤의 20%를 포함하는 B20 블렌드는 비용과 배출가스의 균형을 유리하게 조정하는 공통 혼합물이며 일반적으로 수정 없이 엔진에 사용할 수 있습니다. 더 높은 혼합물은 엔진 수정이 필요하고 재료 호환성 문제를 일으킬 수 있으며 특정 저장 어려움을 초래할 수 있기 때문에 운송 연료로 직접 사용되는 경우가 적습니다.
천연가스 - 왜 가장 널리 사용되는 대체 연료일까요?
천연가스는 수십 년 동안 차량의 연료로 사용되어 왔습니다. 오늘날 이 연료는 가장 널리 사용되는 대체 연료입니다. 천연가스 차량은 디젤 차량뿐만 아니라 성능도 좋지만, 종종 코와이트가 낮고 NOx 및 분진과 같은 배출가스가 감소합니다. 천연가스는 선상에 액화(LNG) 또는 압축(CNG) 형태로 저장됩니다. 선택은 인프라에 따라 다릅니다. 천연가스 인프라가 존재하는 지역이나 설치가 타사에 적합한 지역에서는 해당 지역을 주행하는 차량의 경우 경제 및 환경적 측면에서 건전한 선택이 될 수 있습니다.
탈탄소화 여정에서 재생 가능한 천연가스 사용
재생 가능한 천연가스는 소 분뇨, 하수 슬러지 또는 매립지 유기물과 같은 유기 폐기물의 발효로 인한 메탄이 풍부한 가스인 바이오가스에서 얻습니다. 재생 가능한 천연가스를 사용하면 엔진이 탄소 중립에 효과적으로 도달할 수 있습니다. 바이오가스가 자연발생 발효의 부산물이고 연료로 사용되지 않으면 대기로 방출되는 경우와 같은 경우에 따라 재생 가능한 천연 가스는 탄소 음극 연료가 될 수도 있습니다. 적절하게 가공된 재생형 천연가스는 천연가스와 거의 구별할 수 없습니다. 모든 천연가스 차량 및 발전과 같은 많은 산업 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
천연가스와 수소 혼합물 - 이점과 도전 과제
녹색 수소를 천연가스와 혼합하여 천연가스 파이프라인에 주입할 수 있습니다. 이렇게 하면 파이프라인이 제공하는 모든 천연가스 응용 분야의 탄소 강도를 자동으로 줄입니다. 파이프라인 시스템을 사용하여 수소를 포함하는 연료 혼합물을 배포하는 것은 새로운 것이 아니며, 예를 들어 미국 하와이의 오아후 섬에서 수년 동안 수행되어 왔습니다.
전 세계의 가스 유틸리티는 녹색 수소를 배전 시스템에 혼합할 수 있는 가능성을 평가하고 있습니다. 다양한 파일럿 계획이 새롭게 생산된 수소를 천연가스 파이프라인에 도입하여 천연가스 함량의 최대 20%를 유통 시스템의 부피로 대체할 계획입니다. 이점은 온실 가스 배출을 즉시 줄이는 것입니다. 그러나 고농도 수소는 연료가 인프라 및 가스 기기에 미치는 영향 측면에서 여러 가지 문제를 야기하는 것으로 생각됩니다.
녹색 수소와 미래의 녹색 에너지 운송업체가 될 수 있는 이유
재생 에너지를 사용하여 만든 녹색 수소 또는 수소는 미래의 녹색 에너지 운송업체가 될 수 있습니다. 녹색 수소는 연료 전지 전기 자동차와 수소용으로 특별히 개조된 내연기관이 장착된 차량의 원천으로 기능할 수 있습니다. 녹색 수소로 구동할 때 전기 모터와 결합된 연료 전지는 종종 가솔린에서 작동되는 내연 기관보다 더 효율적입니다.
수소로 운행되는 개인용 차량은 수년 동안 공급되어왔지만 주류를 이의를 제기하지는 못했습니다. 한편, 재생 에너지원이 증가하고 수소 충전소가 가동 중이고 특히 캘리포니아(미국)에서는 수소가 대형 상용 차량에 훨씬 더 적합할 수 있습니다. Cummins Inc.가 현재 15리터 및 6.7리터 수소 엔진을 개발하고 있는 이유입니다.
메탄올; 탈탄소화 여정에서 고려해야 할 연료
목재 알코올이라고도 불리는 메탄올은 오늘날 주로 천연가스에서 파생되는 유망한 에너지 운송업체입니다. 메탄올은 오늘날 녹색 수소로 만들어지는 일이 거의 없습니다. 그러나 이것은 가까운 장래에 변경될 것으로 예측됩니다.
수소와 달리 메탄올은 주위 온도에서 액체이므로 보관 및 취급이 더 쉽습니다. 잘 알려진 산업 공정을 사용하여 수소에서 쉽게 합성할 수 있습니다. 메탄올은 올바른 엔진에 디젤 연료의 성능과 일치할 수 있는 고옥탄 연료입니다. 내연기관용 연료 등 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 실제로 메탄올은 인디 자동차와 몬스터 트럭 같은 경주용 차량에 수십 년 동안 사용되어 온 성능 연료입니다. 주로 안전상의 이유로 메탄올 화재가 연기 없이 소화 및 연소가 더 쉽습니다.
암모니아와 그린 암모니아 - 다른 대체 연료와 어떻게 비교할 수 있을까요?
메탄올과 마찬가지로 암모니아는 녹색 수소에서 제조할 수 있는 또 다른 에너지 운반선입니다. 액체이기 때문에 가스 수소보다 도로, 철도 또는 선박을 저장하고 운송하는 것이 더 쉽습니다. 그러나, 그것은 인간에게 유독하고, 연소 도중 NOx 배출을 생성합니다, 그러나 옹호자는 이 도전이 추가 장비 및 안전 조치로 관리될 수 있다는 것을 확신합니다.
그린 암모니아는 비료 제조와 같은 산업 응용 분야에서 전통적인 수단을 통해 얻은 암모니아의 유망한 대체품입니다. 그린 암모니아는 또한 내연기관에 동력을 공급하는 데 사용할 수 있지만 선박 추진에 사용되는 엔진과 같은 초대형 엔진에 가장 적합합니다. 그러나 그린 암모니아 공급망은 아직 충분히 성숙하지 않아 광범위한 채택이 가능하지 않습니다. 암모니아는 수소보다 저장하는 것이 훨씬 쉽지만 디젤 연료보다 에너지 밀도가 훨씬 낮습니다. 이를 위해서는 유사한 디젤 엔진이 사용하는 것보다 더 큰 연료 탱크가 필요합니다. 대체 연료 중에서 채택하는 상태는 다를 수 있음을 기억해야 합니다.