재생 가능한 천연가스가 무엇인가요?
재생 가능한 천연가스(RNG)는 바이오메탄 또는 업그레이드된 바이오가스라고도 합니다. 혐기성 소화는 균이 유기물을 분해하여 바이오가스를 생성합니다. 바이오가스는 약간의 청소만으로 열과 전기를 생성할 수 있습니다. 추가 정제를 통해 CO2 및 질소와 같은 오염 물질이 제거됩니다. 그 시점에서 바이오가스는 재생 가능한 천연가스와 거의 순수한 메탄이 됩니다. 많은 응용 분야에서 RNG는 표준 천연가스와 기능적으로 동일합니다. 대부분의 천연가스 유통망을 통해 재생 가능한 바이오가스를 혼합할 수 있으며, 천연가스 엔진이 이를 사용합니다.
바이오가스 생성 균을 공급하는 데 사용되는 유기물의 주요 공급원은 다음과 같습니다.
매립지에 버려지는 유기물은 자발적으로 발효되는 경향이 있습니다. 환경보호국에 따르면 그 결과 바이오가스 배출량은 미국에서 인간에 의한 메탄 배출량의 거의 5분의 1을 차지합니다. 메탄은 실제로 CO2에 비해 25배 더 많은 온실 가스 배출을 생성합니다. 훌륭한 연료 공급원일 뿐만 아니라 매립지 메탄 포집을 통해 강력한 온실 가스의 배출을 방지합니다.
가축 농장과 닭 농장은 혐기성 소화를 담당하는 박테리아를 위한 훌륭한 스킨인 분뇨를 대량 생산하는 경향이 있습니다. 산업용 바이오가스 생산은 분뇨에서 비롯됩니다. 예를 들어 소화기로 알려진 대형 밀폐 발효 탱크를 이용합니다.
폐수 처리 공장은 많은 슬러지를 생산합니다. 기본적으로 대부분의 깨끗한 물을 제거한 후 폐수에서 남아 있는 것입니다. 하수 슬러지는 일반적으로 매립지로 운반되거나 때로는 비료로 사용됩니다. 하지만 유기물 함량이 높기 때문에 바이오가스를 생산하는 공급원으로도 작용할 수 있습니다. 많은 폐수 공장이 이를 수행하며 바이오가스 자체를 사용하여 발효 연못을 가열합니다.
천연가스 엔진의 재생 가능한 천연가스의 이점은 무엇입니까?
엔진에 사용하면 천연가스가 디젤과 비슷한 성능 특성을 가지고 있지만 더 조용하고 깨끗합니다. 단순화된 후처리 시스템은 거의 제로 NOx 수준을 달성합니다. 그러나 천연가스는 여전히 화석 연료로 남아 있으며, 그 사용으로 인해 항상 CO2 배출이 발생합니다. RNG의 추가 혜택이 빛을 발하는 곳입니다.
대조적으로 RNG의 탄소 함량은 비화석입니다. 따라서 RNG를 태우는 것은 대기에 탄소를 추가하지 않기 때문에 탄소 중립입니다. 탄소 배출량을 감안하면 RNG의 사용은 여전히 매우 낮은 탄소를 유지합니다. 매립지 가스의 사용과 같은 일부 경우에는 이전에 언급한 바와 같이 탄소 음극일 수도 있습니다.
열과 전기를 생산하든 차량 동력을 공급하는 데 사용하든 RNG는 순 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. RNG는 미국의 재생 연료 표준에 따라 고급 바이오 연료로 분류되어 천연 가스 엔진이 재생 가능한 미래에 중요한 역할을 합니다.
바이오가스 생산에는 다른 이점도 있습니다. 균을 제거하고 물을 제거한 후 소화제에 남아 있는 고체를 비료, 뿌리 덮개 또는 동물 침구로 사용할 수 있습니다. 연구팀은 심지어 이러한 고체의 사용을 평가하여 원래 공급원에서 더 많은 에너지를 짜내는 에탄올 방법을 생산하고 있습니다.
농촌 지역들은 이제 바이오가스를 생산하고 소화를 통해서만 농업을 넘어 경제를 다각화할 수 있습니다. 많은 농부들이 소화제에 투자하여 바이오가스와 재생 가능한 천연가스를 생산 및 판매할 수 있습니다. 천연가스 유통망이 공급되지 않는 시골 지역에서는 RNG를 운송 및 기타 목적으로 이용할 수 있습니다. 인디애나주 페어 오크스 농장에서 RNG는 현장에서 생산됩니다. 그런 다음 RNG는 농장에서 사용하는 트럭에 연료를 공급하여 생산하는 우유를 고객에게 전달합니다. 이 우유 트럭에는 커민스의 9리터 ISL G 천연가스 엔진이 탑재되어 있습니다. RNG는 상용 트럭, 대중교통 및 스쿨 버스, 중형 트럭과 같은 다른 응용 분야에서도 사용됩니다.
RNG는 다른 연료와 어떻게 비교됩니까?
천연가스 차량은 더 깨끗하고 조용하며 다른 이점 중에서도 디젤 차량보다 유지보수가 더 적습니다. RNG 차량은 저탄소이고 때로는 탄소 음성입니다. 상업용 응용 분야에서 RNG는 가장 널리 사용되는 대체 연료일 수 있습니다. 차량에 천연가스 사용을 장려하는 무역 협회인 NGVAmerica는 RNG가 2021년 상용 천연가스 사용의 64%를 차지했다고 보고했습니다. 안전하고 효과적이며 상대적으로 저렴하지만 천연가스 엔진으로 전환하려는 차량 관리자들은 추가 고려가 필요합니다.
RNG의 한 가지 고려 사항은 상업적 이동성의 요구를 충족시키기에 충분한 RNG가 있는지 여부입니다. RNG가 인류의 모든 에너지 요구를 충족시킬 수는 없지만, 엄선된 상업용 모빌리티 응용 분야의 탈탄소화에 중요한 역할을 할 능력이 있습니다. 지난 몇 년 동안 RNG 생산량이 증가했으며, 이 추세는 이 부문에서 가장 빠른 연료 증가율 중 하나에서 계속될 것으로 예상됩니다. 국제 에너지기구에 따르면 RNG는 2020년 바이오 연료 생산량의 1%를 차지했으며 2050년까지 20%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
RNG가 다른 대체 연료를 비교하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
최신 소식을 놓치지 마세요. 아래에서 등록하시면 최신 기술, 제품, 산업 뉴스 등을 받아보실 수 있습니다.