커민스는 기후 법안이 저탄소 미래를 만드는 열쇠라고 믿습니다

Cummins Inc. 리더들은 비덴 회장이 이번 주에 법안으로 통과한 인플레이션 감소법이 탄소 없는 경제로의 회사의 여정에 중요한 역할을 할 것이라고 말합니다.
이 법안은 미래에 동력을 제공하는 기술과 이를 지원하는 인프라의 개발을 위한 주요 인센티브를 수립합니다.
커민스 사장 겸 CEO 제니퍼 럼지(Jennifer Rumsey)는 이달 초 하원에서 주최한 원탁 토론회에서 "발전에서 운송, 수소 생산에 이르는 에너지 공급의 포괄적 범위는 모두 탈탄소화 퍼즐의 중요한 부분이라고 생각하며, 자사가 근무하는 것과 같이 감소하기 어려운 부문에서 유정 탈탄소화가 이루어지도록 하는 것이 중요하다"고 말했다.
럼지 부사장은 제너럴 모터스 CEO 메리 바라(Mary Barra)와 미국 재무부 장관인 재닛 옐런(Janet Yellen) 재무부 장관을 포함한 가상 포럼에서 "자사의 전략인 목적지 제로(Destination Zero)를 지원하는 이 모든 다른 기술에서 미국 제조 역량을 늘리고 일자리를 늘릴 수 있는 중요한 기회가 될 것"이라고 말했다.
입법 및 목적지 제로
이 법안에는 배터리 및 연료 전지 전기를 포함한 저탄소 및 무탄소 기술 개발에 대한 인센티브와 이러한 신기술에 사용할 수 있는 수소와 같은 저탄소 및 무탄소 연료가 포함됩니다. 수소는 또한 탄소를 줄이기 위해 내연기관과 같은 전통적인 플랫폼에 연료를 공급할 수 있습니다.
탈탄소화 전략인 Destination Zero는 저탄소 및 무탄소 플랫폼을 개발하고 발전시키는 동시에 회사의 전통적인 제품에서 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하는 고객을 위해 노력해야 합니다.
커민스는 저탄소 및 녹색 수소 생산에 중요한 전해조뿐만 아니라 배터리 및 연료 전지 전기 플랫폼을 시장에 출시했습니다. 녹색 수소는 수소와 산소를 분리하기 위한 물의 전기 분해가 재생 가능한 형태의 전력을 사용하여 달성될 때 생성됩니다.
이 회사는 또한 다양한 저탄소 연료에 최적화될 수 있는 공통 아키텍처를 제공하는 연료 불가지론적 내연 엔진을 시장에 출시합니다.
커민스는 세계의 기후 문제를 해결하는 데 주도적인 역할을 맡겠다고 약속했습니다. 회사의 환경 지속 가능성 전략인 PLANET 2050에는 제품 외에도 회사 플랜트 및 시설의 탄소 배출을 줄이기 위한 목표가 2030년으로 정해져 있습니다.
이러한 2030가지 목표에 대한 커민스의 첫 번째 업데이트는 7월에 게시된 회사의 2021년 지속 가능성 진척도 보고서에 포함되어 있습니다.

행동 옹호
Destination Zero는 2050년까지 순제로 배출가스 기술을 통해 고객 성공에 동력을 제공하려는 PLANET 2050의 포부를 보여줍니다.
커민스는 규모와 다양한 시장으로 인해 기후에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다. 이 회사의 기술은 상용, 산업용, 선박, 철도 및 건설 시장에 동력을 공급합니다. 그러나 커민스는 또한 이러한 어려움을 단독으로 해결할 수 없다고 말했습니다.
커민스는 CEO 기후대화(Climate Dialogue)에 커민스 회원 가입을 포함해 여러 가지 방법으로 물가상승률 감소법을 옹호했습니다. 이 단체는 22개의 주요 기업과 4개의 환경 단체로 구성되어 기후 행동을 위해 함께 노력할 것을 약속합니다. 포드 모터 컴퍼니에서 환경 방위 기금에 이르기까지 다양한 회원을 보유하고 있습니다.
"기후 리스크가 계속 심화됨에 따라 탄소 배출을 줄이고, 2050년까지 그물 제로로 나아가고, 저탄소 경제로의 전환을 가속화하고, 청정 에너지 기술에 대한 투자와 혁신을 강화하고, 일자리를 창출하고, 평등을 증진하고, 미국 경제 경쟁력을 높이는 데 도움이 되는 정책을 마련해야 하는 시급함이 있습니다. "이 단체는 12년 8월 물가인상법이 미국 하원을 통과한 후 이렇게 말했습니다.
이 단체는 "인플레이션 감소법은 기후 목표 달성을 위해 상당한 진전을 이룬다"고 덧붙였다. "탄소 가격 제정과 같은 미래의 조치와 결합하면 이러한 정책은 강력하고 지속 가능한 경제를 만들 것입니다."
커민스의 여정 가속화
커민스의 리더들은 새로운 입법조항에 따라 회사의 탄소 감축 노력을 계속할 준비가 되어 있습니다.
럼지 회장은 포럼에서 "이러한 기술 중 일부를 미국에 도입하고, 이러한 기술을 전 세계적으로 수출하고, (그리고) 미국의 경쟁력을 높일 수 있는 기회를 하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다" 라고 말했다. "... 우리는 물가인상법이 우리의 여정을 가속화하고 실제로 우리의 응용 분야를 배터리(및) 연료 전지 전기 및 녹색 수소와 같은 미래의 기술로 전환하는 핵심 요소로 보고 있습니다."
"글쎄, 난 당신이 그것을 할 수 있다고 생각, 난 정말," 비덴 대통령은 응답, "그리고 이 (인플레이션 감소 법) 우리가 생각하는만큼 도움이 되기를 바랍니다, 왜냐하면 당신은 항상 전에 최전선에 있었습니다."