차량 운영자를 위한 수소 엔진 통찰력

상용 차량을 관리하는 경우 수소 엔진과 수소 연료 전지에 대해 읽거나 들어보셨을 것입니다. 연료 전지는 지난 몇 년 동안 먼 길을 왔으며 밝은 미래를 가지고 있습니다. 수소 엔진과 수소 연료 전지는 각각 현재와 수십 년 전에 상업 운송 부문의 탈탄소화에 중요한 역할을 합니다. 수소 엔진에는 신뢰성과 내구성 외에도 고려해야 할 다른 중요한 인사이트가 있습니다.
수소 엔진은 친숙한 기술입니다
차량에 수소 엔진을 탑재하는 것은 일반 내연기관에 수소를 펌핑하는 것 만큼이나 친숙합니다.
음, 거의 규칙적.
수소 엔진은 안전하고 효율적으로 작동하려면 약간의 수정이 필요합니다. 예를 들어, 점화 시스템은 점화 전 및 엔진 압착과 같은 문제를 피하기 위해 수소를 위해 특별히 설계되어야 합니다. 그러나 전체 엔진 및 드라이브 트레인 구조와 수소 엔진의 작동 방식은 디젤 엔진과 거의 동일하게 유지됩니다. 한 가지 예외는 연료 시스템입니다. 수소는 매우 높은 압력을 견딜 수 있도록 특별히 설계된 가스 실린더에 저장됩니다. 교육은 정비 중에 안전한 수소 처리 관행을 배우는 것이 좋습니다.
수소 내연 엔진(ICEs)은 매우 효율적일 수 있으며 다른 제로 탄소 연료 솔루션에 비해 총 운영 비용이 매우 흡사합니다. 커민스 스파크 점화 기술과 연료 불가지론 엔진 플랫폼을 통해 당사는 오늘날의 천연가스 엔진 효율을 초과하는 브레이크 열 효율(BTE)을 달성할 수 있습니다. 더욱 정교해짐에 따라 디젤과 같은 효율성도 달성할 수 있습니다. 하이브리드 파워 트레인에 ICE 수소를 결합하고 커민스의 ADEPT 시스템과 같은 고급 기능을 사용하여 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
수소 엔진은 배출가스를 낮추고 탈탄소화할 수 있는 효과적인 방법입니다.
중요한 것은, 수소 엔진 차량은 윤활유 연소로 인한 미량 외에 CO2을 방출하지 않습니다. 녹색 수소를 사용하더라도 탄소 배출이 발생하지 않습니다.
하지만 제로에 가까운 배출가스 차량을 운영하는 데는 대가가 따른다. 모든 저탄소 기술도 마찬가지입니다. 그러나 특정 응용 분야에서는 대형 트럭과 같이 수소 엔진의 예가 더 널리 퍼질 가능성이 높습니다.
귀사의 비즈니스에 적합한 수소 엔진 차량은 언제입니까?
따라서 비즈니스가 온실 가스 배출을 줄여야 한다고 가정해 봅시다. 수소 엔진 차량은 언제 올바른 해결책일까요?
첫째, 연료 공급 전략이 필요합니다. 매일 밤 차량이 중앙 창고로 "이동"하는 차량은 좋은 후보자입니다. 중앙 창고에 수소 연료 지점을 설치할 수 있습니다. 이러한 유형의 연료 공급 전략은 많은 CNG 차량 운영자에게 친숙할 것입니다.
차량이 서로 수백 마일 이내의 물류 센터 사이를 오가는 경향이 있다면 유사한 급유 시스템이 작동할 수 있습니다.
고정 경로에서 장거리 트럭을 운영하는 경우, 수소 연료 지점이 경로에 설치되는 한 수소 엔진도 합리적일 수 있습니다. 여러 기업과 정부 기관이 이러한 목적을 위해 수소 통로를 건설하고 있습니다.
하루 2~300마일 이상을 주행하는 중형 및 중장비 차량은 오늘날 배터리 전기 기술보다 수소 엔진이 더 좋을 것입니다. 트럭은 많은 전력을 사용하므로 전기 트럭에는 대형 배터리가 필요합니다. 이론상으로는 더 큰 배터리가 전기 트럭의 범위를 확장할 수 있습니다. 그러나 이는 화물 공간 손실, 충전 시간 손실 증가, 자본 비용 증가 등의 측면에서 가격이 책정됩니다. 대조적으로 수소 엔진 차량은 몇 분 안에 연료를 보급할 수 있으며 범위에 대한 탑재하중 용량을 거래하지 않고도 디젤 차량과 유사한 범위를 달성할 수 있습니다.
커민스는 6.7리터와 15리터 엔진을 포함한 일련의 수소 엔진을 개발하고 있습니다. 이러한 엔진을 완전히 테스트하고 검증하면 차량 제조업체가 사용할 수 있습니다. 커민스는 주요 운송 및 물류 회사인 베르너 엔터프라이즈(Werner Enterprise)와 협력하여 새로운 15리터 천연가스 및 수소 엔진의 검증을 진행하고 있습니다. 수소 엔진은 기존 엔진을 거의 교체할 수 있으므로 가장 좋아하는 트럭의 수소 엔진 버전이 향후 몇 년 내에 공급될 수 있습니다.
최신 소식을 놓치지 마세요. 아래에서 등록하고 최신 기술, 제품, 산업 뉴스 등을 수신하세요.