Onan SD20 발전기는, 버지니아주 리치먼드에서 모바일 비즈니스 지원

버지니아에 위치한 Sweet Xscape는 정식으로 Envy의 와더 아이스(Whadder Ice)로 알려져 있으며, 유행병이 시작된 2020년에 시작되었습니다. 소유주이자 단독 소유주인 티에라 맥라우린(Tierra Mclaurin)은 "저는 항상 이탈리아 빙상 사업에 진출하고 싶었는데, 바로 그때가 우리가 잠겼을 때부터 시작하기에 완벽한 시간이었습니다"라고 말했습니다.
맥라우린(McLaurin)은 Whadder Ice를 쿨러로 판매하면서 작게 시작했습니다. 도시가 문을 열기 시작하자, 그녀는 사업을 정당화하고 트럭을 구입하고 싶었습니다. 현재 McLaurin은 오리지널 와더 아이스(Whadder Ice)를 포함한 전체 취급 제품을 판매합니다.
Mclaurin은 "제품의 품질뿐만 아니라 잊지 못할 경험입니다. Sweet Xscape는 시리얼이 주입된 밀크쉐이크, 선데, 와더 아이스, 비건 요리 등을 혼합하는 데 특화된 제품입니다.
Sweet Xscape의 최고 제품인 "메인 이벤트"는 Mclaurin이 커민스에서 Onan SD20 발전기를 구입한 이유입니다. "엔진 파워가 있는 발전기가 필요했고, 16,000kw로 작동하는 기계를 작동시킬 수 있을 만큼 큰 발전기가 필요했습니다. 커민스가 필요한 것을 정확히 공급했습니다."
Mclaurin이 발전기에 대해 물어보기 시작했을 때, 그녀의 아이스 크림 공급 업체는 Onan SD20을 추천하면서 비즈니스에 동력을 공급하려면 16,000와트가 필요하다고 말했습니다. 데모 트럭에서 발전기가 작동하는 것을 볼 기회를 갖은 후, 그녀는 자신의 꿈을 실현하고 도시에 고유한 비즈니스를 가져올 수있는 기회에 판매되고 흥분했습니다.
발전기를 크랭크하기 위해 현을 잡아당겨야 할 것이라고 생각한 맥라우린(Mclaurin)은 Onan SD20을 얼마나 쉽게 작동시킬 수 있는지 놀랍습니다. "SD20은 작동이 매우 간단합니다. 스위치를 켜기만 하면 됩니다. 그 후, 어떤 버튼을 눌러서 작동시킬 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다" 라고 그녀는 설명합니다. "시스템에 연결되면 더 이상 차량 밖으로 나갈 필요가 없습니다. 그냥 스위치를 뒤집는 것일 뿐이고 발전기가 가동 중입니다."
Onan SD20을 사용하면 Mclaurin이 최고의 소프트 서브 아이스크림 경험을 제공할 수 있습니다. "SD20을 사용하면 고객이 서비스를 받을 수 있도록 하는 목표인 여러 개의 원추형을 생산할 수 있습니다."
올 여름 개장하는 Sweet Xscapes의 시즌은 이제 막 예열되고 있습니다. "믿을 수 있는 발전기를 갖추고 있어 한 번의 승부를 놓치지 않을 것입니다. 아이스크림 콘에 땅콩버터와 젤리가 있다고 상상해 보시나요? 커민스 덕분에, 우리는 Sweet Xscape에서 그것을 가지고 있습니다. 이 발전기는 잘 조립되었고 사용하기 쉽고 조용하며 최상위 티어였습니다."
대형 발전기가 필요하다면 자신을 속이지 말고 Onan SD20에 자신을 대하세요."