새로운 커민스 파워팩으로 비용 효율성 향상

커민스는 FarmFest Field Days에서 140 hp ValuePak와 600 hp CustomPak이라는 두 개의 새로운 고성능 파워팩을 출시합니다.
커민스 파워팩은 견고함과 강한 열 속에서 작동할 수 있는 능력으로 명성을 쌓았으며, 새로운 장치는 이러한 전통을 유지하도록 설계되었습니다.
커민스의 저배출 전자식 QSF3.8 엔진으로 구동되는 ValuePak은 경쟁력 있는 가격 때문에 이 이름을 딴 제품입니다.
커민스 아시아 태평양 지역의 농업 및 건설 사업부 매니저마이클 히클링(Michael Hickling)은 "마력당 달러 기준으로 커민스 ValuePak은 시장에서 가장 비용 효율적인 파워팩입니다.
모든 커민스 파워팩과 마찬가지로 ValuePak의 냉각 시스템은 주위 온도와 섭씨 50도에서 연속 작동을 제공합니다. 3.8리터 QSF 엔진은 동급 최고의 연비 경제성과 성능을 위해 전기능 전자 제어 기능을 갖추고 있습니다.
"커민스의 전자 엔진은 전력 밀도와 연비 경제성 분야에서 검증된 업계 리더이며, 또한 연비에 분명한 이점을 제공하는 복잡한 관개 시스템에 쉽게 통합됩니다.

600 hp CustomPak에는 이제 커민스의 최신 세대 15리터 엔진인 X15가 이중 오버헤드 캠 QSX15을 대체합니다. X15는 싱글 오버헤드 캠으로, XPI(극압 분사) 연료 시스템이 탑재되어 연소와 연비 경제성을 향상시켰습니다.
"대량 펌핑 응용 분야에서 고객은 X15을 통해 연비가 눈에 띄게 개선될 것입니다. "커민스의 연소 기술은 현재 X15이 연비 경제성을 훼손하지 않으면서 엄격한 배출 표준을 충족하는 수준입니다."
커민스는 또한 FarmFest에서 기존의 라디에이터 대신 냉각을 위한 물 대 물 열 교환기를 사용하는 엔진을 전시하고 있습니다. 열 교환기는 높은 주변 온도에서 향상된 냉각 안정성을 제공하고 팬, 팬 드라이브 및 라디에이터를 제거한다는 측면에서 유지 보수가 낮습니다. 팬을 제거한다는 것은 더 조용한 작동을 의미하며 기생 마력 수요도 감소합니다.
오늘날 산업이 탈탄소화 미래를 약속하면서 묻는 큰 질문은 디젤 엔진이 얼마나 오래 실행 가능할까요?
히클링은 "디젤은 멀리 떨어져 있습니다. "내연기관은 향후 몇 년 동안 산업용 장비에 비용 효율적인 전력을 공급하는 중요한 수단이 될 것입니다. 향후 10년 정도의 디젤 투자는 더 깨끗한 미래에 큰 기여를 할 것입니다.
"동시에 커민스는 자사 제품의 온실 가스(GHG) 및 공기 품질 영향을 줄이기 위해 더 빨리 더 빨리 나아가겠다는 목적지 제로 전략에 따라 2050년까지 그물 제로 탄소를 약속하면서 대체 파워 트레인 기술에 많은 투자를 하고 있습니다.
"커민스는 전기화, 연료 전지, 수소 발전 기술 분야에서 탁월한 역량을 쌓아왔으며, 경제적으로 실현 가능해질 때마다 이러한 기술에 대한 고객의 요구를 충족시킬 수 있을 것입니다."