허리케인 아이다, 루이지애나 주택 소유자에게 커민스 가정용 대기 전력 발전기 전환을 촉구

뉴올리언스에서 남서쪽으로 60마일 떨어진 작은 대학 도시 루이지애나 주 티보도에 있는 3세대 식료품점이었던 블레이크 리처드는 지난해 허리케인 아이다가 그를 향하고 있을 때 대피하려고 하지 않았습니다.
"저는 한 번도 폭풍을 겪은 적이 없습니다. "우리 가족은 걸프만 남부 해안의 대형 식료품 체인인 루즈 마켓(Rouses Markets)을 소유하고 있습니다. 당사는 항상 허리케인에 대한 폐쇄의 마지막이자 최초로 문을 여는 엔진입니다. 미쳤어. 폭풍이 닥치기 직전부터 사람들은 그곳으로 모여들고 있습니다. 그리고 최대한 빨리 열어서 그들이 할 수 있는 모든 것을 얻고 있습니다."
커민스 가정용 대기 전력 발전기를 선택하려는 그의 여정이었습니다.
폭풍 대비
한 달 전에 다른 브랜드의 가정용 대기 발전기로 새 집을 매입한 31세의 루즈(Rouses) 상업 및 선박 판매 사업부 책임자는 루이지애나를 강타할 두 번째로 나쁜 허리케인에 대비할 준비가 되어 있다고 생각했습니다. 큰 집에서 한 남자였던 그는 폭풍이 몰아치는 동안 네 가족을 초대했습니다.
그러나 폭풍이 몰아치는 것을 준비할 때, 그는 자신의 발전기가 집에 맞는 크기가 잘못 되었다는 것을 알게 되었습니다.
"저는 항상 미리 계획을 세우고 싶습니다. 리처드가 말했습니다. " 아이다가 다가와서 HVAC 및 발전기와 함께 일하는 좋은 제 친구에게 연락했습니다. 발전기가 집 전체에 아무런 문제 없이 전력을 공급할 것이라고 생각했습니다. 그리고 그는 말했다, '사람을 봐, 당신은 당신의 풀 펌프와 그 AC 장치 중 하나를 차단해야합니다. 2개만 실행할 수 있습니다.'"
리처드는 20kw 공기 냉각 발전기를 가지고 있었지만 5,000평방피트 크기의 집에 에어컨 3개, 수영장, 작은 야외 주방, 영화극장 방, 2개의 냉동고를 보유하고 있었는데, 하나는 자신이 찾은 야생 게임으로 가득 찼습니다. 그는 그의 친구가 말한 대로 그랬습니다. 그는 풀 펌프와 위층 에어컨을 차단했습니다. 그런 다음 그는 여분의 모터 오일을 구입하여 카테고리 4 폭풍이 있은 후 정기적으로 발전기의 오일을 교환할 수 있었습니다.
허리케인 아이다의 여파
"허리케인의 길을 보면 내 거실로 향하고 있었습니다. 그리고 운 좋게도 이 우회전이 이루어졌습니다. 티보도에서는 여전히 심하게 손상되었지만, 계속 지속되었다면 더 나빠졌을 것입니다." 리처드가 말했다. "제 인생에서 가장 긴 폭풍 중 하나였어요. 저는 구스타프, 카트리나를 통과했습니다... 다. 이것이 티보도의 세기의 폭풍이었습니다."
다행스럽게도 그의 동네에는 모든 집이 여전히 서 있었지만, 리처드를 포함한 많은 집들은 새 지붕과 울타리가 필요했습니다. 엔진 파워도 꺼졌고 14일 동안 다시 가동되지 않았습니다. 처음 5일 동안 그의 가정용 대기 전력 발전기는 작업을 수행했지만 정기적인 오일 교체에도 불구하고 천천히 고장이 나기 시작했습니다.
"발전기가 실제로 작동하기 시작했지 알 수 있었습니다. 파이프는 한밤중에 빨간색으로 빛나고 있었고 제 친구들은 '그런 일은 일어나지 않을 것 같아'라고 말했습니다. 다음으로, 배터리가 죽었습니다. 그래서 오일 교환 중에 계속 가기 위해 사촌의 아내의 자동차 배터리를 희생했습니다."
"10일째 되는 날, 저속 경고가 있었는데, 집에 전력이 공급되고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 가스 회사에 전화해서 나와서 봤다고 했죠."
커민스 QuietConnect™ 가정용 대기 전력 발전기 공급
말할 필요도 없이, 리처드는 집과 함께 제공된 발전기가 전체 정전을 극복하지 못하고 새로운 발전기를 얻는 것에 대해 실망했습니다. 하지만 이번에는 자신이 원하는 브랜드인 커민스를 정확히 알고 있습니다.
"당시 니콜스 주립대학교에서 MBA를 취득했는데, 저희가 공부하는 회사 중 하나가 커민스였습니다. 회사의 역사, 모든 것을 얼마나 잘 구축하고 보증을 제공하는지 배웠습니다." 리처드가 말했다. "이 브랜드는 절대로 가장 믿을 수 있는 브랜드 중 하나입니다. 가정용 대기 전력 발전기도 제작했다는 소식을 듣고 난 뒤 이를 얻기로 결심했습니다."
그는 사촌과 이야기를 나눈 후 고객 서비스 때문에 루이지애나 주 후마 인근의 C&D 전기 및 발전기에 연락하기로 결정했습니다. C&D는 폭풍이 닥기 하루 전에 그의 사촌 집에 와서 발전기가 준비되었는지 확인했습니다. 그런 다음 폭풍이 있은 지 며칠 후에 회사가 돌아와 모든 것이 제대로 작동하는지 확인했습니다.
리처드는 C&D의 소유주인 더그 레프론을 만났을 때 커민스 발전기를 설치했는지 물었습니다. 레프론은 회사가 이제 막 운반을 시작했다고 말했습니다. 리처드는 이렇게 대답했습니다.
그들은 36 kw 커민스 QuietConnect 가정용 대기 발전기를 결정하여 리처드가 집 전체에 동력을 공급하고 여유로운 에너지를 가질 수 있도록 했습니다. 동물들이 안으로 들어가는 것을 막고 정비가 더 쉽도록 맞춤형으로 제작된 스탠드에 설치했습니다. 그들은 또한 안전한 환기를 위해 집에서 멀리 설치했습니다. C&D에 대해 리처드는 "정말 훌륭했습니다. 모든 것을 설치하는 데 매우 빠릅니다. 직원들은 자신들이 무엇을 하고 있는지 알고 있었습니다."
리처드에 따르면, 즉시 그의 새로운 커민스 발전기에 대해 그에게 깊은 인상을 준 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 얼마나 조용하게 작동했는지였습니다. "더그 씨는 '이 커민스 발전기보다 풀 펌프가 더 크게 날 것'이라고 말했습니다. 얼마나 조용한지 정말 놀랍습니다." 리처드가 말했다.
두 번째는 유틸리티 서비스에서 발전기로 자동으로 전환하는 빈틈이 없는 방식이었습니다. "정전을 시뮬레이션하는 동안 전환했을 때 한 뛰는 것을 놓치지 않았습니다. 내부에는 깜박이는 시계가 없었습니다." 리처드가 말했다. "다른 발전기와 함께라면 전력이 꺼지는 경우가 많기 때문에 10초 지연이 종종 발생하므로 이제 어둠 속에서도 전력을 공급할 수 있습니다. 커민스의 경우는 그렇지 않습니다."
2022년 허리케인 시즌 이후의 준비
리처드는 새로운 발전기에 매우 만족한다고 말합니다. 그것은 그가 다른 사람들을 돕는 동안 자신의 집에 동력을 공급하는 것에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 알고 안심할 수 있게 해 줍니다.
"이 발전기를 사용하면 정말 기쁩니다. 본당을 돌보는 데 집중할 수 있습니다. 허리케인 이후에 식료품 업계에 종사하기 위해서는 세심한 주의가 필요합니다. 모두를 위해 전력이 복구될 때까지 귀하는 지역 사회의 식량과 물을 단독으로 공급하는 업체 중 하나입니다."
Cummins QuietConnect 가정용 대기 발전기에 대해 자세히 알아보고 가까운 공인 커민스 딜러를 찾아보세요.