커민스가 세계 장애인의 날 기념

줌 화상전화 회의에서 가상 발언하는 직원

오늘날 커민스(CMI)는 글로벌 접근성 인식의 날(GAAD)을 자랑스럽게 기념합니다. 이 회사는 모든 글로벌 직원들과 GAAD 준수를 위한 패널 토론회를 개최하여 최근에 시행된 노력을 표시하여 모든 고객과 직원에게 접근성을 보장했습니다.

커민스 다양성, 평등 및 포용(DE&I) 팀이 이끄는 패널에는 마크 스미스 부회장 - 최고 재무 책임자, 데니스 히스필드( Dennis Heathfield), 전무 이사 포용 - 장애인 및 재향 군인, 바네사 커닝햄, IT 디렉터 - 직원 경험 및 니콜라스 워지디라, 디렉터 - 디지털 마케팅 및 커뮤니케이션.

이 토론은 커민스의 글로벌 DE&I 비전 전략과 일치하여 보다 포용적인 환경을 확립하는 데 초점을 맞췄습니다. 원칙으로서 평등한 업무 환경을 조성하면 보다 포용적인 경험을 할 수 있습니다. 여러분이 누구인지, 특히 직장에서 용기가 필요합니다.

이러한 성공을 위한 공간을 만들기 위해 커민스의 장애 포용 비전은 고용 장벽을 제거하고 포용적인 인프라를 구축하고 디지털 접근성을 우선순위로 삼는 데 집중합니다.

자사는 직원들이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 힘을 실어주는 뿌리깊은 헌신과 역사를 가지고 있습니다. 회사로서 우리의 목표는 모든 능력을 가진 사용자들이 더 쉽게 기술을 이용할 수 있도록 만드는 데 우리의 역할을 다하는 것입니다" 라고 스미스 씨는 말했습니다.

디지털 접근성은 장애인을 위한 웹사이트, 디지털 도구 및 기술과의 상호 작용 또는 액세스를 방지하는 장애물을 허물기 위한 포괄적인 관행입니다. 예를 들어, 맹목적인 사람들은 키보드를 사용하여 의미있는 웹 콘텐츠를 이해하기 위해 대체 텍스트가 필요합니다.

기술이 최전선에 있어 직원과 고객이 성공하는 데 필요한 것을 제공할 수 있는 실질적인 방법을 제공합니다. 커민스는 웹사이트, 이메일, 가상 이벤트, 전자상거래 등에 대한 디지털 접근성을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

"포용적 설계는 삶에 영향을 미치고 GAAD에서는 모든 고객과 직원을 대면하는 접점에서 접근성을 보장하겠다는 약속을 두 배로 줄이게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

디지털 접근성 문제를 해결하는 커민스의 주요 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 콘텐츠를 사용자의 모국어로 볼 수 있도록 하는 언어 번역
  • WCAG(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 준수 강조
  • Siteimprove를 활용하여 수정할 접근성 문제를 선제적으로 파악
  • 이메일 및 가상 이벤트 접근성을 위한 새로운 옵션 구현

접근성 및 참여 방법에 대해 자세히 알아보려면 Home - GAAD(접근성.day)를 방문하세요.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

선견안을 가진 메이요와 앨론지

빨간 배경 앞으로 보이는 메이요와 사진

Mayowa Alonge는 미래에 눈을 떼지 않습니다. 나이지리아 출신의 마요와는 인간 탐사가 환경에 영향을 미치는 역할을 일찍이 실현했습니다. "저는 기여하고, 운동을 만들고, 그 분야에서 발전을 이루고자 했으며, 미래 세대를 위해 더 안전한 발전을 만들기 위해 제 인생과 커리어를 바쳤습니다.

대학에서 Alonge는 친환경 배터리 개발에 대한 연구 경험을 쌓았습니다. 이 연구를 통해 그는 나이지리아 라고스에 있는 사무실에서 알고 있던 Cummins Inc.와 6개월 간의 인턴십을 하게 되었습니다. 커민스에 대해 가장 인상깊은 것은 "거의 모든 제품을 재생 에너지로 전환하는 선견지명이 있었습니다" 라고 그는 말합니다. "이것은 제 개인 및 커리어 목표와 일치합니다."

커민스는 2019년 석사 학위 프로그램 중 전국 흑인 엔지니어 학회(National Society of Black Engineers, NSBE) 컨퍼런스에서 Alonge를 채용했습니다. 그는 오리건주 탤런트의 New Power 부문에서 전임 직책을 맡았으며 현재 배터리 개발 분야의 시스템 엔지니어로 일하고 있습니다.

커민스가 구축하는 커뮤니티는 지속 가능성 노력 외에도 Alonge에 대한 공감을 불러 일으켰습니다. 그는 커민스가 모든 사람이 서로의 안전과 제품의 최종 사용자의 안전을 내다보는 환경이라고 판단했습니다. 이것은 그에게 중요합니다. 일과 삶의 균형, 다양성, 팀 결속, 행복한 직장에 대한 회사의 초점도 마찬가지로

"전염병이 발생해 팀에 합류하여 텍사스에서 오리건으로 이사했습니다. "환영받는 느낌이 들었습니다. 팀 결속이 원활했습니다. 제가 제 인생 최고의 사람들과 함께 일했던 그룹이라고 생각합니다."

그는 커민스 탤런트 팀에 합류했을 때 그는 이 건물에 있는 유일한 흑인이었다고 지적하며 "그리고 말 그대로 환영받는다고 느꼈다"고 말합니다. "이제 4명의 흑인이 팀에 소속되어 있습니다. 수용의 문화는 위에서 아래로 존재합니다. 그들은 색상, 성적 지향 또는 어떤 것에 관계없이 사람들을 존중합니다. 미국에 온 이후로 커민스만큼 다양한 회사를 본 적이 없습니다. 환영해 주신다는 것을 알고 계실 것입니다."

그러나 Alonge가 직장에서 가장 행복한 이유는 창의력을 발휘하고 새로운 도구를 탐색할 수 있는 자유입니다. 특정한 방식으로 일을 하는 것에 대한 경직성이 부족하여 A게임이 매일 작동하도록 유도합니다.

"제가 함께 일하는 리더십 팀은 제품이 사용하기에 좋은지 확인하기 위해 구성품을 테스트하고 검증하기 위해 다양한 제품에 대한 설계 실험을 마련할 책임이 저를 신뢰합니다. "최근에 팀에 합류하여 신입사원으로 일했음에도 불구하고, 그들의 신뢰는 '어떻게 하면 더 나은 방법으로 이것을 할 수 있을까요? 무엇을 해야 합니까?'" 이러한 자신감으로 Alonge는 이미 시장에 출시된 제품과 진행 중인 몇 가지 제품을 출시하는 데 도움을 주었습니다.

다음으로, 그는 리튬 철 인산염 또는 리튬 금속의 등장에 대한 그의 시선을 사로잡습니다. 그는 배터리 기술이 미래이며 배터리의 열 소모를 줄일 수 있다면 미래의 보호를 위한 귀중한 자원이 될 것이라고 믿습니다.

그는 자신만의 방식으로 공해 감소에 기여하려고 노력하므로 매일 한 사람으로서 성취감을 느낀다고 말합니다.

"제 나이대의 사람들은 미래가 우리 앞에 있다는 것을 알고 있으며, 오염을 방지하기 위해 과감한 조치를 취하지 않으면 우리 중 많은 사람들이 아플 것입니다. "미래를 내다보고 실제로 나쁜 일을 예방하고자 하는 기업과 협력하는 공간에 있어야 합니다. 아이들이 있고 언젠가는 아이들을 갖게 될 것입니다. 우리는 아이들이 '왜 그런 일을 하지 않았습니까?'라고 묻는 환경에 아이들을 두고 싶지 않습니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스에서 커민스-전미 흑인 엔지니어 협회 통합 파이프라인 프로그램의 인턴을 환영했습니다

본사 입구의 흰색 커민스 로고

2022년 6월 10일, Cummins Inc.는 유망한 다양한 인재를 개발하기 위한 포괄적인 이니셔티브의 참여자인 하워드 대학교, 퍼듀 대학교, 노스캐롤라이나 A&T 주립 대학의 인턴 16명을 맞이했습니다. 미국 흑인 엔지니어 학회(NSBE)와의 파트너십은 커민스-NSBE 통합 파이프라인 프로그램(IPP)으로 알려진 5년 간의 전체론적 장학금, 인턴십 및 멘토링 프로그램을 제공합니다.

커민스-NSBE IPP는 커민스로부터 5년 보조금을 지원받습니다. 이 프로그램은 장학금, 보조금, 학업 및 직업 개발 지원과 같은 학생 지원에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 기관과 NSBE 챕터는 학생 지원 외에도 학생 유지와 성공을 개선하기 위해 NSBE 챕터 리더를 포함하여 기관 및 학생 리더를 참여시키는 프로그램 개발을 지원하기 위해 역량 구축 보조금을 받습니다.

IPP 참가자는 본인의 연차에 선정되었으며 주니어 및 시니어 시절 프로그램에 활발히 참여하고 있습니다. 각 커민스-NSBE 학자는 프로그램 및 인턴십 과제 기간 동안 커민스 멘토를 배정받습니다.

현재 IPP 인턴과 이전 및 최근 졸업생들은 뉴욕 제임스타운의 콜럼버스, 인디애나 주 제임스타운 엔진 공장(JEP), 미시건 주 갈레스버그의 이튼 커민스 합작 투자(JV) 등 다양한 사업장에서 일하고 있습니다.

이 환영 행사는 IPP 팀이 주최했으며, 모리스 단틀러( Maurice Dantzler), 커민스 배출 가스 솔루션 책임자, NSBE 임원 스폰서를 포함한 전임 커민스 직원들이 참여했습니다. 유행병으로 인해 이 행사는 2019년 이후 처음으로 대면 이벤트로 진행되었기 때문에 커민스는 이 이벤트를 음식, 네트워킹, 게임으로 가득 채웠습니다.

이 프로그램은 2018년에 설립되었으며 다양한 인재의 엔지니어링 파이프라인을 강화하고 성공적으로 커리어를 시작할 수 있도록 준비하겠다는 커민스의 약속을 대표합니다.

또한, 이 파트너십은 IPP 파트너 학교인 하워드, 퍼듀, NC A&T와의 참여를 통해 커민스의 글로벌 다양성 평등 및 포용(DE&I) 전략과 NSBE의 10K 이니셔티브를 모두 지원하는 것을 목표로 합니다. IPP는 최근 2021-22년 커민스 기술 비즈니스 임팩트 상 수상자로 선정되어 팀원들의 탁월하고 영향력 있는 업무를 인정받았습니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

From campus to Cummins: Follow a Manufacturing Engineer's career journey

Employee standing with arms crossed

Being part of a community has always been a priority for Zaira Malibran, Electrified Power Business Unit (EPBU) engineer at Cummins Inc. When she left her home in Tamaulipas, Mexico to attend the University of Texas Rio Grande Valley (UT), Malibran wasted no time finding her place on campus.

After settling on a degree in manufacturing engineering (ME), Malibran dug into engineering organizations at school, joining the Society of Women Engineers and Society of Manufacturing Engineers (SME). In her sophomore year, she applied for a scholarship to attend the Great Minds in STEM Conference (GMiS), excited to attend the career fair there and possibly have a mock interview with recruiters.

“I didn’t plan on having an actual interview there, especially as a sophomore,” said Malibran. “I was just planning to check it out and come back to interview as a junior. But when I heard I got an interview with Cummins, I was so excited. I didn’t sleep the night before, staying up until 2:00 or 3:00 a.m. to learn all the Cummins history.”

Malibran leaned on a community of seniors at UT to help her prepare for her first interview, and she nailed it. Cummins offered her an internship at their Columbus Engine Plant (CEP) as an industrial engineer for re-manufacturing. After that internship, Malibran realized she wanted to be more hands-on to see products develop from the design stage all the way to launch.

The great thing about Cummins is that they listen to you, what you want to do, what next steps in your career you want. They help you get there."

"I asked for more hands-on, and I got it,” Malibran said. Her second Cummins internship the following summer was in Charleston, South Carolina as an ME in turbo technologies. There, she interacted with operations and products to learn how things assemble and work.

With two internships under her belt, Malibran graduated UT and received a full-time offer at CEP as an ME for New Power. She has now been in the New Power business segment for three years and says, “We’re all learning as we go. Electrification is a new business at Cummins, so everyone helps each other to learn and understand the process.” 

Much like she joined affinity groups in college, Malibran has taken advantage of Cummins Employee Resource Groups (ERG) to find guidance and community. “I’m part of the Women Empowerment and the Latino ERG. I identify a lot with the people in these groups,” she says. “I feel that community that supports me, people with the same background as me — though you don’t have to be Latin American to be part of that group. Anyone can join that group because they want to learn more about it. I like sharing my experience and then hearing other people's experiences of how they got here. I just really enjoy how Cummins gives this open space for everyone to express themselves.”

Through the Women Empowerment ERG, Malibran has gained access to female speakers and mentors who share their journeys of how they got to where they are today. “They do a lot of campaigns about supporting women and encouraging them to do more,” said Malibran. “It can be tough as a woman working in a field of men, but Cummins will open those doors for you and make you feel comfortable and welcome.”

As the doors continue to open, Malibran hopes to graduate from Electrification ME to a manufacturing leader and design a line from start to finish. “I look forward to being not just in a supporting role, but the lead, having the responsibility on my shoulders and the ability to make the calls,” she says. “Feeling confident enough to be like, ‘Hey, you know what? We're going to change this whole system, and then we're going to implement this new one.’”

With many supportive communities behind her, a self-advocating voice inside her, and a work environment where Malibran isn’t afraid to speak up for what she wants, those goals are within reach.

태그
커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

10에 젠(Jen) 만나기

제니퍼 럼지 얼굴 사진

On July 14, Cummins Inc. (NYSE: CMI) announced that, effective August 1, 2022, Tom Linebarger will end his term as Chief Executive Officer (CEO) and Jennifer Rumsey, President and Chief Operating Officer (COO), will assume the role of President and CEO.

럼지 사장은 1919년 창립 이래 7번째 CEO이자 최초의 여성 사장이 됩니다. Linebarger는 계속해서 이사회 회장 및 회장 직책을 맡게 되며, 럼지 부회장과 직접 협력하여 메리터 인수 대기 중인 인수를 완료하는 등 회사가 지속적인 성공을 거두도록 하는 특정 이니셔티브에 대해 직접 협력할 것입니다.

아래에서 제니퍼에 대해 자세히 알아보세요!

 

1. 리더로서 어떤 것에 집중하시나요?

목적, 사람, 영향력.

직원들과 이야기하는 젠 럼지

2. 커민스에서 가장 좋아하는 경험이 있습니까?

단 하나의 경험만 선택하는 것은 어렵습니다. 저는 엔지니어이자 문제 해결을 좋아합니다. 제가 가장 좋아하는 것 중 하나는 제품을 구동하는 것입니다. 사실, 닷지 램을 운전하고 커민스 발전기를 소유하고 있습니다.

Jen 차량

3. 커리어 중 가장 중요한 인식은 무엇이 되었습니까?

여러 해 동안 저는 수퍼우먼이 되겠다는 목표에 대해 이야기했습니다. 커리어와 인생에서 이 모든 것을 어떻게 해야 할지 고민했습니다. 저는 그것이 저에게 해롭고 딸들을 포함하여 다른 사람을 위해 하고 싶었던 역할 모델링도 아니라는 것을 깨달았습니다. 진정한 사람으로서 선도하고 제 게 중요한 것이 무엇이며 어려움에 직면한 부분에 대해 공개적으로 이야기함으로써, 제가 가장 소중히 여기는 커리어와 사람과 사물의 균형을 맞추는 방법을 더 잘 파악할 수 있습니다.

4. 직원들에게 어떤 조언이 있습니까?

자신에 대한 투자 - 계속해서 성장하고, 배우고, 영향력을 발휘할 기회를 추구합니다.

5. 어려운 문제를 해결할 때 어떤 접근 방식을 취합니까?

저는 엔지니어 시절 사람과 지구에 중요한 문제를 해결하기 위해 노력하는 것을 좋아합니다. 제 경험에는 어려운 문제를 해결하는 데 성공의 두 가지 열쇠가 있습니다.

1) 다양한 경험과 관점을 가진 팀을 구성하고 이러한 다양한 관점을 듣고 활용할 수 있는 공간을 만들 수 있습니다.

2) 팀이 가능한 것에 대해 생각하고 보다 혁신적인 솔루션을 개발하는 도전적인 목표를 설정합니다.

6. 가장 좋아하는 음악은?

제 음악 취향은 시간이 지남에 따라 발전해갔습니다. 저는 70대와 80세의 록이 성장하는 것을 즐겼습니다. 한 친구가 고등학교 말에 수동 변속기 트럭을 운전하라고 가르쳤을 때 그 소식을 듣고 시골소리를 듣기 시작했습니다. 최근에 저는 현대기독교인을 즐겼습니다.

7. 남매가 있습니까?

저는 제 삶에 큰 영향을 미쳤던 매우 강하고 근면한 엄마가 주로 키운 유일한 아이입니다. 제가 어렸을 때 부모님이 이혼하셨고 둘 다 재혼하셨습니다. 그 결혼 생활에서 저는 두 명의 형제와 세 명의 자매가 있습니다.

8. 재미를 위해 무엇을 합니까?

저는 머리를 치우고 몸을 움직이는 방법으로 도로 사이클링을 좋아합니다. 저는 또한 열렬한 식도주입니다. 균형을 유지하기 위해 둘 다 합니다.

자전거를 탄 젠 럼지

9. 커민스의 미래에 대해 어떤 자극을 주시나요?

우리가 하는 일은 엄청난 영향을 미칩니다. 세계에서 가장 까다로우고 경제적으로 중요한 산업 분야에 동력을 제공하는 제품의 창조자로서 당사는 청정 경제로의 광범위한 전환에 중요한 역할을 합니다. 우리는 이러한 전환을 탐색할 때 사람들에게 초점을 맞추어 적시에 올바른 기술을 사용하여 광범위한 채택을 추진할 것입니다. 이는 비즈니스에 적합한 권리일 뿐만 아니라 지구와 미래 세대에도 중요합니다.

트럭 앞에서 웃고 있는 커민스 리더십 팀

10. 하루 쉬고 가장 좋아하는 방법은 무엇인가요?

저는 특히 물 위에서 가족, 친구들과 시간을 보내는 것을 좋아합니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.