천연가스 엔진과 디젤 엔진의 비교

트랙터 트레일러와 대중교통 버스에서 배달 트럭 및 터미널 트랙터에 이르기까지, 플릿은 전통적으로 대형 상용 응용 분야에서 필요한 토크, 신뢰성 및 내구성을 제공하기 위해 디젤 엔진에 의존해 왔습니다. 그러나 천연가스 엔진은 디젤의 훌륭한 대안으로 등장했습니다. 운전자, 정비사, 차량 관리자들은 여러 가지 이유로 천연가스 엔진에 대해 고마움을 표합니다.
운전자들은 천연가스 엔진이 디젤 엔진과 성능과 내구성이 비슷하다는 것을 알게됩니다. 천연가스와 디젤 엔진의 주요 차이점은 소음입니다. 천연가스 엔진은 더 조용합니다.
천연가스는 편리한 급유 옵션을 제공합니다.
천연가스는 또한 많은 차량 운전자의 급유 경험을 향상시킵니다. 천연가스에서 액화석유가스(LPG)에 이르는 상용차를 위한 여러 대체 연료 옵션의 세계에서 차량에 압축 또는 액화 형태로 천연가스를 사용할 수 있습니다. 펜스 급유 능력을 갖춘 차량의 경우, 각 차량에 전용 연료 호스가 있는지 확인하기 위해 천연가스 충전소를 현장에 설치할 수 있습니다. 연료 연료 장비에는 두 가지 기본 유형이 있습니다. 빠른 충전과 시간 충전.
고속 충전 시스템은 압축기와 고압 저장 시스템을 결합합니다. 캐스케이드(cascade)라고 불리는 저장 시스템이 디젤 차량에 연료를 공급하는 데 걸리는 시간과 거의 동시에 차량의 연료 탱크를 채웁니다. 압축 천연가스는 급유 중에 유출될 수 없으며 운전자는 집에 디젤 냄새가 나지 않습니다.
시간 충전 시스템에는 저장 시스템이 없으며 일반적으로 하룻밤 동안 주차하는 동안 차량에 연료를 보급하기 위해 가스를 차량 저장 실린더로 직접 압축합니다. 시간 충전 시스템을 통해 운전자는 교대 근무가 끝나면 지정된 공간으로 들어가 연료 호스를 차량의 천연가스 실린더에 연결하고 집으로 돌아갑니다. 운전자는 디젤 펌프에서 회전을 기다릴 필요가 없으며 탱크가 가득 찼을 때까지 다시 기다릴 필요가 없습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 회사 비용을 절감할 수 있습니다.
천연가스 배기 시스템은 디젤 후처리 시스템보다 저렴하고 정비가 더 쉽습니다.
천연가스 차량에는 복잡한 배기 가스 후처리 시스템이 없습니다. 현대의 디젤 트럭에는 질소산화물과 그을음 같은 오염물질을 배기 가스에서 스크러빙하기 위해 일련의 센서, 필터 및 변환기가 필요합니다. 일부 변환기는 추운 날씨에 처리가 어려울 수 있는 수성 시약인 디젤 배기 유체 또는 DEF를 소비합니다. 천연가스는 디젤보다 훨씬 청정하게 연소되므로 천연가스 차량에는 이러한 시스템이 거의 또는 전혀 필요하지 않습니다. 모든 배기 가스는 간단한 삼원 촉매를 통해 작동하여 거의 제로 NOx 수준(0.02 g/bhp-hr NOx)을 생성합니다.
천연가스 엔진으로 권장되는 유지보수 간격을 면밀히 따르는 것이 중요하지만 적절한 유지보수를 통해 천연가스 트럭이 백만 마일에 도달하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그리고 정비사들은 천연가스 엔진이 얼마나 깨끗하기 때문에 더 즐거운 경험이 될 수 있다는 것을 종종 발견합니다.
천연가스가 비용 절감을 촉진
정비 비용이 절감되고 유지보수 가동 중지 시간이 단축되는 측면에서 비용을 절감하는 것 외에도 차량 관리자들은 연료 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 미국에서 압축 천연가스의 소매 가격은 2000년대 초 셰일 가스 붐이 시작된 이래로 디젤 가격보다 지속적으로 낮아졌습니다. 또한 오일 가격과 분리되므로 매우 안정적입니다. 따라서 천연가스 차량 운용자는 유가가 상승하고 디젤 비용이 상승할 때마다 다른 차량들이 처리해야 하는 연료 가격의 급격한 변동을 경험하지 않습니다. 이는 천연가스 엔진이 운송 응용 분야에 제공하는 다른 모든 이점 외에도 제공됩니다.
천연가스, 온실가스 배출량 감소
천연가스는 버진 천연가스를 사용할 때 석유보다 13% - 17% 낮은 유정 온실 가스(GHG) 배출량, 27% 낮은 CO2 배출을 포함하여 많은 지속 가능성 이점을 제공합니다. 바이오가스로 만든 재생 천연가스(RNG)를 사용할 때 이점은 정말 빛을 발합니다.
RNG는 RNG 생산이 자연 분해를 통해 대기로 방출되었을 메탄과 같은 바이오가스를 포집하기 때문에 선단이 영하 온실가스 배출 수준에 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 바이오가스는 산업 소화기의 동물 분뇨와 같은 유기 폐기물의 발효에서 비롯됩니다. 재생 가능한 천연가스로 전환하는 것은 이러한 기업들이 가질 수 있는 온실 가스 감축 목표에 도달하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 농업 지역에서 운영되는 많은 운송 업체는 재생 가스 생산 설정에 투자하고자 하는 현지 농부들과 윈-윈 파트너십을 만들 방법을 발견했습니다. 매립지를 소유한 지방자치단체와 쓰레기업체는 폐기물 분해를 통해 생성된 메탄을 포집해 RNG 연료 생산자에게 판매하여 본질적으로 연료 비용을 상쇄할 수 있습니다.
천연가스 엔진이 귀사의 요구사항과 관련이 있다면, 천연가스 엔진에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하는 것도 잊지 마세요. 이 답변은 비용, 실용성 및 천연가스를 상용 차량으로 통합할 수 있는 가능성과 같은 주제를 다룹니다.
최신 소식을 놓치지 마세요. 아래에서 등록하고 최신 기술, 제품, 산업 뉴스 등을 수신하세요.