천연가스 엔진: 질문에 대한 답변

천연가스 엔진과 관련하여 천연가스를 상용 차량대에 통합할 수 있는 비용, 실용성 및 타당성에 대해 자주 묻는 질문이 다양합니다. 고려해야 할 준비는 분명히 있지만, 천연가스 엔진을 구현하는 학습 곡선은 사람들이 생각하는 것만큼 가파르지 않습니다. 특히 운송 응용 분야에서 천연 가스의 이점과 비교할 때 더욱 그렇습니다.
이 문서에서는 상용 차량에 천연가스 엔진을 추가할 때 가장 자주 묻는 몇 가지 질문에 답변합니다.
디젤 엔진이 천연가스를 사용할 수 있나요?
짧은 대답은 '아니오'입니다. 디젤 엔진에 천연가스를 공급하면 시작되지 않을 것입니다. 천연가스 연소에는 스파크 플러그가 필요하기 때문에 디젤 엔진은 천연가스를 사용할 수 없습니다. 디젤 엔진은 압축을 통해 연료가 점화됩니다. 자가 점화하려면 천연 가스를 내연기관이 적용할 수 있는 것보다 훨씬 큰 비율로 압축해야 합니다.
그러나 디젤 또는 천연가스로 작동할 수 있는 특별히 개조된 엔진이 있습니다. 이중 연료 또는 이중 연료 엔진으로 알려진 이러한 유형의 엔진을 가진 차량은 두 개의 연료 시스템을 갖추고 있으며 필요에 따라 한 연료와 다른 연료로 전환할 수 있습니다. 예를 들어 압축 천연가스(CNG) 실린더가 부족하고 근처에 CNG 스테이션이 없는 경우 운영자는 스위치를 뒤집기만 하면 디젤 엔진을 계속 주행할 수 있습니다. 디젤과 천연가스를 동시에 사용하는 엔진도 있습니다. 이러한 엔진에서 디젤은 점화를 제공하고 천연가스는 동력을 제공합니다. 이러한 엔진은 고정형 오일 및 가스 시추 응용 분야에서 특히 인기가 있습니다. 천연가스를 추출하는 경우 엔진 연료에 사용할 수 있습니다. 천연가스를 사용할 수 없는 경우 엔진은 디젤 사용으로 되돌릴 수 있습니다. 예를 들어 Cummins QSK 50 엔진은 오일 및 가스 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 인기있는 이중 연료 엔진입니다.
천연가스 엔진이 재생 가능한 천연가스를 사용할 수 있습니까?
절대적 으로! 재생 가능한 천연가스(RNG)로 운행하는 옵션은 플릿이 천연가스 차량으로 전환하는 큰 이유입니다. 버진 천연가스는 석유보다 13% - 17% 낮은 유정 온실 가스(GHG) 배출량, 27% 낮은 CO2 배출을 포함하여 많은 지속 가능성 이점을 가지고 있습니다. 그러나 바이오가스로 만든 RNG를 사용하면 환경상의 이점이 실제로 빛납니다.
RNG를 넘어서는 연료의 경우 천연가스가 LPG, LNG 및 디젤과 어떻게 비교되는지 자세히 알아볼 수 있습니다.
RNG의 환경적 이점은 무엇입니까?
에너지원에 따라 재생 천연가스의 탄소 강도는 중립 또는 영하일 수 있습니다. 어떻게 그렇게 할 수 있을까요?
RNG의 주요 요소는 매립지, 폐수 처리 시설 또는 산업 농업 폐기물 소화제와 같은 장소에서 유기 폐기물을 발효시키는 바이오가스에서 비롯됩니다. 메탄과 같은 바이오가스는 이 처리 과정에서 포집되어 대기로 방출되는 것을 방지합니다. 이 탄소 강도 점수는 차량의 총 유정-휠 배출 계산에 영향을 줍니다.
정제 바이오가스는 기능적으로 화석 천연가스와 구별할 수 있으며 천연 가스 대체품으로 사용할 수 있습니다. 관심이 있다면 바이오가스, 천연가스 및 기타 저탄소 연료의 생산 및 처리에 대해 자세히 알아보세요.
천연가스 엔진을 운영하는 것이 더 저렴합니까?
대부분의 경우 그렇습니다. 천연가스 차량은 연소 후 배기 처리 시스템이 장착된 디젤 차량보다 유지보수가 더 적습니다. 또한 연료 비용을 크게 낮출 수 있습니다. 미국의 평균 소매 연료 가격은 20년 이상 가솔린과 디젤의 평균 소매 가격보다 훨씬 낮습니다. 소매 천연가스 가격도 다른 화석 연료 가격보다 더 안정적입니다.
천연가스 차량에 대한 회수는 특정 응용 분야, 듀티 사이클, 연간 주행 마일 수 및 디젤에 비해 연료 비용을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다. 그러나 대부분의 지표에서 천연가스는 디젤보다 총 운영 비용이 더 낮습니다.

천연가스 엔진이 추운 날씨에 디젤 엔진보다 더 잘 시동을 건가요?
어떤 엔진도 추운 날씨의 어려움에 완전히 면제되지 않습니다. 일부 문제는 내연기관을 사용하는 차량을 포함하여 대부분의 차량에 일반적입니다. 천연가스 엔진이 때때로 추운 날씨에 경험하는 한 가지 문제는 배터리로 인한 전력 손실입니다. 천연가스 사용과 관련된 잠재적인 문제도 있습니다. 예를 들어, 연료 리셉터클의 O 링이 얼어 연료 노즐이 소켓과 올바르게 결합되는 것을 방지할 수 있습니다.
디젤 운전자가 직면하는 두 가지 추운 날씨의 어려움이 있는데, 천연가스 운전자는 결코 경험하지 못할 것입니다. 첫 번째는 디젤과 달리 천연가스가 추울 때 겔로 바뀌지 않는다는 것입니다. 온도와 상관없이 천연가스는 엔진에 진입할 때 완전히 가스가 들어온다. 천연가스의 주요 구성 요소인 메탄은 -258°F 또는 -161°C의 비등점을 가지고 있습니다.
다른 어려움은 디젤 차량의 디젤 배기 유체 또는 DEF에 의해 발생합니다. DEF는 주로 물로 구성되며 쉽게 얼 수 있습니다. 추운 날씨에 DEF를 보관하고 처리하는 것은 어려울 수 있습니다. 천연가스는 깨끗하고 최소한의 NOx(질소 산화물) 형성으로 연소하기 때문에 천연가스 차량은 DEF를 많이 소비하는 NOx 스크러버가 필요하지 않습니다. 따라서 DEF 및 DEF 관련 문제는 천연가스 차량 운전자에게 알 수 없습니다.
누가 천연가스 엔진을 만들까요?
Cummins Inc.를 비롯한 여러 대형 및 중형 엔진 제조업체는 다양한 온로드, 오프로드 및 고정형 응용 분야에 적합한 광범위한 천연가스 엔진 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 대부분의 트럭 및 버스 제조사에는 천연가스 엔진이 포함된 제품 라인이 있으므로 천연가스 옵션을 탐색하는 데 관심이 있는 기업은 일반적으로 선호하는 트럭 제조업체와 함께 할 수 있습니다. 커민스의 전체 천연가스 엔진에 대해 자세히 알아보세요.