운송 분야에서 천연가스 엔진의 이점

상업용 차량에서 발생하는 대기 오염을 줄이는 것은 천연가스 엔진의 많은 이점 중 하나입니다. 프랑스 알프스의 계곡에 자리한 샤모니 마을은 몽블랑의 아름다운 경치로 유명합니다. 현대 등산의 발상지이자 불행히도 그 끔찍한 공기 품질로 유명합니다. 지나가는 차량의 배출가스는 책임져야 합니다. 이 마을은 매년 반만 대 이상의 대형 차량이 사용하는 주요 도로 터널에 자리잡고 있습니다.
이 모든 차량의 배기가스를 청소할 수 있다면 좋지 않을까요? 샤모니의 주민들은 그것을 높이 평가합니다. 오염된 도시에 사는 수백만 명의 사람들도 마찬가지입니다.
천연가스 엔진은 믿을 수 있는 기술을 사용합니다.
대기 오염을 줄이는 확실한 기술 중 하나는 이미 천연가스 엔진입니다. 천연가스 엔진을 탑재한 수십만 대의 차량이 전 세계에서 운행되고 있습니다. 질소 산화물, 분진, 휘발성 유기 화합물 또는 일산화탄소의 배출이 거의 발생하지 않습니다. 전 세계의 대중교통 시스템은 대기 오염을 줄이기 위해 천연가스 버스를 배치했습니다.
천연가스 엔진은 쓰레기 수거 트럭, 배달 트럭, 트랙터 트레일러 등 다양한 중형 및 대형 응용 분야에 적합합니다. 천연가스 엔진은 오랫동안 지속되어 왔습니다. 내구성과 신뢰성이 뛰어나고 작업을 완료할 수 있는 충분한 엔진 파워를 가지고 있습니다.
환경에 맞는 천연가스 엔진
천연가스 차량은 차량이 온실 가스 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. Argonne 국립 연구소에서 개발한 휠별 유정 모델에 따르면 압축 천연가스(CNG) 차량은 가솔린에서 운행되는 동등한 차량에 비해 온실 가스 배출량을 최대 16% 줄이는 것으로 나타났습니다. 이 휠 모델에는 연료 추출, 처리 및 운송의 결과로 발생하는 배출가스를 통합합니다.
천연가스 차량도 재생 가능한 천연가스를 사용할 수 있습니다. 재생 가능한 천연가스는 동물 분뇨, 하수 슬러지 또는 농업용 바이제품과 같은 유기 폐기물을 사용하여 제조됩니다. 적당하게 정제되면 재생 가능한 천연가스를 일반 천연가스와 상호 교환해서 사용할 수 있습니다. 에너지원에 따라 재생 천연가스의 탄소 강도는 중립이거나 영하일 수 있습니다. 재생 가능한 천연가스로 전환하는 것은 기업들이 탄소 발자국을 줄이고 운송 배출량을 줄이는 좋은 방법입니다. 그것은 종종 자본 투자없이 수행 할 수 있습니다. 또한 몇 년 동안 사용할 수 없는 기술을 기다리지 않고 지금 행동하는 방법이기도 합니다.
천연가스는 추가적인 환경적 이점을 제공합니다. 예를 들어, 천연가스는 공기보다 가볍기 때문에 유출할 수 없습니다. 기름 유출처럼 웅덩이를 찌르거나 지하 오염으로 이어질 수 없습니다. 환경 지속 가능성에서 천연가스 엔진이 자주 간과하는 이점에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
천연가스 엔진은 비즈니스 재정에 적합
천연가스 차량은 또한 기업에 큰 비용 절감을 초래할 수 있습니다. 디젤 엔진이 장착된 일부 차량과 달리 천연가스 차량에는 광범위한 배기가스 후처리 시스템이 필요하지 않습니다. 많은 운용자가 이러한 시스템을 유지하는 데 많은 시간과 비용을 지출합니다. 둘째, 천연가스 연료 비용은 가솔린과 디젤보다 낮습니다. 일부 지역에서는 천연가스 소매 가격이 디젤 가격의 절반 미만입니다. 천연가스 가격 역시 북미 지역에서도 안정적이며, 지난 20년 동안 평균 소매가격은 상대적으로 안정적으로 유지되어 왔습니다. 이를 통해 차량대는 매월 및 연간 연료 비용을 쉽게 예측할 수 있습니다.
천연가스 차량으로 전환하면 기업의 수익 증대에도 도움이 될 수 있습니다. 천연가스 차량은 운송 배출량을 줄여주며, 이는 기업의 지속 가능성 또는 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 저탄소 옵션을 찾고 있는 기업들에게 매력적인 혜택입니다.
천연가스 엔진은 디젤 엔진보다 눈에 띄게 조용하기 때문에 도시 환경에서 운영되는 서비스 회사, 배송 차량, 운송 회사 및 학교 기업에게 매력적인 옵션입니다. 예를 들어, 쓰레기 수거 업체 또는 민간 학교 버스 운영자가 도시 계약을 위해 입찰합니다.
천연가스 엔진은 오늘날 사용 가능한 성숙하고 검증되었으며 가장 파괴적인 대체 전력 기술입니다.
천연가스 차량은 현재의 운송수단, 사람 및 물품 이동 모델에 적합합니다. 천연가스 트럭을 차량에 통합하는 데에는 차량 기술, 운송 인프라 또는 지원 네트워크에 급격한 변화가 필요하지 않습니다. 천연가스 엔진은 디젤 엔진과 동일한 구성품의 약 80%를 공유하므로 혼합 차량에서 부품을 더 쉽게 재고로 유지하고 서비스 기술자를 교육하기가 더 쉽습니다.
다양한 연료에 관심이 있다면 천연가스(CNG), LPG, LNG, RNG, 디젤을 탐험하는 것을 잊지 마세요.
많은 사람들이 생각하는 만큼 천연가스 학습 곡선이 가파르지 않습니다.
커민스는 천연가스 차량을 상용 또는 도시 차량에 통합하는 것과 관련하여 30년 이상의 천연가스 엔진 제작 경험을 가진 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 커민스는 채널 파트너와 깊은 관계를 유지하여 고객이 천연가스가 차량대에 적합한 선택인지 이해할 수 있도록 지원합니다. 또한 트럭 OEM, 연료 공급 업체, 차량 정비 팀 등과 직접 협력하여 원활한 통합을 보장합니다.
이러한 혜택이 흥미롭다고 생각되는 경우, 천연가스 엔진에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하는 것도 잊지 마세요. 이 답변은 비용, 실용성 및 천연가스를 상용 차량으로 통합할 수 있는 가능성과 같은 주제를 다룹니다.
천연가스 트럭 운전을 좋아하는 운전자
운전자들이 천연가스 차량 운행 경험을 선호한다는 사실을 알고 계셨나요? 천연가스와 디젤 엔진이 어떻게 비교되는지 읽어보면 그 이유를 알아볼 수 있습니다.