달링턴을 위한 새 장을 여는 새벽

로 커민스 유럽,
커민스 달링턴
커민스 달링턴, 영국

조지 스티븐슨의 기관차 No.1 이후 거의 200년이 지난 지금, 퍼블릭 철도를 타고 여객열차를 끌게 된 최초의 엔진이 초록색과 쾌적한 시골을 통과했습니다. 잉글랜드 북동부 달링턴 마을은 글로벌 산업의 각광을 받으며 새로운 시대를 고대하고 있습니다.

로코모션 No. 1은 현대 철도 시대의 제조의 중심지로 번창한 달링턴에서 역사적인 지위를 부여하여 이 땅 최고의 엔지니어링 인재를 위한 자석이 되었습니다.

오늘날, 달링턴으로 새로운 역사가 기록되고 있으며 더 넓은 티스 밸리 지역이 녹색 경제 발전을 위한 노력의 중심이 되고 있습니다.

커민스는 1965년부터 달링턴에서 제조하고 있습니다. 약 1,500명의 사람들이 엔진 조립, 배기 후처리 제조, 기술 운영 및 비즈니스 지원 기능 전반에 걸쳐 공장에서 일하고 있습니다.

Sixty-six thousand engines were produced in Darlington in 2021, and in January 2022 the factory celebrated a historic landmark: its 1.5 millionth mid-range engine.

75-430 hp 범위의 커민스의 초정비 저배출 엔진은 전 세계의 광범위한 트럭, 버스, 건설, 농업, 자재 취급, 군용, 선박 및 발전 응용 분야에 전력을 공급합니다.

커민스는 설계, 엔지니어링 및 전설적인 신뢰성의 무결성 덕분에 고객에게 프리미엄 제품을 제공하기로 결심한 항상 전력 솔루션의 선두 주자였습니다.

혁신과 품질에 대한 열정은 이제 탄소 제로로 가는 길에 적용되고 있으며, 커민스는 달링턴에 있는 유럽 기술 센터가 수소 연료가 공급되는 내연기관(H2-ICE) 개발에 주도적인 역할을 할 것이라고 발표했습니다.

The Government-backed Brunel Project, named after another pioneer of the modern industrial age Isambard Kingdom Brunel, has received funding of £14.6 million through the UK’s Advanced Propulsion Centre’s Collaborative R&D competition, which backs businesses developing green automotive technology.

상용 차량 및 건설 장비를 탈탄소화하는 데 도움이 되는 중형 커민스 6.7리터 및 대형 15리터 엔진에 대한 테스트가 이미 진행 중입니다.

브루넬 프로젝트(Brunel Project)는 티즈 밸리를 영국 최초의 운송 수소 허브로 만들 계획으로 완벽하게 연결됩니다.

전 세계에서 커민스는 앞서 언급한 수소 엔진, 연료 전지, 전해조 및 저장 탱크를 포함한 수소 기반 운송을 지원하기 위해 다양한 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

커민스에서 생산되는 수소 연료 전지로 구동되는 기차, 배달 트럭 및 페리는 이미 상용 서비스를 제공하고 있습니다.

커민스의 혁신적인 작업은 찰스 왕세자가 "자연, 사람, 행성을 경제의 중심에 두겠다는 진지한 약속"으로 수여된 테라 카타 씰(Terra Carta Seal)의 45년 창립 수상자 중 한 명이라는 소식을 전하면서 글래스고에서 열린 COP26 정상 회의에서 인정을 받았습니다.

커민스는 거의 60년 동안 달링턴과 잉글랜드 북동부의 삶의 일부였으며, 철도 야드 폐쇄로 인해 손실될 위험이 있는 숙련된 인력을 위한 준비되고 환영받는 집이었습니다. 'Made in Darlington'은 수출 시장에서 진정한 명예로운 인증을 획득했습니다.

달링턴과 네 개의 다른 자치구(하틀풀, 미들즈브로, 레드카, 클리블랜드, 스톡턴온티즈)를 아우르는 티스 밸리 복합기관(티즈 밸리 복합기관)에서 가장 유명한 기업 중 하나인 커민스는 이 지역의 운명을 높이기 위한 캠페인에 상당한 비중을 기꺼이 드립니다.

티스 밸리의 전략적 경제 계획은 2026년까지 25,000개의 일자리를 창출하고 2.8억 파운드를 지역 경제에 추가할 계획을 세우고, 이미 달링턴의 티스사이드 국제 공항, 레드카의 티스사이드 프리포트, 그리고 지속 가능하고 저탄소 활동에 초점을 맞춘 영국 최대의 산업 지역인 티스웍스에서 상당한 규모의 투자를 통해 이루어졌습니다.

달링턴은 또한 영국 정부의 새로운 북부 경제 캠퍼스, 재무부 주택 관리, 국제 무역부(DTI), 비즈니스, 에너지 및 산업 전략 부서(BEIS), 통계청(ONS), 레벨링 업, 주택 및 커뮤니티 부서를 찾을 수 있는 곳입니다.

'레벨업(levelling up)'이라는 용어는 2019년 총선 이후 영국 정치 언어에 포함되었습니다. 잉글랜드 북동부를 포함한 특정 지역이 런던과 남동부에 비해 투자 측면에서 남겨져 균형을 재조정하기 위한 조치가 필요하다는 것은 인정입니다.

북부 에코(North Echo) 신문은 영국 북부 전역의 기업과 다른 파트너들이 한데 모여 그들의 업적을 기념하고 이 지역의 장점을 홍보할 수 있는 Level Up 플랫폼을 만들었습니다.

커민스 마케팅 커뮤니케이션 디렉터인 스티브 은드릭(Steve Nendick)은 Level Up이 북동부 지역에게 더 큰 목소리를 내어 추가 투자를 유치하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

커민스의 비전인 Destination ZeroPLANET 2050 기업 전략에 제시된 바와 같이 탄소 제로 미래에 대한 대담한 야망을 성취하려면 고구경 인재를 유치하고 유지해야 한다는 것을 알고 있는 커민스가 얻을 것이 분명합니다.

이 전략은 온실 가스 배출, 휘발성 유기 화합물 배출, 물 소비 및 모든 종류의 폐기물을 줄이기 위한 공격적인 계획을 수립합니다.

커민스는 제조하는 모든 부품에 대해 더 적게 사용하고, 더 잘 사용하고, 다시 사용하기 위해 '순환' 라이프사이클 계획을 수립하고 있습니다.

"이곳에서는 북동부 지역에서 자사가 살고 일하는 지역에 강력한 기여를 하고 가치를 제공하고자 합니다. "우리는 좋은 보수를 받는 일자리와 커리어 개발 기회와 함께 일하기에 좋은 장소를 제공하고자 합니다. 자사는 지역 이니셔티브와 자선단체를 지원함으로써 커뮤니티를 강화하고자 하며, 고객을 위해 고품질 제품을 설계하고 생산하여 그 과정에서 환경에 대한 전반적인 영향을 줄이고자 합니다.

"북동부에는 몇 가지 흥미로운 장기 기회가 있습니다. 이 지역에는 이미 많은 발전기가 있습니다. 1980년대 중반부터 이곳에서 성공적으로 운영되어 온 닛산과 구 Blyth 발전소에 리튬 이온 배터리용 거대한 기가플란트를 제작하기로 한 Britishvolt에게 물어보시기만 하면 더 좋을 것입니다."

유럽의 다른 지역에서도 커민스는 야심찬 전기 및 수소 역량 계획에 적합한 인프라를 제공하기 위해 자체적으로 대규모 투자를 하고 있습니다.

스페인에서 커민스는 이베르드로라(Iberdrola)와 협력하여 녹색 수소 가치 체인을 선도하기 위해 카스티야-라만차에 새로운 시설을 개설하는 데 투자하여 증가하는 전해조 수요를 충족시켰습니다. 독일에 있는 동안 커민스는 유럽 전역에서 향후 몇 년 동안 운행될 예정인 수백 개의 수소 열차에 대한 연료 전지 시스템 생산을 지원하기 위해 헤르텐에 새로운 시설을 개설했습니다. 알스톰(Alstom)이 제작한 열차는 깨끗하고 조용히 달리며 수증기 이상의 것을 방출합니다.

Steve Nendick는 올바른 투자를 통해 영국의 북동부는 세계 최고의 지속 가능한 기술을 설계하고 배치하는 허브가 될 수 있다고 믿습니다.

스티브는 "지금 이 곳에 엄청난 화제가 있습니다. "달링턴과 이 지역을 위해 더 많은 영광의 날이 다가오고 있다는 사실이 긍정적입니다. 우리는 철도의 요람이었으며, 차세대 산업혁명의 요람이 될 수 있었습니다. 이 요람은 녹색으로 칠해질 것입니다."

커민스 유럽

커민스는 1956년 유럽에 첫 사이트를 개설했습니다. 현재 이 지역에는 8개의 제조 사업장과 6,700명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 커민스는 유럽 전역의 오랜 서비스 네트워크를 통해 지원되는 첨단 기술을 제공하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 커민스는 연구 및 기술을 통해 유럽에 투자하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 커민스의 기술 전문가들이 미래의 혁신을 개발하고 있습니다.

커민스 터보 테크놀로지스가 8세대 Holset 시리즈 400 가변 용량(VGT) 터보차저 출시 준비

8세대 HE400VGT

배출가스 규정이 더욱 엄격해짐에 따라 커민스 터보 테크놀로지스(CTT)는 혁신적인 새로운 공기 처리 기술을 통해 고객이 배출가스를 줄이고 연비 경제성을 발전시키도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다.

70년 동안 혁신과 신뢰성을 바탕으로 구축된 CTT와 Holset은 다양한 업계 최고의 공기 처리 기술을 도입했습니다. 2021년 CTT는 7세대 400 시리즈 가변 용량 터보차저(VGT)를 출시하여 엔진 제조사들이 미래의 배출가스 표준을 충족하고 동급 최고의 연비 경제성을 제공할 수 있도록 지원합니다. 커민스는 현재의 기술을 지속적으로 발전시키고 새로운 기술을 개발하면서 혁신이 멈추지 않습니다. 이러한 철학을 염두에 두고 CTT는 이제 8세대 HE400VGT를 소개할 준비를 하고 있습니다. 10-15L 중장비 트럭 시장에서 동급 최고의 성능, 신뢰성, 내구성을 갖도록 특별히 제작된 엔진입니다.

CTT는 최신 세대 제품을 통해 터보차저 성능을 크게 개선했습니다. 8세대 터보차저는 이전의 7세대 터보차저보다 5% 향상된 효율을 제공합니다.

HE400VGT는 엔진 다운사이징 고객을 돕는 향상된 터보차저 효율을 제공하는 것 외에도 더 나은 과도 응답, 향상된 압축기 측 오일 누출 견고성, 공급망 유연성을 위한 주요 컴포넌트에 대한 이중 소싱을 제공합니다.

Holset HE400VGT의 주요 하이라이트는 성능과 과도 응답을 강화하기 위한 새로운 베어링 시스템과 제로에 가까운 여유 공간을 포함합니다. 이러한 개선 사항은 컴프레서 스테이지의 더 엄격한 여유 공간, 터빈 스테이지의 낮은 방사형 움직임, 개선된 표면 마감 및 새로운 에어로 설계를 통해 달성됩니다.

2024년에 출시될 예정인 이 터보차저는 차세대 스마트 전기 액추에이터 및 속도 센서와 최신 칩셋을 통합하여 성능과 내구성을 향상시킵니다. 이중 소싱 전략은 최근에 업계를 악화시켰던 예기치 않은 전자 장치 부족 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.

성능 향상과 함께 최신 세대 터보차저는 상용 중장비 트럭에 동급 최고의 성능을 제공하고 주요 차량 주행 지점에서 연비 경제성을 향상시킵니다.

"CTT는 엔진 고객이 엄격한 배출가스 요건을 충족하고 총 소유 비용을 줄일 수 있도록 최신 HE400VGT에 흥미로운 신기술을 통합했습니다. 고객이 향후 배출가스 규제를 위한 전략을 수립함에 따라 CTT는 성능 저하 없이 고객의 엔진 개발 요구 사항을 충족하는 혁신적인 제품을 제공하기 위해 이전 터보차저 출시의 성공을 계속 구축하고 있습니다.

CTT의 제품 및 기술 혁신에 대해 더 알고 싶으신가요? 오늘 분기별 뉴스레터에 가입하세요.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

재건 성공은 광산 작업자에게 가치가 있습니다

"Cummins 300th QSK60 MCRS Upgrade"라는 텍스트가 있는 벨트 버클

호주와 미국의 커민스 엔지니어들이 마스터 스트로크를 통해 특별 업그레이드 프로그램에 따라 QSK60 엔진을 재건하기로 선택하는 광산 회사들에게 큰 비용 절감과 환경 혜택이 제공되었습니다.

엔지니어들은 초기 세대 QSK60의 재건 가능성과 정밀 검사 시 최신 디젤 기술로 업그레이드할 수 있는 방법에 초점을 두었고, 기본 60리터 V16 설계에는 큰 변화가 없었습니다. 이는 다른 엔진 제조사들을 가로막은 업적이었습니다.

주요 기술 업그레이드는 연료 분사이며, 초기 장치 분사 시스템(HPI)은 현재 커민스의 모든 최신 세대 고마력 엔진에 탑재된 고압 모듈식 커먼레일 시스템(MCRS)으로 대체됩니다.

2700 hp 등급의 300번째 업그레이드 엔진은 최근 브리즈번의 커민스 마스터 재건 센터에서 생산 라인을 끊어 QSK60의 진화를 위한 또 다른 성공적인 단계와 모바일 광산 장비에서 전 세계적으로 가장 높은 마력의 디젤 엔진인 이유를 강조했습니다.

커민스 아시아 태평양 지역 광산 비즈니스 개발 매니저 인 그렉필드(Greg Field)는 "연료 소비 감소와 정밀 검사 시점까지의 수명 연장은 총 소유 비용을 낮추는 열쇠이며, QSK60 업그레이드 프로그램의 엔지니어링을 뒷받침하는 초기 목표였습니다" 라고 말합니다.

"혁신은 커민스의 오랜 역사의 핵심이며, 광산용 고객에게 제공할 수 있는 QSK60 재건 옵션에서 확실히 그 역할을 했습니다."

결론은 인상적입니다: 디젤 분진 배출량은 후처리 없이 실린더 내 연소 기술을 통해 최대 63% 감소합니다. 또한 오일의 그을음 부하가 적어 유지보수를 위한 플러스가 있습니다.

Fuel savings up to 5% are consistently reported in the field for significant greenhouse gas emissions reduction, while life-to-overhaul is extended by 10%, translating to fuel consumption of more than 4.0 million liters before rebuild is required.

1단계 터보차지 기능이 있는 QSK60은 MCRS로의 연료 시스템 업그레이드 외에도 세계에서 가장 엄격한 산업용 배출가스 표준인 티어 4 파이널 및 스테이지 V 배출 규정 준수를 위해 설계된 연소 기술의 다른 혁신 기능도 갖추고 있습니다.

리빌드 업그레이드 패키지는 1785-2700 hp 등급의 1단계 터보차지('Advantage'라고 함)와 2700, 2850 또는 3000 hp로 평가될 수 있는 2단계 터보차저가 있는 QSK60의 두 가지 변형에 적용할 수 있습니다.

300번째 업그레이드된 QSK60은 코마츠 930E 운송 트럭에 설치하기 위해 NSW 거네다 분지의 보가브리 석탄을 방문했습니다. 이 엔진은 호주의 석탄 및 철광석 광산에서 그 가치를 입증했습니다.

노랑 QSK60 엔진

태그
커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

가정용 대기 발전기로 허리케인 샐리를 이겨낸 플로리라 커플

커민스 가정용 대기 발전기 옆에 서 있는 가족과 개

3달. 새로운 Cummins QuietConnect™ 가정용 대기 발전기를 설치하고 첫 번째 주요 테스트인 허리케인 샐리의 도착 사이에 메이시와 셰리 서머스의 시간이 얼마 남지 않은 시점입니다.

카테고리-2 허리케인은 2020년 9월 플로리다 주 펜서콜라 지역에서 거의 12시간 동안 중단되어 110mph의 바람, 집중호우 및 주요 정전을 초래했습니다. 많은 이웃들이 폭풍이 몰아치는 동안 집이 침수될까 봐 걱정했지만 서머스는 커민스 발전기가 도움이 될 것이라는 사실을 알고 안전했습니다.

메이시는 "집에 물이 너무 많이 들어오면 물이 들어올 까봐 매우 걱정이 되었습니다. "전력이 없으면 펌프를 작동할 수 없었고, 물을 풀에서 꺼둘 수 없었습니다. 저한테는 걱정이 컸어요."

이 새로운 커민스 발전기는 폭풍이 몰아치는 동안 가정용 펌프와 3개의 섬프 펌프에 동력을 공급했고, 전원이 복구되기 전에 오일 교환을 위해 거의 90시간 동안 한 번의 브레이크로 가동했습니다.

이 성능은 전직 록히드 마틴 엔지니어인 메이시에게 놀라운 일이 아니었습니다. 2019년에 영구 적으로 집으로 이사했을 때 그는 자신의 연구 통찰력을 사용하여 폭풍을 극복하고 집에 동력을 공급하는 가장 좋은 방법을 발견했습니다. 18개월 후 그는 브랜드 평판, 빌드 품질 및 지원으로 인해 Cummins QuietConnect 가정용 대기 전력 발전기를 선택했습니다.

"브랜드는 정말 중요했습니다. 우리는 필요하다면 그곳에 있을 것이라는 것을 알고 있는 대기업의 좋은 지원 시스템을 갖고 싶었습니다. 커민스가 옳은 것이었습니다." 메이시 부회장이 말했습니다.

"대부분의 사람들이 들어본 브랜드보다 커민스를 추천합니다. 커민스는 그 신뢰성을 원하는 사람을 위한 더 강력한 솔루션입니다."

이 설치를 위해 서머스는 인근 포트 월튼 비치의 현지 커민스 딜러인 비상 대기 전력과 계약을 체결했으며, 이를 위해 발전기를 정비하고 유지 관리합니다.

비상 대기 전력용 발전기 설치를 관장하는 라울 페레즈씨는 "우리는 우리가 아는 제품과 파트너십을 맺기 위해 노력하는데, 이는 우리가 편안하게 서비스를 받을 수 있고, 편안하게 설치할 수 있고, 뒤에 서 있는 것이 편하다는 것입니다. 이는 많은 것을 의미합니다. 커민스는 커민스와 협력하는 것을 좋아합니다. 왜냐하면 우리가 전화를 걸고 지원이 필요할 때 항상 그곳에 있기 때문입니다."

셰리에 따르면 QuietConnect 발전기는 그 이름에 걸 맞는 제품입니다. "이 소리가 들리면 항상 '아, 발전기가 있습니다. 엔진 파워는 꺼져야 합니다.' 우리는 우리가 하고 있는 모든 일을 계속할 뿐입니다." 그녀는 말했다.

허리케인 이후에 서머스는 커민스 발전기에 대해 완전한 확신을 갖고 있습니다. 셰리는 더 이상 음식이 망가지는 것에 대해 걱정하지 않고 집을 시원하게 유지하고 풀 펌프를 계속 작동시킵니다.

메이시씨는 "허리케인이 오면 가정을 보호하기 위해 투입한 이러한 시스템들에 대해 마음이 평정심을 다지게 됩니다. 이제 발전기가 사용할 수 있는 일정한 전력이 공급됩니다."

커민스 발전기 크기 계산기를 방문하여 가정에 적합한 발전기를 찾아보세요.


서머스의 이야기를 들어보려면 아래 비디오를 시청하세요.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv9jxX7PFGU

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스, 새로운 트윈팩 임대 전력 디젤 발전기 출시

프리들리 공장 입구의 커민스 로고

Cummins Inc.(NYSE: CMI)는 북미 전역에서 다양한 응용 분야를 위한 경쟁력 있는 렌탈 전력 솔루션을 제공하는 새로운 1MW 트윈팩 렌탈 발전기 C1000D6RE를 출시했습니다. 1919년부터 기술, 신뢰성, 서비스 분야의 대명사인 커민스에서 제조한 이 새로운 C1000D6RE 모델은 미네소타 주 프리들리에 제작됩니다.

트윈팩인 C1000D6RE는 두 대의 커민스 15L, 500kW 발전기를 단일 40ft 동력 장치로 결합하여 후처리 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 C1000D6RE는 Tier 4 최종 배출가스 규정을 충족하는 동시에 안정적이고 높은 출력 성능을 제공할 수 있습니다. 발전기는 다른 렌탈 전력 솔루션과 병렬로 사용할 수 있으며 무주택 부하 수요를 감당할 수 있습니다.

C1000D6RE는 ISO 8528에 따라 1000kW 출력 등급을 제공하며 2 x U.S Tier 4 Final 인증 QSX15 커민스 엔진으로 구동됩니다. QSX15 엔진은 정비 편의성, 배출가스 저감, 성능 향상을 제공하는 디젤 분진 필터(DPF) 필요 없이 엄격한 EPA 표준을 충족합니다.

새로운 대형 트레일러와 히치 설계가 견고한 이동식 전력 응용 분야에서 더욱 강력한 신뢰성을 보장합니다. 발전기의 컨테이너는 극한의 기상 조건을 견딜 수 있으며 완전 소음 감쇄 패키지는 발전기의 소음 수준을 최소화합니다. 더 빠르고 깨끗한 오일 교환을 위해 'Quick Fit' 오일 배출 시스템 옵션도 제공됩니다.

69,000lbs의 연료 무게를 가진 C1000D6RE는 프런트엔드 안정기와 이동식 에어 라이드를 갖추고 있어 이동 중 영향을 줄여 잠재적인 다운 타임을 최소화합니다.

C1000D6RE는 건설 현장, 비상 전력, 대규모 이벤트, 산업용 건물 및 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 유틸리티 등 임대 전력이 필요한 광범위한 대규모 산업에서 사용할 수 있습니다.

커민스의 렌탈 전력 시장 디렉터 존 기번스(John Gibbons)는 "고객의 목소리에 귀를 기울이고 그들의 요구를 충족시키기 위해 특별히 C1000DR6RE를 개발했습니다. 또한 기후, 위치 또는 산업과 관계없이 신뢰할 수 있는 전력 솔루션을 지속적으로 제공하는 발전기 생산을 우선화하고 싶었습니다. 커민스는 이 제품이 더 큰 신뢰성, 향상된 성능, 향상된 유연성을 시장에 제공할 것이라고 믿습니다."

1MW 트윈팩 모델은 이동식 전력이 필요한 다양한 산업에 사용할 수 있습니다. 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 건설 현장, 산업용 건물, 유틸리티에 이르기까지 다양합니다. 원격 시작 및 중지 접촉 기능을 통해 현지의 유지보수 지원 없이 필요에 따라 발전기를 켜고 끌 수 있습니다. 따라서 고객은 더 큰 안정성, 더 큰 가동 시간 및 낮은 인건비로 인해 총 소유 비용이 낮아질 것으로 예상할 수 있습니다.

지속적인 성능을 보장하기 위해 커민스는 고객에게 이동식 발전기 범위에 대한 서비스 및 유지보수를 제공합니다. 커민스 애프터마켓 기능은 북미 전역의 200여 지역 판매 및 서비스 지점 네트워크를 통해 제공됩니다. 모든 전력 요건에 맞는 모바일 전력 솔루션을 제공한 경험이 있는 서비스 기술자, 엔지니어 및 부품 유통 센터의 글로벌 시스템에 의해 지원됩니다.

태그
커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.