커민스의 새로운 저탄소 연료 애그노스틱 엔진 플랫폼 전략

커민스는 오늘 특별 밸런타인의 날 언론 행사에서 업계 최초의 통합 연료 불가지론적 내연 파워 트레인 플랫폼을 공개하여 오늘날 차량의 탈탄소화를 지원합니다.
커민스의 이 흥미로운 신기술 접근 방식에 대해 알아야 할 다섯 가지 사항이 다음과 같습니다.
1년. 업계 최초의 접근 방식
이 새로운 연료 불가지론 엔진 플랫폼은 공통 기본 엔진에서 파생된 일련의 엔진 버전을 특징으로 합니다. 이는 높은 수준의 부품 공통성을 가지고 있음을 의미합니다. 각 엔진의 헤드 개스킷 아래에는 비슷한 컴포넌트가 있고 헤드 개스킷 위에는 다양한 연료 유형에 대해 서로 다른 컴포넌트가 있습니다. 각 엔진 버전은 다른 단일 연료를 사용하여 작동합니다.
업계 최초입니다. 이러한 플랫폼은 연료 유형 전반에서 엔진 발자국과 구성품을 모두 염두에 두고 공통성을 염두에 두고 의도적으로 설계된 최초의 엔진 플랫폼입니다.
이 기술 접근 방식은 디젤, 천연가스, 수소에 사용할 수 있는 커민스의 X-시리즈, L-시리즈 및 B 시리즈 제품 플랫폼에 적용되며 고객이 제로로의 전환을 사용자 정의할 수 있는 능력을 발판으로 삼을 것입니다.
2년. 오늘날 기후 변화에 대해 눈에 띄게 대처
기후 변화는 우리 시대의 실존적 위기이며 우리 각자가 할 역할이 있습니다. 우리는 해결책의 일부가 됨으로써 긍정적인 영향을 미칠 기회가 있으며, 지구는 모두가 할 수 있는 일을 해야 합니다.
당사의 접근 방식은 배출가스 제로를 위한 통합된 노력이어야 하며, 그렇지 않은 경우 청정 전력 또는 탄소 감축을 사용해야 합니다. 모든 시장 및 듀티 사이클에서 모든 응용 분야에서 작동하는 단일 솔루션 또는 "마술 탄환"이 0에 이루어질 수 있는 것은 없습니다.
수소인가요? 배터리 전기입니까? 천연가스? 고급 디젤?
대답은 위의 모든 예입니다. 이것이 전 세계가 목적지 제로에 도착하는 가장 빠른 방법입니다.
3년. 혁신과 신뢰성의 유산을 바탕으로 제작
이러한 연료 불가지론적 플랫폼은 현재 제조되고 사용 중인 수백만 개의 디젤 및 천연가스 엔진에서 추출한 학습을 기반으로 설계 및 제작됩니다. 오늘날의 디지털 및 커넥티드 기술을 통해 커민스는 다양한 엔진 듀티 사이클에 특정한 통찰력을 추출하고 이를 활용하여 신뢰할 수 있는 연료 불가지론 플랫폼을 설계할 수 있습니다.
고성능 제품을 보장하는 커민스의 탁월한 테스트 및 평가 프로세스 또한, 이러한 제품에는 업계 최대의 판매, 서비스 및 지원 네트워크가 제공됩니다.
4. 커민스가 최고의 장비를 갖추고 있습니다
11,000 engineers, 37 technical centers, $1 billion annually spent on research and technology and 10,600 Cummins certified dealer locations. These key capabilities, built over the last 100 years, accelerate our ability to help our customers decarbonize.
커민스와 협력하여 배출 제로로의 여정을 탐색한다는 것은 플릿이 새로운 전력 옵션으로 전환할 수 있도록 올바른 지식, 도구 및 리소스를 갖춘 숙련된 파트너와 협력한다는 것을 의미합니다.
5. 모든 사람에게 영향력을 미칠 수 있는 옵션을 제공
가장 짧은 제로 경로는 전체 체인을 유정에서 휠까지 면밀히 조사해야 합니다. 그것은 우리가 할 수 있는 한 도약하고 우리가 할 수 없는 더 작은 조치를 취하는 것을 의미합니다. 오늘날 배터리 전기 또는 연료 전지로 전환할 수 있는 사람들은 그렇게 해야 합니다. 그렇지 않은 사람들은 이 새로운 연료 불가지론적 엔진 플랫폼을 활용하여 오늘날 탈탄소화를 시작할 수 있습니다.
커민스는 우리 모두가 하나로 끌어당겨 0에 도달하는 데 시간이 걸릴 것이라고 믿습니다. 또한 배출가스 제로 기술과 함께 저배출 솔루션의 혁신에 계속 집중하여 전 세계가 계속 가동하는 모든 산업의 지속 가능한 미래를 보장합니다.
솔루션의 일부로 참여하세요. 우리 행성은 모두가 할 수 있는 일을 하고 계속 자문해 볼 필요가 있습니다. "변화를 만들기 위해 올해 우리는 무엇을 할 수 있는가?" 지금 우리는 무엇을 할 수 있을까요?"
커민스의 새로운 저탄소 연료 불가지론 엔진 플랫폼이 탈탄소화 응답의 일부인 방법에 대해 자세히 알아보세요.