상용 차량 공간에서 차량의 전반적인 운송 배출량을 줄이는 데 도움이 될 수 있는 선택의 폭이 늘어나고 있습니다. 선단이 엄격한 배출가스 규정을 준수하려고 하든 기업 ESG 및 지속 가능성 목표를 달성하든 탐색하기가 어려운 공간일 수 있습니다. 저탄소 연료 유형 통합, 운전자 교육, 새로운 서비스 요구 사항 학습 또는 대체 연료 채택의 정치적 불확실성을 극복하는 것에 대한 복잡성은 압도적이고 혼란스러울 수 있습니다.
하지만 가장 중요한 것은, 플릿이 비즈니스 모델에 큰 차질을 빚지 않는다는 것입니다. 디젤 엔진에서 얻는 것과 유사한 성능과 범위를 유지하여 비즈니스를 효과적으로 운영하는 동시에 더 깨끗하고 효율적으로 실행하기 위한 조치를 취해야 합니다. 이것이 바로 커민스가 도울 수 있는 부분입니다.
커민스는 다양한 저탄소 솔루션을 개발하여 선단이 비즈니스의 일상적인 운영에 큰 지장을 주지 않고 제로 배출로의 여정을 시작하도록 돕고 있습니다. 커민스는 배터리 전기(BEV) 및 수소 연료 전지와 같이 테일파이프 배출량이 전혀 없는 제품을 보유하고 있습니다. 또한 프로판, 수소, 천연가스와 같은 제로에 가까운 내연 제품을 생산합니다.
이 문서에서는 현재 사용 가능한 가장 성숙하고 검증되었으며 가장 파괴력이 낮은 저탄소 차량 유형 중 하나인 압축 천연가스(CNG) 엔진 및 차량에 특히 초점을 춥니다.
천연가스 엔진과 차량의 이점은 무엇입니까?
천연가스 엔진과 차량(또는 NGV)은 수십 년 동안 계속되어 왔습니다. 커민스는 30년 이상 거슬러 올라가는 CNG 엔진 제조 역사를 가지고 있습니다. 커민스는 그 당시 85,000대 이상의 천연가스 엔진을 제작했습니다. 이 엔진은 현재 테스트, 검증 및 사용 가능합니다.
천연가스는 글로벌 오일 시장에 연결되지 않는 풍부한 국내 연료 공급원입니다. 즉, 연료가 널리 공급되고 디젤과 가솔린 가격보다 가격이 더 안정적이고 저렴하다는 것을 의미합니다.
천연가스는 또한 차량에 사용되는 디젤 엔진과 유사한 출력과 토크 정격을 제공할 수 있으므로 CNG 차량을 차량에 통합하거나 구형 디젤 트럭을 쉽게 교체할 수 있습니다. 차량이 운반할 수 있는 총 탑재하중 또는 주행 범위에 대해 큰 양보를 하지 않고도 쉽게 차량을 교체할 수 있습니다. 이는 대중교통 버스, 장거리 운송, 쓰레기 수거, 픽업/배송 같은 응용 분야에 특히 중요합니다. CNG 차량은 수백 마일을 주행하고 대부분의 시간 동안 최대 부하로 작동할 것으로 예상됩니다.
운송 분야에서 천연가스의 또 다른 주요 이점은 재생 가능한 천연가스(RNG)를 통해 아제로 탄소 배출량을 달성할 수 있다는 것입니다. 재생 가능한 천연가스는 주로 유기 폐기물의 분해에서 비롯된 메탄을 사용하여 제조됩니다. 여기에는 폐수 처리 시설 또는 농업 폐기물에서 포획된 매립지 가스 또는 메탄이 포함됩니다.
RNG를 사용하면 총 탄소 강도 점수가 낮아집니다. RNG는 그렇지 않으면 가스에서 벗어났을 메탄으로 만들어지기 때문입니다. 이러한 가스를 포집하면 대기권으로 진입하는 것을 방지하고 RNG 차량의 총 유정 점수가 현저히 감소하여 RNG 공급원유에 따라 차량 생성 탄소 강도를 0 이하로 낮출 수 있습니다. 재생형 천연가스는 또한 화석 자원에서 얻은 천연가스와 기능적으로 동일합니다. 화석 천연가스와 소량의 RNG를 혼합하면 즉각적인 환경적 이점을 얻을 수 있습니다. 그리고 매년 RNG는 북미 지역에서 사용되는 모든 CNG의 더 큰 비율이 되어 천연 가스가 재생 가능한 미래에 어떤 역할을 할 것인지에 기여합니다.
RNG의 탄소 강도가 크게 감소한 것도 폐기물 관리, UPS, 베르너 트럭 같은 기업들이 천연가스 트럭에 투자하는 이유 중 하나입니다.
이 회사들은 혼자가 아닙니다. 2022년 지속 가능한 차량 보고서(State of Sustainable Fleets Report)에 따르면 RNG 엔진을 탑재한 트럭을 탑재한 차량은 지속적으로 천연가스 차량의 주요 이점으로 배출량 감소를 꼽고 있습니다. 2021년 캘리포니아 저탄소 연료 표준(LCFS)에서 보고된 모든 천연가스의 평균 탄소 농도가 0 미만이었으며, NGV는 차량 대를 위한 유일한 탄소 음수 운송 옵션이었습니다.
천연가스 엔진으로 전환할 때 어떤 경제적 영향이 있습니까?
2021년 내내 압축 천연가스는 변동성이 더 큰 디젤에 비해 분명한 비용 이점과 상대적 가격 안정성을 유지했습니다. 청정 연료는 그 가치를 계속 증명했으며, CNG의 가격은 2020에 비해 공공 연료 스테이션에서 평균 약 3% 증가했습니다.
디젤 가격은 전국적으로 거의 19% 증가했으며, 평균적으로 DGE(디젤 갤런 등가물) 기준 CNG 가격보다 평균적으로 25% 높았습니다. 연례 지속 가능한 차량대(State of Sustainable Fleets) 설문조사에서 연료 비용은 CNG 사용자의 주요 이점이며, 응답자의 79%가 낮은 비용을 이점으로 보고했습니다.
천연가스 엔진에 적합한 응용 분야는 무엇입니까?
대부분의 상업용 응용 분야는 천연가스에 적합합니다. 트럭과 버스에는 천연가스 엔진의 많은 예가 있습니다. NGV 채택을 선도하는 차량에는 쓰레기, 지역 운송, 대중교통 버스, 화물, 도시 및 공공 유틸리티 응용 분야를 포함하는 차량이 포함됩니다. 디젤 차량과 마찬가지로, 이 차량들은 더 쉬운 충전을 위해 현장에 설치된 CNG 급유 지점에서 연료를 보급하기 위해 매일 "기지로 귀환"합니다.
중장거리 트럭의 경우 급유가 더 어렵습니다. 장거리 트럭은 주요 고속도로를 따라 공공 급유 스테이션에 의존합니다. 현재 공공 CNG 펌프의 수는 디젤 펌프의 수로 인해 난장판이 되고 있지만 커민스와 여러 운송 업계 파트너들은 이를 변경하기 위해 진전하고 있습니다. 이 회사는 최근 러브스 트래블 스톱(Love's Travel Stops) 및 트릴리움(Trillium)과 협력하여 저탄소 및 제로 탄소 연료 및 파워트레인 솔루션을 강화하기 위한 계획을 발표했습니다.
커민스는 또한 최근 클래스 8 장거리 응용 분야를 위해 설계된 15리터 천연가스 엔진 X15N을 개발할 계획을 발표했습니다. X15N에 대한 소식은 이미 북미 중장비 트럭 시장에 상당한 관심과 흥분을 불러 일으키고 있습니다. 그 결과 중장비 트럭(HDT)이 선정한 2022년 상위 20대 신제품 중 하나로 선정되었습니다.
천연가스 엔진으로 전환하는 것이 언제 합리적일까요?
결론은 천연가스 엔진으로 전환할 때 개별 차량의 특정 듀티 사이클 및 임무 프로필에 따라 비즈니스 결정을 내린다는 것입니다. 운영 및 재정적 영향을 주의 깊게 평가해야 합니다. 점점 더 많은 기업들이 NGV가 제공하는 이점을 인식하고 있지만 각 상황은 다릅니다.
최신 소식을 놓치지 마세요. 아래에서 등록하시면 최신 기술, 제품, 산업 뉴스 등을 받아보실 수 있습니다.