커민스, NACFE 효율 주행 전기 부문에서 성능 증명

커민스, NACFE 효율 주행 전기 부문에서 성능 증명

Cummins Inc.는 전기 트럭 기술 데모인 Less - Electric(RoL-E)에서 북미 화물 효율 협의회(NACFE)를 준비하고 있습니다. RoL-E는 2년 Sept를 시작하는 3주짜리 이벤트로, 전기 트럭 배포의 이점과 어려움을 기록하는 일일 성능 지표와 실제 차량 기사가 등장합니다. 커민스는 커민스 PowerDrive™ 전기 파워트레인으로 구동되는 클래스 6 박스 트럭으로 이 행사에 참여하고 있습니다.

RoL-E에 참여하기 위해 커민스는 펩시코 사업부 및 주요 식품 제조업체인 프리토레이(Frito-Lay)와 협력하고 있습니다. 커민스는 2020년 11월 17일 프리토-레이(Frito-Lay)에 전기 트럭을 납품했고, 이 차량은 즉시 가동을 시작했고, 일일 노선을 운영하여 캘리포니아 주 만테카의 슈퍼마켓과 식료품점에 식품을 공급하고 주변 지역 사회에 공급했습니다. 트럭은 주 6일까지 안정적으로 작동했으며 가동 시간은 95% 이상인 하루 평균 65-80마일을 기록했습니다. 만테카 지역에서 6개월 이상의 현장 테스트와 지속적인 유망한 가동 시간을 거쳐 현재 캘리포니아 주 모데스토에서 운행하고 있습니다. 이 시설에서 Frito-Lay는 기존의 모든 디젤 엔진 차량 장비를 제로 배출(ZE) 및 제로에 가까운 배출(NZE) 기술로 교체하는 중입니다. RoL-E는 모데스토에서 실제 작업을 완료할 때 트럭의 성능 데이터를 캡처합니다.

업데이트, 일일 성능 데이터 및 차량 관점은 RoL-E 데모 전반에 걸쳐 공유되며 runonless.com/metrics Sept. 2부터 제공됩니다.

전체 보도 자료 here 읽어보십시오.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

페인트가 없습니까? 문제 없어요. 6.7 터보 디젤 엔진이 지속 가능성 개선을 위해 투명 코팅 처리

""

콜럼버스 중형 엔진 공장(CMEP)은 30년 이상 픽업트럭용 대형 디젤 엔진을 제작하여 녹슬지 않도록 코팅해 왔습니다. 2021년에 이 코팅이 제거되어 인기있는 엔진에 더 깨끗한 제조가 되었습니다.

페인트 칠한 Cummins Inc. 디젤 엔진이 얼마나 정교하게 보이더라도 도색 엔진이 항상 대담한 외관, 멋진 스타일 및 플래시를 위한 것은 아니었습니다. 과거에 엔진을 제작하는 데 사용된 재료의 가장 흔한 원천은 회색 철제이기 때문에 부식을 피하기 위해 모든 엔진 모델에 녹 예방 코팅을 사용해야 했습니다. 코팅은 엔진의 수명, 컴포넌트 및 전반적인 내구성을 연장하는 데 기여했습니다.

페인트는 보호 기능을 제공하고 멋진 스타일을 제공하지만, 막대한 물과 화학적 폐기물, 에너지 사용 증가 및 천연가스 출력에서부터 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 이르기까지 많은 환경 비용이 듭니다. 공장의 지속 가능성 리더와 제조 및 서비스 엔지니어는 6.7리터 엔진의 재료 다양성의 발전을 인식하고 코팅 프로세스에 대한 평가를 실시했습니다.
2020년 평가를 통해 엔지니어들은 코팅 제거가 엔진을 과도한 부식에 노출시키지 않을 것이라는 검증을 통해 환경에 미치는 영향 없이 동일한 품질, 기능 및 내구성을 보장합니다.

실제로 10개 미만의 구성품이 산화 위험이 있었습니다. 기술의 발전과 함께 오늘날 대부분의 엔진은 알루미늄에서 주철에 이르는 다양한 재료를 사용하여 제작되며, 여기저기서 복합 컴포넌트를 사용합니다. 시간이 지남에 따라 6.7리터 엔진은 그 구성품과 함께 진화했습니다. 엔진의 대부분의 부품과 표면이 시간이 지남에 따라 엔진의 진화로 인해 영향을 받지 않기 때문에 코팅 공정을 제거하는 것이 분명했습니다. 산화되기 쉬운 컴포넌트를 위해 엔지니어들은 최종 조립 전에 파우더 코팅과 같은 지속 가능한 방법을 발견하여 이러한 부품을 잠재적 노출로부터 밀봉했습니다. 몇몇 컴포넌트만이 여전히 녹슨 예방 코팅을 받습니다.

최신 천연가스 발전기 내부

발전기 렌더링

Cummins Inc.는 두 개의 새로운 천연가스 발전기인 C175N6B와 C200N6B를 고객에게 소개하게 된 것을 매우 기쁘게 여긴다. 이러한 추가 기능은 다양한 산업 응용 분야에서 인기있는 C125N6 및 C150N6 천연가스 발전기와 동일한 QSJ8.9G 엔진 플랫폼을 사용합니다. 북미 지역의 천연가스 발전기 시장은 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. 고객이 다른 연료 유형보다 천연가스 발전기를 선택하는 이유 중 하나는 환경 문제 규정과 연료 보충 편의성입니다.

커민스는 <1MW 가스 발전기 및 G-Drive 제품 관리자인 비제이 자야프라카시(Vijay Jayaprakash)를 초청하여 커민스에서의 경험을 공유하고 두 가지 신제품을 소개했습니다.
 

1. C175N6B 및 C200N6B를 개발하는 데 어떤 역할이 있습니까?

제품 관리자로서 저는 고객과 업계의 요구 사항이 무엇이며 고객 및 영업 팀과 긴밀한 관계를 구축하여 커민스가 이러한 요구를 어떻게 충족하고 제공할 수 있는지에 대한 광범위한 연구를 수행했습니다. 커민스 팀은 시장에서 잘 알려진 QSJ8.9G 엔진의 향상된 출력을 제공하기 위해 적절한 발전기를 연구하고 개발하는 데 많은 시간과 노력을 투자했습니다. 이 두 가지 신제품을 사용하면 QSJ8.9G 엔진 발전기 제품 범위는 125kW에서 200kW까지 다양합니다.

헤드샷

2. 이 두 가지 신제품은 어디에서 사용되고 있습니까?

C125N6 및 C150N6, C175N6B 및 C200N6B와 유사하게 정부 건물, 폐수 처리 시설, 의료 시설, 상업용 건물, 공공 인프라 등에 사용됩니다. 이 제품은 또한 기존의 전력 시스템에 병렬화가 필요한 곳이면 어디든지 놀랍게 추가될 것입니다. 병렬화에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

QSJ8.9G 엔진, C175N6B 및 C200N6B는 천연가스 연료로 작동하므로 인구밀집 지역과 도시에 더 적합합니다. 천연가스 발전기의 이점에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.

3.COVID-19 팬데믹을 통해 이러한 신제품을 연구하면서, 팀이 성공의 가능성을 만들어 낸 것에 대해 어떻게 보셨습니까?

더 빨리 제품을 출시하기 위한 팀워크와 헌신이 이 프로젝트를 가능하게 한 것이었습니다. 그 과정에서 어려움이 있었지만 공장, 엔지니어링, 마케팅 등 여러 팀에서 노력을 기울여 주신 모든 분들께 정말 감사드립니다. 팀원들은 기꺼이 사무실/공장에 와서 베타 빌드, 제품 테스트 및 고객을 위해 이 제품을 성공적으로 제공하기 위해 유연하게 작업했습니다. 팀워크는 커민스의 가치 중 하나이며, 우리 팀은 팀워크가 달성할 수 있는 것 이상의 것을 보여주었습니다. 항상 동력을 공급합니다.

4. 새로운 175kw 및 200kw 발전기를 설명하기 위해 어떤 단어를 사용하시겠습니까?

전원. C175N6B 및 C200N6B는 8.9리터 엔진으로 전력 밀도가 높은 시장을 선도하는 천연가스 발전기 제품입니다. 지금까지 소음 레벨 2 인클로저(73.6(175kW) 및 74.4(200kW) dbA를 포함하여 다른 어떤 제품도 이 엔진 파워를 더 작은 공간으로 가져올 수 없습니다. C175N6B 및 C200N6B는 고객들에게 믿을 수 있는 전력을 제공하여 시장을 변화시킬 것이라고 믿습니다.


커민스 C175N6B 및 C200N6B는 8.9리터 QSJ8.9G 엔진을 연료로 사용합니다. 이 두 노드를 통해 QSJ8.9G는 업계 천연가스 발전기 제품 중 가장 높은 전력 밀도를 제공합니다. 커민스는 선도적인 기술, 전문 기술 및 헌신으로 고객의 요구를 충족시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

폐기물 감소, 전설적인 픽업 트럭

글러브 앞 직원

엔진 파워, 신뢰성, 내구성 등 모든 RAM 2500 및 2500 중장비 픽업 소유자 중 75%가 옵션인 Cummins Inc. 6.7L 터보 디젤을 선택합니다. 이 전설적인 엔진의 제조는 매일 더 깨끗해지고 있습니다.

2022년 4월, 콜럼버스 중급 엔진 공장(CMEP) 간접 재료 관리자인 스벤 크루츠(Sven Creutz)와 지속적 개선 리더인 클레이튼 존슨(Clayton Johnson)은 폐기물을 매립지에서 전환하기 위한 질화물 글러브 재활용 프로그램을 시행했습니다. 하지만 질화물 장갑은 무엇이며 지금까지 공장 프로그램의 영향이 무엇이었습니까?

질화물 장갑이 무엇입니까?

의사 사무실, 약국 또는 현지 자동차 가게에서 밝은 자주색, 오렌지색 또는 파란색 장갑을 본 적이 있을 것입니다. 질화물 장갑은 많은 식품, 산업 및 화학 실험실 환경에서 표준 PPE 관행입니다. 화합물 질화물로 만든 이 합성 고무 장갑은 화학적 및 마모 저항성으로 인해 특히 인기가 있습니다. 물, 기름, 오일 방지 제품으로 장시간 일하고 유해 물질에 노출되는 직업을 위해 라텍스와 같은 다른 업체보다 장갑을 끼고 최고의 선택을 하는 경우가 많습니다.

질화물 장갑은 CMEP에서 어떻게 사용합니까?

공장 직원들의 경우, 질화장갑은 커민스 직원들이 6.7리터 디젤 엔진을 검사할 때 유해 화학 물질에 노출되고 손상으로부터 보호하기 위한 두 번째 장벽으로 작용합니다. 직원들은 일반적으로 안전을 위해 더 두꺼워진 글러브 아래에 질화질 장갑을 베이스 레이어로 착용합니다.

반대로, 그들은 또한 직원들이 제품에 오염시킬 수 있는 잔여물을 보호합니다.

공장 직원들은 매시간 엄격한 제품 품질 표준을 준수하기 위해 글러브를 교체합니다. 장갑을 사용하면 커민스 직원과 제품을 모두 보호하지만 생산되는 폐기물은 클 수 있습니다. 질화물 장갑은 일회용 PPE 항목입니다. 처음 사용한 후에는 표면에 잠재적으로 남아 있는 유해 물질에 대한 보호를 위해 다시 마모할 수 없습니다.

질화장갑은 라텍스 제품보다 생분해성이 낮은 것으로 간주되며 오염될 수 있는 시설에서 사용되기 때문에 재활용되지 않는 경우가 많으므로 재사용할 수 없을 정도로 위험합니다.

1년에 800명의 커민스 중급 엔진 공장 직원이 530건 이상의 질화물 글러브를 수령할 수 있으며 이는 약 875,000개의 글러브에 해당합니다.

질화물 글러브 재활용 프로그램의 영향

킴벌리클라크 프로페셔널(Kimberly-Clark Professional)은 소비자와 회사의 안전성, 건강성, 위생성 제품을 생산하는 데 전념하는 글로벌 기업이며, 유해하지 않은 PEE를 위한 재활용 프로그램을 제공하는 최초의 제조업체 중 하나로서, 이 공장과 협력하여 생분해성 질화물 장갑을 재활용하고 용도를 변경했습니다.

이 공장은 2주마다 질화물 장갑으로 가득 찬 게이로드를 채우며, 장애인과 불우한 근로자를 위한 일자리를 제공하는 버지니아 서부의 비영리 단체인 Rightcycle에서 분류하도록 배송합니다. 오염되지 않은 중고 장갑은 플라스틱 펠릿으로 변환되어 보관함, 선반, 잔디 의자와 같은 신제품으로 만들어집니다. 결국, 콜럼버스 중형 엔진 공장은 질화물 글러브를 위한 라이프사이클을 만들고 동시에 일자리를 창출하고 있다고 Creutz는 설명했습니다.

프로그램이 시작된 이래로 이 공장은 1톤의 장갑을 모아 Rightcycle 시설로 배송했습니다. 공장이 일반적으로 1년에 평균 530건의 장갑을 계속 사용한다면 매년 거의 3.75톤의 폐기물을 매립지에서 전환할 것으로 예상할 수 있습니다.

콜럼버스 중형 엔진 공장은 재료용 순환 라이프사이클을 만들고 재활용 프로그램을 통해 시설 및 운영에서 폐기물을 줄임으로써 커민스 PLANET 2050 전략에 포함된 주요 2030가지 목표를 달성할 수 있습니다. 지속 가능한 제조 엔진을 찾고 있는 소유자를 위해 콜럼버스 중형 엔진 공장은 표준을 마련하고 있습니다.


CMEP의 주요 지속 가능성 이니셔티브에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

어둠이 몰아치는 시기에 뉴멕시코 태양광 전문가들이 변화를 만들어내고 있습니다

가정용 발전기

대부분의 사람들은 더위와 높은 산악 사막 때문에 뉴멕시코만 알고 있을 수 있습니다. 그러나 뉴멕시코에는 일레인 실바 설립자 CFO와 알베르토 실바 공동창업자 겸 CEO가 있는 NM Solar Professionals, LLC의 소유주가 있습니다. 뉴멕시코 출신의 실바스는 NM의 열과 높은 고도를 견딜 수 있는 가정 및 비즈니스 백업 전력 시스템을 커뮤니티에 제공하고 있습니다. 실바스는 저렴한 비상 전력을 보장하기 위해 가정용 대기 전력 발전기와 태양열을 통합했습니다.

뉴멕시코 태양광 전문가, LLC(NM Solar Pro)는 2016년 뉴멕시코에 설립되었습니다. 이 회사는 에너지 발전 시장(NG, LP 및 기타 전기 발전에 대한 태양광 설계, 설치, 통합)에서 독보적으로 입지를 다지고 있습니다. 이 지역 가족 비즈니스는 발전 프로젝트를 통합하고 커민스에 발전 가정 및 소기업 딜러 네트워크로 합류했습니다. 건설 배경이 일반 계약자 및 전기 라이선스를 보유한 상태에서 고객에게 최상의 설치를 제공하는 데 큰 이점을 제공합니다.

NM Solar Professionals 로고

물론 회사 이름에서 커민스 가정용 및 중소기업용 발전기를 판매한다고 가정하지 않을 수도 있습니다. 그러나 태양열 산업이 기록적인 속도로 성장됨에 따라 고객에게 일상적인 요구를 충족시키는 데 도움이 될 수 있는 유사한 저비용 NG/LP 전력 시스템을 고려한 것은 당연한 전환이었습니다. 실바스의 성공으로 입증된 비즈니스 이동. 대부분의 주택 소유자는 기존 태양광 시스템과 추가된 발전기 시스템을 결합하기 위해 태양열 전문가가 필요하다는 사실을 인식하지 못하는 것으로 나타났습니다. NM Solar Pros가 완료할 수 있는 중요한 이점

뉴멕시코 지역의 실바와 비슷한 교육, 라이선싱 및 배경을 가진 딜러가 많지 않기 때문에 백업 전력에 대한 일일 요구가 더 빈번합니다. 한 가지 주요 이유는 실바가 현지 전기 시장의 약 ~20%가 오프라인으로 전환할 것으로 예상한 지역 석탄 화력 발전소인 산후안 발전소의 최근 폐쇄 때문입니다. 불행히도, 지방 정부가 지원을 위해 새로운 시설을 업그레이드하거나 건설할 표시가 없어 솔루션이 더 이상 필요하지 않습니다. NM Solar Pros는 계속해서 커뮤니티에 중요한 희망의 원천이 되고자 합니다.

실바에게 이 순간은 커민스 발전기를 설치하는 데 중요한 순간입니다. 어떤 날에도 10시간 동안 전기 정전이 발생할 수 있다는 것을 예상하여 실바는 주택용 Quiet-시리즈 커민스 20kw 전력 발전기와 함께 비용 효율적인 투자를 위해 지역 사회와 협력하기 시작했습니다. 이들은 고객이 백업 배터리 옵션에 비해 커민스 가정용 대기 전력 발전기로 약 50% 적게 소비하고 50% 더 많은 전력을 공급할 것으로 추정했습니다.

커민스 딜러가 됨으로 여러 가지 방법으로 커뮤니티를 지원할 수 있게 되었습니다.

실바의 말에 따르면, 가장 큰 기쁨은 고객에게 시스템 사용을 교육하고 모든 시즌 동안 장기 및 단기 정전을 지속할 수 있는 에너지 자유가 있다는 것을 아는 데서 비롯됩니다. 지역 유틸리티가 안심할 수 없더라도 고객이 집에 안전하고 저렴한 백업 시스템을 갖추고 있음을 알 수 있도록 하는 것은 큰 자부심을 줍니다.

NM Solar Pros는 미래를 앞서가고 있으며, 커뮤니티의 지원으로 매달 성장하고 있습니다. 2023년 커민스와 함께하는 NM Solar Pros는 가정과 비즈니스를 위한 전력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.

발전기 가동 중

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.