커민스로 구동되는 배출가스 제로 시내 버스의 주요 사항 소개

라이더와 대중교통 버스 산업이 전례 없는 한 해를 보내고 있음에도 불구하고 전 세계 도시들은 앞으로도 더 밝은 날에도 계속해서 지역 사회에 투자하고 있습니다. 조용하고 배출가스 없는 솔루션이 도로를 달리는 동안 커민스 동력 제로 배출 대중교통 버스를 타기까지는 그리 오래 걸리지 않을 것입니다.
커민스 엔진이 탑재된 GILLIG 무공해 배터리 전기 버스는 2017년에 처음 공개되었으며 그 이후로 두 조직은 모든 기후와 조건에서 커민스 제품 엔지니어링, 검증 위해 부지런히 노력했습니다. 산타모니카 시의 라이드더 배터리 전기 버스를 최초로 경험했지만, 이제는 20,000마일의 인상적인 주행 주행을 통해 전기 대중교통 솔루션은 생산을 가속화했으며 모든 도시에서 탄소 중립 목표를 달성할 수 있습니다.
대중교통 전기 파워트레인이 생산 단계에 이르고 이러한 솔루션이 시장에 출시됨에 따라 커민스의 몇 가지 이정표를 인정하는 것이 중요합니다. 커민스의 성공을 조명하고 다른 어떤 것과도 달리 버스를 타시기 위해 저희와 함께 하세요.
하와이
첫 번째 중지, 하와이. 호놀룰루 시 및 카운티 교통국(DTS)은 커민스의 새로운 전기 제품을 최초로 추구했으며, 최초의 전기 버스를 차량인 TheBus에 추가했습니다. 머크 콜드웰 시장에게 연락하는 이 프로그램은 2035년까지 100% 재생 가능한 연료로 공공 버스 차량을 혁신하겠다는 목표를 달성하기 위한 첫 번째 단계입니다. 연방 교통국의 FY2020 저배출 버스 프로그램 보조금 수여를 받은 40피트 버스는 호놀룰루의 현재 버스 노선 대부분을 서비스할 수 있습니다.
유타
그 다음으로는 유타가 있습니다. 2028년까지 전기가 우세할 것이라는 기대가 높은 유타 교통국(UTA)은 이제 전기 전력 솔루션에 관심을 기울이고 있습니다. UTA는 최근 커민스-길리그 전기 버스 팀에게 현재까지 커민스 최대의 전기 대중교통 버스 주문을 수여했습니다. UTA가 제공하는 넓은 지역을 고려할 때, 단일 충전에 대한 서비스 길이가 중요합니다. 듀티 사이클에 따라 커민스 배터리 전기 시스템(BES)은 충전하기 전에 약 200마일의 고품질 서비스를 달성할 수 있습니다. 버스에 충전이 필요한 경우 UTA는 솔트레이크시티 지역의 기존 충전소를 사용할 계획이며 도로 내 경로 내 충전 옵션을 고려할 계획입니다.
커민스와 GILLIG는 또한 준비 태세와 제품 숙지 보장을 위해 긴밀히 협력하여 전폭적인 지원을 보여주고 이 제품에 대한 고객 신뢰를 확보합니다.
캘리포니아
요약 여정의 마지막 중단은 캘리포니아입니다. 지난 가을, 커민스는 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 수소 위한 주변 전략을 설명했습니다. 이제 커민스 연료 전지로 구동되는 북미 최초의 대중교통 버스가 캘리포니아 주 햇볕이 잘 드는 팜 스프링스의 도로를 강타하고 있습니다. 뉴 플라이어 및 선라인 교통국과 협력하여 주민들은 곧 2021년 1월에 인도된 40피트 연료 전지 데모 버스에 탑승할 예정입니다. 연료 전지 버스는 올해 공급될 여러 상용 수소 연료 전지 구동 차량 중 하나이며 차세대 연료 전지 형성에 도움이 될 풍부한 통찰력을 제공합니다.
We salute the cities, governments and organizations that are on route to zero-emission transportation, but this tour is just the beginning. Recently, we have seen how China has become dedicated to transporting future Olympic tourists in fuel cell transit buses, and Australian company Bustech announce their next generation Bustech XDi low floor transit bus will be using Cummins zero-emission battery electric and hydrogen fuel cell technologies.
추진력이 지속적으로 구축되고 있으며 커민스는 다양한 대체 전력 솔루션을 통해 배출 제로로 가는 길에 지역 사회를 지원할 준비가 되어 있습니다. 여행을 가다 보면 커민스 엔진이 탑재된 배출가스 제로 대중교통 버스를 주의 하세요. 여행을 가는 일이 있다면 반드시 사진을 찍고 소셜 미디어에 태그를 찍어야 합니다!