City saves money with double-duty standby generator set from Cummins

웨이자타 시

The village of Wayzata enjoys a picturesque location on the northeastern shore of beautiful Lake Minnetonka, west of Minneapolis, Minnesota (U.S.A). Like most towns it has a sewer system with lift stations to carry wastewater to treatment facilities. Unlike most towns, it also has a municipally owned restaurant and liquor store, known affectionately to the locals as The Muni. These city entities share an innovative solution for standby power.

When town officials met with Cummins to develop a standby power plan for their expanded wastewater system with larger lift stations, it was determined that a 150 kW model was the best fit for the lift station’s 125 kW power needs.

Inventive thinking on the part of city staff led to the realization that the extra 25 kW of capacity could be put to good use providing standby power for the coolers and cash registers at the city’s restaurant and wine shop, since The Muni was located close to the site of the new lift station. Cummins sales engineer Doug Abrahamson worked with city engineering staff to develop the detailed 60-page design specifications for the novel double-duty backup system.

Read more on the Wayzata case study at cummins.com. 
 

Adam Sidders Marketing Communications Leader Power Systems

Adam Sidders

Adam Sidders is the Marketing Communications Leader for the Power Systems Business Unit of Cummins Inc. Prior to joining Cummins in 2012 Adam worked in Financial Services for Europe’s largest independently owned insurer as their Marketing and Communications Manager. [email protected]

가정용 대기 발전기로 허리케인 샐리를 이겨낸 플로리라 커플

커민스 가정용 대기 발전기 옆에 서 있는 가족과 개

3달. 새로운 Cummins QuietConnect™ 가정용 대기 발전기를 설치하고 첫 번째 주요 테스트인 허리케인 샐리의 도착 사이에 메이시와 셰리 서머스의 시간이 얼마 남지 않은 시점입니다.

카테고리-2 허리케인은 2020년 9월 플로리다 주 펜서콜라 지역에서 거의 12시간 동안 중단되어 110mph의 바람, 집중호우 및 주요 정전을 초래했습니다. 많은 이웃들이 폭풍이 몰아치는 동안 집이 침수될까 봐 걱정했지만 서머스는 커민스 발전기가 도움이 될 것이라는 사실을 알고 안전했습니다.

메이시는 "집에 물이 너무 많이 들어오면 물이 들어올 까봐 매우 걱정이 되었습니다. "전력이 없으면 펌프를 작동할 수 없었고, 물을 풀에서 꺼둘 수 없었습니다. 저한테는 걱정이 컸어요."

이 새로운 커민스 발전기는 폭풍이 몰아치는 동안 가정용 펌프와 3개의 섬프 펌프에 동력을 공급했고, 전원이 복구되기 전에 오일 교환을 위해 거의 90시간 동안 한 번의 브레이크로 가동했습니다.

이 성능은 전직 록히드 마틴 엔지니어인 메이시에게 놀라운 일이 아니었습니다. 2019년에 영구 적으로 집으로 이사했을 때 그는 자신의 연구 통찰력을 사용하여 폭풍을 극복하고 집에 동력을 공급하는 가장 좋은 방법을 발견했습니다. 18개월 후 그는 브랜드 평판, 빌드 품질 및 지원으로 인해 Cummins QuietConnect 가정용 대기 전력 발전기를 선택했습니다.

"브랜드는 정말 중요했습니다. 우리는 필요하다면 그곳에 있을 것이라는 것을 알고 있는 대기업의 좋은 지원 시스템을 갖고 싶었습니다. 커민스가 옳은 것이었습니다." 메이시 부회장이 말했습니다.

"대부분의 사람들이 들어본 브랜드보다 커민스를 추천합니다. 커민스는 그 신뢰성을 원하는 사람을 위한 더 강력한 솔루션입니다."

이 설치를 위해 서머스는 인근 포트 월튼 비치의 현지 커민스 딜러인 비상 대기 전력과 계약을 체결했으며, 이를 위해 발전기를 정비하고 유지 관리합니다.

비상 대기 전력용 발전기 설치를 관장하는 라울 페레즈씨는 "우리는 우리가 아는 제품과 파트너십을 맺기 위해 노력하는데, 이는 우리가 편안하게 서비스를 받을 수 있고, 편안하게 설치할 수 있고, 뒤에 서 있는 것이 편하다는 것입니다. 이는 많은 것을 의미합니다. 커민스는 커민스와 협력하는 것을 좋아합니다. 왜냐하면 우리가 전화를 걸고 지원이 필요할 때 항상 그곳에 있기 때문입니다."

셰리에 따르면 QuietConnect 발전기는 그 이름에 걸 맞는 제품입니다. "이 소리가 들리면 항상 '아, 발전기가 있습니다. 엔진 파워는 꺼져야 합니다.' 우리는 우리가 하고 있는 모든 일을 계속할 뿐입니다." 그녀는 말했다.

허리케인 이후에 서머스는 커민스 발전기에 대해 완전한 확신을 갖고 있습니다. 셰리는 더 이상 음식이 망가지는 것에 대해 걱정하지 않고 집을 시원하게 유지하고 풀 펌프를 계속 작동시킵니다.

메이시씨는 "허리케인이 오면 가정을 보호하기 위해 투입한 이러한 시스템들에 대해 마음이 평정심을 다지게 됩니다. 이제 발전기가 사용할 수 있는 일정한 전력이 공급됩니다."

커민스 발전기 크기 계산기를 방문하여 가정에 적합한 발전기를 찾아보세요.


서머스의 이야기를 들어보려면 아래 비디오를 시청하세요.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv9jxX7PFGU

커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

커민스, 새로운 트윈팩 임대 전력 디젤 발전기 출시

프리들리 공장 입구의 커민스 로고

Cummins Inc.(NYSE: CMI)는 북미 전역에서 다양한 응용 분야를 위한 경쟁력 있는 렌탈 전력 솔루션을 제공하는 새로운 1MW 트윈팩 렌탈 발전기 C1000D6RE를 출시했습니다. 1919년부터 기술, 신뢰성, 서비스 분야의 대명사인 커민스에서 제조한 이 새로운 C1000D6RE 모델은 미네소타 주 프리들리에 제작됩니다.

트윈팩인 C1000D6RE는 두 대의 커민스 15L, 500kW 발전기를 단일 40ft 동력 장치로 결합하여 후처리 기능을 갖추고 있습니다. 이를 통해 C1000D6RE는 Tier 4 최종 배출가스 규정을 충족하는 동시에 안정적이고 높은 출력 성능을 제공할 수 있습니다. 발전기는 다른 렌탈 전력 솔루션과 병렬로 사용할 수 있으며 무주택 부하 수요를 감당할 수 있습니다.

C1000D6RE는 ISO 8528에 따라 1000kW 출력 등급을 제공하며 2 x U.S Tier 4 Final 인증 QSX15 커민스 엔진으로 구동됩니다. QSX15 엔진은 정비 편의성, 배출가스 저감, 성능 향상을 제공하는 디젤 분진 필터(DPF) 필요 없이 엄격한 EPA 표준을 충족합니다.

새로운 대형 트레일러와 히치 설계가 견고한 이동식 전력 응용 분야에서 더욱 강력한 신뢰성을 보장합니다. 발전기의 컨테이너는 극한의 기상 조건을 견딜 수 있으며 완전 소음 감쇄 패키지는 발전기의 소음 수준을 최소화합니다. 더 빠르고 깨끗한 오일 교환을 위해 'Quick Fit' 오일 배출 시스템 옵션도 제공됩니다.

69,000lbs의 연료 무게를 가진 C1000D6RE는 프런트엔드 안정기와 이동식 에어 라이드를 갖추고 있어 이동 중 영향을 줄여 잠재적인 다운 타임을 최소화합니다.

C1000D6RE는 건설 현장, 비상 전력, 대규모 이벤트, 산업용 건물 및 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 유틸리티 등 임대 전력이 필요한 광범위한 대규모 산업에서 사용할 수 있습니다.

커민스의 렌탈 전력 시장 디렉터 존 기번스(John Gibbons)는 "고객의 목소리에 귀를 기울이고 그들의 요구를 충족시키기 위해 특별히 C1000DR6RE를 개발했습니다. 또한 기후, 위치 또는 산업과 관계없이 신뢰할 수 있는 전력 솔루션을 지속적으로 제공하는 발전기 생산을 우선화하고 싶었습니다. 커민스는 이 제품이 더 큰 신뢰성, 향상된 성능, 향상된 유연성을 시장에 제공할 것이라고 믿습니다."

1MW 트윈팩 모델은 이동식 전력이 필요한 다양한 산업에 사용할 수 있습니다. 외딴 지역이나 도시 지역에 위치한 건설 현장, 산업용 건물, 유틸리티에 이르기까지 다양합니다. 원격 시작 및 중지 접촉 기능을 통해 현지의 유지보수 지원 없이 필요에 따라 발전기를 켜고 끌 수 있습니다. 따라서 고객은 더 큰 안정성, 더 큰 가동 시간 및 낮은 인건비로 인해 총 소유 비용이 낮아질 것으로 예상할 수 있습니다.

지속적인 성능을 보장하기 위해 커민스는 고객에게 이동식 발전기 범위에 대한 서비스 및 유지보수를 제공합니다. 커민스 애프터마켓 기능은 북미 전역의 200여 지역 판매 및 서비스 지점 네트워크를 통해 제공됩니다. 모든 전력 요건에 맞는 모바일 전력 솔루션을 제공한 경험이 있는 서비스 기술자, 엔지니어 및 부품 유통 센터의 글로벌 시스템에 의해 지원됩니다.

태그
커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

Euro 7/VII - 유럽의 대기 질 개선을 위한 빠진 퍼즐 조각

Euro 7/VII - 유럽의 대기 질 개선을 위한 빠진 퍼즐 조각

환경은 실존적 위기에 직면해 있으며, 우리는 열악한 대기 질을 해결하고 기후 변화를 막기 위해 배출량을 줄임으로써 지금 행동해야 합니다. 정책 입안자, 산업, 학계 및 사고 리더는 이러한 위협을 중화하기 위해 협력해야 합니다. 예정된 Euro 7/VII 규정 제안서가 야심찬 경우 중대한 차이를 만들 가능성이 있습니다.

멜리나 케네디 부회장 - 커민스 제품 컴플라이언스 및 규제 업무
멜리나 케네디 부회장 - 커민스 제품 컴플라이언스 및 규제 업무

EU는 기후 정책의 선구자로서 야심찬 유럽 그린 딜(European Green Deal)을 통해 2050년까지 기후 중립을 달성하겠다는 분명한 야망을 세웠습니다. Fit for 55 패키지는 전환을 촉진하기 위한 훌륭한 조치였습니다. 이제 RepowerEU 플랜은 변화를 더욱 빠르게 만드는 데 필요한 촉매 역할을 하게 될 것입니다. 전환 속도를 높이기 위해 아직 누락된 퍼즐 조각은 자동차, 밴 및 대형 차량에 대한 Euro 7/VII에 대한 제안된 규정입니다.

커민스는 Destination ZeroTM 전략을 통해 배출 제로에 도달하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 커민스는 평등한 경기장에서 경쟁할 수 있고 환경에 실질적인 이점을 제공하는 강하고 명확하며 시행 가능한 Euro VII 규정을 전적으로 지원합니다. 자사의 기술 전문가들은 야심찬 목표를 달성할 수 있다고 확신하며, 규제 안이 발표될 때 이러한 야망을 반영하기를 바랍니다.

유럽 그린 딜 전략은 커민스의 Planet 2050 계획을 반영하여 2050년까지 모든 시설, 운영 및 제품이 기후 중립화에 성공하겠다는 야망을 갖고 있습니다. 커민스는 세계의 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 노력하는 글로벌 기술 리더입니다. 커민스는 100년 넘게 혁신해 왔으며 유럽에서 운송 및 에너지 응용 분야를 위한 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 판매 및 서비스하는 강력한 입지를 갖추고 있습니다.

제로 배출 미래를 향한 이 여정에서, 모든 시장에 제로 배출 기술이 널리 상용화되기 전에 제로에 가까운 천연가스 제품 및 제로에 가까운 디젤과 같은 청정 기술을 채택하는 것은 즉각적이고 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 Euro VII 규정과 중장비 차량 CO2 규정과의 상호 작용은 제로 배출가스 미래로의 여정의 시작 부분에서 배출가스를 줄이고 공기 질을 개선하는 데 중요합니다. 이러한 단기적인 조치는 대기 질과 배출가스 측면에서 일반적인 사용 요구와 무게로 인해 다른 부문보다 감소하기가 훨씬 더 어려운 대형 부문에 중요합니다.

업계가 혁신하려면 향후 몇 년 동안 어떤 규제가 접근하고 있는지에 대한 정책 입안자의 명확한 로드맵과 일정이 필요합니다. 대형 공간에서 세계 최대의 독립 엔진 제조업체로서 Euro VII 규정을 자세히 알고 이해하는 것은 비즈니스와 고객에게 매우 중요합니다.

규정 타이밍은 제품 계획, 기술 개발, 투자 결정 및 제로 배출로의 경로를 결정합니다. Euro VII 규정 제안의 7월 발표에 대한 추가 지연은 제품을 혁신, 개발 및 출시하는 데 시간이 필요한 업계 종사자들에게 매우 어렵습니다. 새로운 엔진 기술 플랫폼을 제공하는 데 필요한 복잡성과 그에 상응하는 시간이 많기 때문에 Euro VII 규정이 최신 업데이트 일정에 계속 남아 있기를 바랍니다. 커민스는 엄격한 규제의 요구를 충족할 준비가 되어 있지만, 몇 가지 이름을 지정하려면 새로운 베이스 엔진 하드웨어, 새로운 소프트웨어, 새로운 후처리 아키텍처 및 컴포넌트가 필요합니다. 또한 당사는 새롭고 신뢰할 수 있는 기술을 통해 환경, 고객 및 최종 사용자에게 혜택을 주기 위해 필요한 혁신이 이루어질 수 있도록 리드 타임이 적당하다고 확신하고자 합니다.

제로 배출로 가는 길에는 대형 부문을 위한 은탄이 없습니다. Euro VII 요건을 충족하고 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 제시된 목적지 제로 목표에 도달하기 위해서는 다양한 전력 솔루션이 필요합니다. 기술 중립 접근 방식을 취하는 정책 제안은 혁신에 매우 중요하며 Euro VII 제안의 성공이 보장됩니다. 대형 부문을 위한 혁신 여정에서 커민스는 디젤, 재생 가능한 천연가스 또는 수소를 포함한 다양한 연료에서 최적으로 작동하도록 지정할 수 있는 업계 최초의 연료 불가지론 내연기관 플랫폼을 공개했습니다. 이러한 기술을 사용하면 고객과 최종 사용자가 화석 연료에서 벗어나 Euro VII 요구 사항을 저렴한 가격에 충족할 수 있습니다.

Cummins has been investing heavily in zero-emission technologies, spending over $1.07 billion (€1 billion) in research and technology each year. Cummins is now a world leader in battery and hydrogen technology, with much of this work taking place in Europe. Cummins has a fuel cell manufacturing plant in Herten, Germany, providing power solutions for trains and trucks. Cummins is one of the world’s largest manufacturers of electrolyzers for green hydrogen production, with facilities in Belgium and a future plant in Spain. And we have a joint venture with NPROXX for manufacturing critical hydrogen tanks for storage and transport in Germany. These are all technologies essential to the creation of a hydrogen economy here in Europe, and to the success of the European Green Deal.

유럽의 대형 엔진 및 차량 산업은 지난 3년 동안 살아있는 기억보다 더 큰 어려움에 직면해 왔습니다. 브렉시트, 코비드, 상당한 공급망 부족, 그리고 현재는 우크라이나의 위기. 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 명시된 과제를 해결하는 동시에 명확한 결과물로 규제 확실성의 기간을 갖는 것이 이 부문의 성공의 열쇠가 될 것입니다. 곧 발표될 Euro VII 규정 제안의 시기적절하고 명확하며 야심적이며 기술적으로 중립적임을 요청합니다. 그렇다면 유럽에서 더 지속 가능하고 번영하는 미래를 위해 이 부문의 코너를 돌면서 누락된 퍼즐 조각에 대해 다룹니다.

멜리나 케네디

멜리나 케네디 부회장은 커민스 주식회사의 제품 컴플라이언스 및 규제 업무 부사장입니다. 그 전에는 커민스 주식회사에서 임원 커뮤니케이션 책임자를 역임했으며 고위 경영진의 주요 커뮤니케이션 요구를 충족시키기 위해 높은 수준의 전략을 개발하고 구현했습니다. 멜리나는 인디애나폴리스 시장 후보자이자 베이커와 다니엘스의 고문 후보입니다. 이전에는 인디애나폴리스 바트 피터슨 전 시장의 경제 개발 책임자로 근무하면서 리더 및 커뮤니케이터로서의 재능을 활용했습니다.

Onan SD20 발전기는, 버지니아주 리치먼드에서 모바일 비즈니스 지원

SD20 발전기로 구동되는 다양한 모바일 비즈니스

버지니아에 위치한 Sweet Xscape는 정식으로 Envy의 와더 아이스(Whadder Ice)로 알려져 있으며, 유행병이 시작된 2020년에 시작되었습니다. 소유주이자 단독 소유주인 티에라 맥라우린(Tierra Mclaurin)은 "저는 항상 이탈리아 빙상 사업에 진출하고 싶었는데, 바로 그때가 우리가 잠겼을 때부터 시작하기에 완벽한 시간이었습니다"라고 말했습니다.

맥라우린(McLaurin)은 Whadder Ice를 쿨러로 판매하면서 작게 시작했습니다. 도시가 문을 열기 시작하자, 그녀는 사업을 정당화하고 트럭을 구입하고 싶었습니다. 현재 McLaurin은 오리지널 와더 아이스(Whadder Ice)를 포함한 전체 취급 제품을 판매합니다.

Mclaurin은 "제품의 품질뿐만 아니라 잊지 못할 경험입니다. Sweet Xscape는 시리얼이 주입된 밀크쉐이크, 선데, 와더 아이스, 비건 요리 등을 혼합하는 데 특화된 제품입니다.

Sweet Xscape의 최고 제품인 "메인 이벤트"는 Mclaurin이 커민스에서 Onan SD20 발전기를 구입한 이유입니다. "엔진 파워가 있는 발전기가 필요했고, 16,000kw로 작동하는 기계를 작동시킬 수 있을 만큼 큰 발전기가 필요했습니다. 커민스가 필요한 것을 정확히 공급했습니다."

Mclaurin이 발전기에 대해 물어보기 시작했을 때, 그녀의 아이스 크림 공급 업체는 Onan SD20을 추천하면서 비즈니스에 동력을 공급하려면 16,000와트가 필요하다고 말했습니다. 데모 트럭에서 발전기가 작동하는 것을 볼 기회를 갖은 후, 그녀는 자신의 꿈을 실현하고 도시에 고유한 비즈니스를 가져올 수있는 기회에 판매되고 흥분했습니다.

발전기를 크랭크하기 위해 현을 잡아당겨야 할 것이라고 생각한 맥라우린(Mclaurin)은 Onan SD20을 얼마나 쉽게 작동시킬 수 있는지 놀랍습니다. "SD20은 작동이 매우 간단합니다. 스위치를 켜기만 하면 됩니다. 그 후, 어떤 버튼을 눌러서 작동시킬 것인지를 묻는 메시지가 나타납니다" 라고 그녀는 설명합니다. "시스템에 연결되면 더 이상 차량 밖으로 나갈 필요가 없습니다. 그냥 스위치를 뒤집는 것일 뿐이고 발전기가 가동 중입니다."

모바일 사업부 내에 배치된 Onan SD20 발전기 옆에 앉아있는 Mclaurin

Onan SD20을 사용하면 Mclaurin이 최고의 소프트 서브 아이스크림 경험을 제공할 수 있습니다. "SD20을 사용하면 고객이 서비스를 받을 수 있도록 하는 목표인 여러 개의 원추형을 생산할 수 있습니다."

올 여름 개장하는 Sweet Xscapes의 시즌은 이제 막 예열되고 있습니다. "믿을 수 있는 발전기를 갖추고 있어 한 번의 승부를 놓치지 않을 것입니다. 아이스크림 콘에 땅콩버터와 젤리가 있다고 상상해 보시나요? 커민스 덕분에, 우리는 Sweet Xscape에서 그것을 가지고 있습니다. 이 발전기는 잘 조립되었고 사용하기 쉽고 조용하며 최상위 티어였습니다."

대형 발전기가 필요하다면 자신을 속이지 말고 Onan SD20에 자신을 대하세요."
 

태그
커민스 사무실 건물

커민스(Cummins Inc.)

글로벌 전력 기술 리더인 커민스는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 설계, 제조, 배포 및 서비스하는 보완 비즈니스 부문의 기업입니다. 이 회사의 제품은 내연, 전기 및 하이브리드 통합 전력 솔루션 및 여과, 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 시스템, 공기 처리 시스템, 자동 변속기, 전기 발전 시스템, 마이크로그리드 제어 장치, 배터리, 전해조 및 연료 전지 제품을 포함한 구성품에 이르기까지 다양합니다.

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.