Genuine Holset® Reman™ vs Will-Fit Turbos

터보차저가 적합하다고 해서 Genuine Holset 터보차저만큼 복잡한 기계를 교체하는 데 충분하지는 않습니다. 정품이 아닌 제품에서 어떤 이점을 얻을 수 있는지는 확신할 수 없습니다. 현명하게 선택하십시오. 공인 Holset 유통 업체를 통해 정품 Holset 제품을 선택하고 장비가 안정적으로 작동한다는 사실을 알고 안심하십시오.

고객 솔루션

• 정품 Holset 부품만 사용하여 기존 장비(OE) 사양에 따라 재제조된 비용 효율적인 솔루션

• 알 수 없는 신뢰성과 감수할 가치가 없는 위험

제품 품질

OE 사양 충족을 위해 공장 분리, 청소, 복원 및 테스트

• Holset 표준을 충족하지 않을 수도 있는 컴포넌트를 사용하여 맞춤 제작

정품 Holset 부품

• 예

• 아니요

가동 시간

• 즉각적

• 상이

성능 및 안전 검증

• 예

• 아니요

비용상 이점

정품 Holset New보다 최초 비용이 최대 30% 저렴합니다.

 

• 장기 및/또는 안전 실패 위험이 있는 단기 절약

코어 반환

• 필수

• 상이

환경 고려 사항

• 커민스 재제조 비즈니스로 연간 최대 200백만 파운드까지 온실 가스를 줄입니다.

• 매립지 또는 고철 처리장으로 수백 파운드의 더러운 코어를 보내는 것을 방지합니다.

• 재제조 시 에너지 효율적인 프로세스를 사용합니다

• 다양하거나 알려지지 않은 환경 관행

보증

• Holset 표준 보증

 

• Holset에 포함되지 않음

 

정품 Holset Reman: 재제조 프로세스

정품 Holset Reman 터보차저에서는 모든 부품이 Holset 기존 장비 사양을 충족하도록 검사, 청소, 테스트 및 복원되도록 엄격한 프로세스를 따릅니다. 다음 단계는 Holset이 정품 Holset Reman 터보차저를 재제조하여 정품 Holset New 터보차저와 유사한 제품을 만들기 위해 취하는 조치를 설명합니다.

  • 코어 수용

    1단계: 코어 수용

    Holset 재제조의 큰 이점은 단순히 마모된 터보를 교환하여 저렴한 가격의 Holset 터보차저를 이용할 수 있고 빠른 외부 육안 검사를 수행할 수 있다는 것입니다.

  • 분리

    2단계: 분리

    Holset 터보차저와 부품은 마지막 나사, 너트, 볼트와 스프링에 이르는 핵심 부품을 준비하기 위해 완전히 분리됩니다. 당사의 공장 기술자는 표준 품질 프로세스에 따라 최고 품질의 터보차저 및 구성품만 재제조합니다.

  • 클리닝

    3단계: 클리닝

    탄력적이면서도 훌륭히 작동하는 Holset 터보차저는 극한의 환경에서도 문제 없습니다. 따라서, 개별 구성 요소로 분리되면 각 부품을 조심스럽게 청소하여 먼지와 이물질을 제거합니다.

  • 검사

    4단계: 검사

    부품이 복원할 준비가 되었는지 확인하는 중요한 프로세스가 이 단계에서 수행됩니다.

    • 하우징, 컴프레서, 터빈 휠과 회전 어셈블리의 미세한 손상 확인

    • Holset OEM 사양에 따른 바퀴 및 회전 어셈블리의 균형

  • 복원

    5단계: 복원

    당사는 다양한 기술과 장비를 사용하여 정품 Holset 터보차저에 사용되는 모든 부품이 Holset OE 사양과 향상된 성능 표준을 충족하는지 확인합니다.

    • 컴퓨터 제어 선반, 기계 가공 센터, 호닝 및 그라인딩 장비는 마모된 표면을 OE 표준으로 갱신합니다.

    • 구성 요소에 대한 업그레이드 또는 대체는 Holset 재제조 프로세스의 일부로 포함됩니다.

    • 당사의 최첨단 기술과 고도로 훈련된 인력은 측정 가능한 품질 결과를 제공합니다

    • 터보차저는 TS 16949 및 ISO 9001 인증을 받은 깨끗한 환경에서 조립되어 이물질 파편 발생을 최소화합니다.

    • 씰, 스러스트 플레이트, 베어링 및 패스너와 같은 중요한 마모 부품은 항상 교체됩니다.

  • 테스팅

    6단계: 테스팅

    Holset 검증 테스트에서는 재제조 및 완성된 터보차저의 성능과 신뢰성이 Holset 및 OE 원래 공장 표준을 충족하는지 확인하기 위해 오류 방지 프로세스를 사용합니다.

    보어 및 샤프트 진직도와 같은 중요한 부품은 머리카락보다 얇은 1마이크론의 좁은 공차로 측정됩니다. 이를 통해 적은 비용으로 우수한 품질의 재제조 제품을 생산합니다.

  • 재도입

    7단계: 재도입

    재제조 프로세스가 완료되면 정품 Holset Reman 터보차저를 현장에 다시 도입할 준비가 되었으며 진정한 품질 테스트가 수행됩니다. 이것이 바로 Holset이 당사 제품 및 경쟁 업체의 광범위한 테스트를 수행하여 귀하의 비용 대비 우수한 성능과 가치를 확인하는 이유입니다.

정품 Holset Reman: 현명한 선택

정품 Holset Reman 터보차저는 언제 사용해야 합니까?

  • 연료 소비 증가, 터보 응답 불량 및 엔진 성능 저하를 경험할 때
  • 엔진을 회전할 때 배기 가스에서 심한 연기가 나올 때
  • 터보차저에서 소음이나 진동이 날 때
  • 광범위한 수리, 점검 또는 재건 중일 때
  • 가동 중지 시간을 최소화하고 싶을 때
  • OE 표준 품질과 보증을 중요하게 생각할 때
  • 더 적은 총 소유비를 찾고 있을 때
  • 장비에 애착을 느낄 때

이점에는 어떤 것이 있습니까?

  • 새로운 정품 Holset 터보 차저에 비해 최대 30%의 초기 비용 절감
  • 100%의 세부 검사를 통해 중요 마모 부품 교체
  • 안정적이고 효율적으로 작동
  • OE 사양 및 안전 요구 사항을 수행하도록 테스트됨
  • 해당하는 경우 최신 컴포넌트 업그레이드
  • 환경 친화적 옵션
  • 정품 Holset new와 동일한 보증
  • 장비의 전반적인 가동 다운 타임 감소

정품 Holset 터보 차저 및 부품 찾기

유통 업체 찾기

cummins.com
으로 이동

찾으시는 정보가
cummins.com에 있습니다.

지금 해당 사이트를 열고 있습니다.

감사합니다.