상업용 및 산업용 발전기 FAQ
상업용 발전기는 어떻게 작동하나요?
상업용 발전기는 일종의 전력발전기로 다양한 연료를 사용해 작동할 수 있습니다. 일반적인 상업 사용 분야는 헬스케어 및 데이터 센터 부문에서 대기 전력을 제공하는 것입니다.
병원에서 생기는 전력 손실은 인명 손실을 의미할 수 있으므로 생명 유지 시스템 및 수술실에는 연속 전력이 필요합니다. 따라서 병원에는 신뢰할 수 있는 백업 발전이 필요합니다.
또한 데이터 센터에서 발생하는 정전은 중요한 정부 및 비즈니스 데이터를 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 데이터 센터에 안정적인 전원 공급 장치는 필수입니다. 호텔에서 학교, 상업용 사무실 블록에 이르기까지 다른 많은 상업 부문에서 발전기를 대기 전력으로 설치합니다.
발전기는 또한 예를 들어 열병합 발전을 위한 열과 전력 조합 계획과 같은 상업 및 기관 설정에서 연속 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 큰 건물이나 캠퍼스에 열과 전기가 필요한 경우 발전기를 사용하는 것이 좋습니다. 실제 발전기 또는 발전소에서 연료 에너지가 전기로 변환될 때 절반 정도가 열로 손실되기 때문입니다. 열을 낭비하는 대신 열병합 발전 계획은 전기 생산과 함께 건물을 따뜻하게 유지하는 데 사용합니다.
산업용 발전기는 어떻게 작동하나요?
산업용 발전기는 산업용 발전기와 같은 방식으로 작동하지만 일반적으로 거친 환경에서 작동할 수 있도록 더 견고하게 설계됩니다. 예를 들어 광산 분야에 사용되는 발전기는 먼지가 매우 많은 조건에 노출될 수 있으므로 향상된 공기 및 연료 필터링 구성 요소가 필요합니다. 화학 및 석유화학 시설에서 사용되는 발전기는 부식성 또는 폭발성 환경에서 가동할 수 있으므로 적절한 안전 기능이 필요합니다.
또한 산업용 발전기에는 강화된 안전성 요구 사항이 있을 수 있습니다. 예를 들어 오일 및 가스 시추 작업의 경우 현장 전력을 사용할 수 없는 경우 하루에 수만 달러에서 최대 수십만 달러의 금전적 손실을 초래할 수 있습니다. 광산 작업 중 전력 손실이 생기는 경우 환기 시스템에 문제가 생길 수 있으며, 이는 지하에서 일하는 작업자의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
산업용 발전기는 안전하고 효율적인 작동을 보장하기 위해 필요한 전력(대기 전력, 주 전원 및 연속 전력)을 통합하여 제공하도록 구성되어야 합니다. 중서부에 위치한 사무실 블록에 조명을 제공하는 발전기와 캐나다의 얼어붙은 황무지에서 건물을 난방하는 발전기 사이에는 엄청난 차이가 있습니다.
전기 유틸리티는 발전기를 사용하여 전력망에 전력을 공급할 수도 있습니다. 뛰어난 유연성과 빠른 가동 기능으로 인해 발전기는 전력망에서 태양열 및 풍력 발전 자원을 보완하기에 이상적입니다. 예를 들어 구름이 나타나 태양을 가리면 발전기가 빠르게 작동하여 이전에 태양 전지판이 처리한 부하를 대신 처리할 수 있습니다.
발전기는 또한 섬의 전력망에 전력을 공급하는 데 이상적이며 태양열, 풍력 및 에너지 저장 자원과 함께 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
때로는 상업용, 산업용 및 유틸리티 사용 간의 구분이 모호한 경우가 있습니다. 예를 들어 일부 군사 기지에는 외부 전기 서비스가 손실된 경우 전력을 사용할 수 있도록 하는 발전기가 있지만 평상시에는 전력을 그리드로 내보내 유틸리티의 발전소 역할을 효과적으로 수행합니다. 같은 방식으로 일부 데이터 센터는 데이터 센터에서 필요하지 않을 때 대기 전력 발전기를 미니 발전소로 사용하여 로컬 그리드에 서비스를 제공합니다.
어떤 크기의 상업용 도는 산업용 발전기가 필요한가요?
발전기의 크기는 사용 분야에 따라 다르며 정격 전력이 대기 전력, 주 전원 또는 연속 전력 사용 분야 용도와 일치하도록 보장합니다. 귀하의 발전 요구 사항을 이해하는 데 업계 최고의 솔루션인 PowerSuite를 참고하세요.