Cummins B6.7, L9 또는 Cummins Westport B6.7N 및 L9N과 함께 하신다면, 신뢰성 높고 배기 가스 깨끗한 동력원에 관한 한, 두 번 선택하실 일이 없습니다.
모든 엔진들이 인디애나 주 컬럼버스 공장 또는 노스캐롤라이나 주 로키마운트 공장에서 생산되어 Buy-America 조항을 준수하며, 2017 미국 환경보호국(EPA) 규정과 온실가스(GHG) 배출 기준을 준수합니다.
보조교사와 Connected Diagnostics에 관해 상의해보세요
통학 버스 기사들은 엔진 고장 코드 말고도 신경써야 할 일이 많습니다. 그러나 Connected Diagnostics가 추가되었기 때문에, 버스 운행 중 고장 코드가 발생하는 드문 경우에도 무선으로 즉시 문제를 진단할 수 있습니다. 텔레매틱스 기능이 있는 통학 버스의 경우, Cummins Connected Diagnostics는 엔진 고장 코드를 실시간으로 분석하여 가능한 원인을 진단하고 적절한 조치를 권고합니다.
보장 범위의 모범생
커민스 엔진은 기본 보증 범위가 업계에서 가장 포괄적이며, 최장 10년에 이르는 연장 보장 플랜은 견고한 설계와 우수한 제조 능력에 대한 완벽한 자신감을 명백히 보여줍니다.
최고의 지원
커민스 엔진을 탑재한 버스는 3,500 곳이 넘는 북미 최대 규모, 최고 역량의 부품 및 서비스 네트워크의 지원을 받습니다. 커민스 공인 서비스 기술자는 커민스의 모든 엔진을 완벽히 숙지하고 필수 장비와 커민스 순정 부품(Genuine Cummins Parts)을 갖고 있어 어떤 유형의 서비스 문제도 즉시 처리할 수 있습니다. 학교 버스에 Connected Diagnostics의 장점을 활용하면 더욱 안심할 수 있습니다. 1-800-CUMMINS™(1-800-286-6467)에 전화하셔서 더 자세한 정보와 서비스 장소를 안내받으시기 바랍니다.
유용한 간행물:
학교 버스 DPF 정비 백서: DPF 모범 사례 백서에는 DPF 수명을 늘리고 재생 작업 횟수를 줄이는 데 유용한 일반 정보와 기술 정보가 복합적으로 수록되어 있습니다. 노선 유형과 전자 엔진 및 기능 설정에 관한 유용한 정보와 DPF Exchange 프로그램 및 후처리 연장 보장(Aftertreatment Extended Coverage)의 장점에 관한 상세 정보가 수록된 이 지침서에 따르는 것은 DPF 후처리 문제를 방지하는 첫걸음입니다.
DPF 모범 사례: 모범 사례 백서와 함께, DPF 점검 목록(DPF Check List)에는 모범 사례 백서에 제시된 설정을 기록하고 측정하는 데 유용한 지침이 수록되어 있습니다. 이 점검 목록의 뒷면에는 점검 목록의 효과적 활용 방법에 관한 추가 정보가 수록되어 있습니다.