발전 사업을 뒷받침하는 원동력
커민스 G-Drive 엔진은 80년 이상 세계에서 사용되고 있는 발전기를 뒷받침하는 원동력이며 산업용, 상업용, 헬스케어, 데이터센터, 다이내믹/로터리 UPS 및 텔레커뮤니케이션 등의 다양한 시장에서 필요로 하는 필수적인 전력 솔루션을 제공합니다.
커민스는 안정성과 고성능을 갖춘 새로운 디젤 G-Drive 엔진들을 선보입니다. 작지만 강력한 X1.3으로부터 동급 최고의 출력 밀도와 배출로 인정받는 QSK95에 이르기까지, G-Drive 제품은 최고의 파워 스탠더드를 GOEM에 국제적으로 제공합니다. 가스 G-Drive는 가스 시리즈 및 가스 저배출 시리즈 모두에서 폭 넓은 스파크 점화식 천연 가스 엔진을 제공합니다. 이 엔진들은 38~560kWe에서 연속적 및 50 Hz에서 상용화, 그리고 43~782kWe에서 연속적 및 60Hz에서 상용화가 되어 있습니다.
G-Drive 제품에는 뛰어난 기술 지원과 고객 서비스가 제공므로 고객들이 안심하실 수 있습니다. 커민스는 시장을 선도하는 제조업체들과 장기적인 관계를 유지하고 있으며, 세계적인 수준의 고객 서비스 네트워크를 자랑하고 있습니다.
분야별 G-Drive 엔진 보기: