Cummins Water Works는 커민스가 지속 가능한 물 공급을 통해 지역 사회를 강화하고 글로벌 물 부족 문제를 해결하기 위해 추진하는 수백만 달러 규모의 프로그램입니다.
이 프로그램은 지역 사회에 영향을 미쳐 건강, 교육, 성평등, 전체 경제 성장에 직접적으로 악영향을 끼치며 커지는 글로벌 물부족 현상을 해결하는 데 필요한 집합적 행동에 동참하는 것에 초점을 맞춥니다. 현재, 약 78500만 명이 기초 식수 부족을 겪고 있으며 2050년이면 적어도 4명 중 1명이 만성적이고 반복적인 물 부족에 시달리는 국가에서 살게 됩니다. 이러한 규모의 문제에는 지속가능하고 혁신적이며 지역 밀착형 솔루션을 행동에 옮기기 위한 조치 조율이 필요합니다. Cumming Water Works는 물 부족을 겪는 2000만 명에게 담수 제공이라는 구체적인 목표를 가지고 있습니다.
가뭄에서 홍수에 이르기까지 물은 기후 변화의 영향을 체감할 수 있는 주된 매개체입니다. PLANET 2050은 운영, 고객 및 공급망에 초점을 맞춘 커민스의 지표 기반 지속 가능성 전략입니다. Cummins Water Works는 지역 사회의 물 가용성 및 지속 가능한 관리를 보장하는 데 초점을 맞추어 환경 지속 가능성에 대한 커민스의 노력을 연장합니다.
Cummins Water Works에서 커민스는 선도적인 물 전문가와 협력하고 자사의 고유한 경험, 기술 및 역량을 활용하여 효과를 극대화합니다. 커민스는 물 관련 비영리 조직과 수십 곳의 주요 글로벌 기업으로 구성되어 전 세계 주요 물 부족 지역에서 하이 임팩트 물 프로젝트의 분석, 우선 순위 지정, 구현 및 관리에 초점을 맞춘 UN 후원 작업 그룹 Water Resilience Coalition에 가입했습니다.
이 이니셔티브는 먼저 가장 물 부족이 심한 5개 국가인 멕시코, 브라질, 인도, 남아프리카공화국 및 미국에 집중할 것입니다. 커민스 직원들은 이미 지역 물 솔루션을 통해 가시적인 혁신을 이루고 있습니다. 야심적인 인도의 Monsoon Resilient Maharashtra 프로젝트는 현지 시골 지역이 기후와 관련한 물 가용성의 변화에 대한 취약성을 줄일 수 있는 과학적이고 실용적인 방법을 개발할 수 있도록 규모를 확대하고 있습니다. 이러한 프로젝트로 인해 커민스 물 프로젝트는 지역 사회에 연간 40억 갤런 이상의 물 혜택을 제공할 수 있었습니다.
Cummins Water Works는 Cummins Powers Women, Cummins TEC: Technical Education for Communities 및 커민스의 미국 인종 평등 노력인 Cummins CARE와 힘을 모음으로써 커민스 직원들의 기술과 독창성을 통해 중요한 지역 사회 문제를 해결합니다. 커민스는 글로벌 커뮤니티가 겪고 있는 가장 시급한 문제를 공략하고 더 번영한 세계에 동력을 공급하여 사람들의 삶을 개선한다는 회사의 사명을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.