커민스, ACT 엑스포에서 다양한 경로 전략 수립
커민스와 Accelera by Cummins, 디젤 및 천연가스, 하이브리드 및 배터리 전기 기술 선보여
커민스(NYSE: CMI)는 현재와 미래에 고객과 지구의 진화하는 요구를 충족하기 위해 다양한 경로를 추구하는 광범위한 전력 솔루션 포트폴리오를 고객에게 제공합니다. 2026 ACT (Advanced Clean Transportation) 엑스포에서 회사는 L2027N 및 X15N 천연 가스 엔진과 함께 9 X15를 선보입니다. 커민스의 Accelera는 차세대 고급 LFP 배터리와 14Xe eAxle을 선보일 예정입니다. 또한 2027 X10 및 2027 X15는 하이브리드 시뮬레이션 트럭과 함께 라이드 앤 드라이브에 등장합니다.
"우리 고객들은 신뢰할 수 있고 효율적이며 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 커민스에 의존합니다. 이러한 명성은 커민스의 기술적 전문성과 비즈니스 요구에 대한 깊은 이해에 뿌리를 두고 있으며 글로벌 영업 및 서비스 네트워크의 지원을 받고 있습니다"라고 커민스 북미 고속도로 비즈니스 담당 부사장인 호세 삼페리오(José Samperio)는 말했습니다.
커민스 2027 X15과 함께 영원히 떠오르다
2027 X15은 통합 변속기 및 후처리 시스템과 함께 전시되어 회사의 주력 대형 플랫폼을 발전시킬 것입니다. 25년 이상의 X15 아키텍처를 기반으로 제작된 2027 엔진은 유사한 디젤 배기 유체 소비로 향상된 연비를 지원하는 친숙한 구성 요소와 업데이트된 제어 기능을 통합합니다. 이 엔진은 또한 고객이 실제 운영에서 운전성, 통합 및 성능을 평가할 수 있는 회사의 Forever Rising Tour 플릿을 고정합니다.
더 넓은 생태계에 동력을 공급하는 천연가스 엔진
커민스는 또한 X15N 및 L9N 엔진을 탑재하여 천연가스 포트폴리오의 폭을 보여줄 예정입니다. 대형 및 장거리 운송을 위해 제작된 X15N은 연료 비용을 절감하고 배기가스를 줄일 수 있는 실용적인 경로를 제공하면서 출력과 성능을 제공합니다. L9N은 지역 운송, 쓰레기 및 도시 운영에 적합합니다. 이 엔진은 혼합된 듀티 사이클과 다양한 인프라 조건에서 차량에 다양한 옵션을 제공합니다.
커민스 청정 연료 기술(CCFT)은 완전히 탄소 섬유로 감싼 폴리머 라이너가 있는 내부 설계 및 제조된 모든 복합 Type 4 CNG 탱크의 최신 제품을 강조할 것입니다. 이 탱크는 경량이며 대형 트럭용 CCFT 연료 공급 시스템에 통합되도록 설계되었습니다. 이 제품은 유럽에 본사를 둔 커민스의 복합 압력 용기 설계 및 제조 업체인 NPROXX에서 설계 및 공유하는 기술을 통합합니다.
상용차 전기화의 발전
커민스의 Accelera는 현재까지 가장 다재다능한 전기 차축 솔루션인 차세대 14Xe eAxle을 선보일 예정입니다. 14Xe는 향상된 토크, 출력 및 전압 용량과 함께 향상된 에너지 효율성을 제공하여 대형 및 중형 응용 분야를 모두 지원합니다. 2단 또는 3단 트윈 카운터샤프트 변속기 또는 2단 유성 구성과 함께 사용할 수 있는 14Xe는 휠 엔드 감소의 필요성을 줄이는 동시에 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 시스템 유연성을 높일 수 있습니다. Accelera의 ELFA 3 고전력 인버터와 함께 사용하면 6x4 탠덤, 중형 및 스쿨 버스 애플리케이션의 기능 안전 및 사이버 보안을 향상시킬 수 있습니다.
Accelera는 또한 유연성, 긴 서비스 수명 및 빠른 충전을 지원하도록 설계된 고도로 모듈화된 고급 LFP 배터리 플랫폼을 특징으로 합니다. 102kWh의 에너지 용량과 최대 840V의 이 플랫폼은 고급 LFP 화학 및 셀-투-팩 아키텍처를 활용하여 상용차 애플리케이션을 위한 향상된 에너지 밀도, 향상된 안전성 및 강력한 비용 경쟁력을 제공합니다.
차량 수명 동안 향상된 디지털 경험
커민스는 실시간 데이터를 사용하여 고객의 일상적인 운영을 서비스 및 유지보수 경험에 직접 연결하는 완전한 디지털 기능 제품군을 제공합니다.
커넥티드 솔루션 또는 참여 OEM 포털을 통해 제공되는 이러한 기능에는 원격 진단, 예측 서비스 통찰력, 무선 소프트웨어 업데이트 및 디지털 유지보수 도구가 포함되어 있어 다운타임을 최소화하고 차량 유지보수를 최적화하며 차량이 커민스에서 직접 최신 기술로 운행되도록 합니다.
이러한 기능은 커민스의 고급 컴퓨팅 하드웨어인 Acumen이나 OEM 텔레매틱스 장치를 통해 구현됩니다.
라이드 앤 드라이브: 고객 지원 데모 차량
ACT 엑스포 라이드 앤 드라이브(ACT Expo Ride & Drive)에서 커민스는 포에버 라이징 투어(Forever Rising Tour)에 참가한 두 대의 차량을 선보일 예정인데, 하나는 2027 X15을 장착한 차량이고, 다른 하나는 작업용, 운송, 픽업 및 배송, 지역 운송 작업을 위해 설계된 새로운 커민스 X10 미드보어 디젤 플랫폼을 선보입니다. 11 월 2025 일부터 월마트와 함께 서비스를 시작한 세 번째 차량은 하이브리드 기술 개발을 발전시키려는 두 회사의 노력을 보여줍니다. 이러한 노력의 일환으로 커민스와 월마트는 물리적 하드웨어 변경 없이 여러 하이브리드 아키텍처를 시뮬레이션할 수 있는 개발 차량을 사용하여 실제 작동 조건에서 하이브리드 파워트레인 구성을 평가하는 데 협력했습니다. 하이브리드 시뮬레이션 트럭은 라이드 앤 드라이브(Ride and Drive)에서 처음으로 공개적으로 선보일 예정이다.
하이브리드 시뮬레이션 플랫폼 정보
커민스와 월마트는 커민스와 무공해 사업인 Accelera by Cummins의 엔진, 구성품, 제어 장치를 사용하여 하이브리드 구성을 공동으로 테스트하고 개선하고 있습니다. Walmart는 다양한 경로와 듀티 사이클에 걸쳐 차량을 운영하여 시스템 제어를 검증하고 마일리지를 축적하여 일상적인 서비스의 성능을 평가해 왔습니다.
커민스의 광범위한 포트폴리오와 포에버 라이징 투어(Forever Rising Tour) 및 예정된 일정에 대한 자세한 내용은 이 사이트를 방문하거나 5월 4일부터 7일까지 ACT 엑스포 부스 #2038에서 전문가들을 만나보세요.
커민스 소개
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 우리는 사람, 상품 및 경제를 발전시키는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기 및 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 우리는 고객, 투자자 및 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역 사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 $22025년 매출 151억6000만 달러에 1억4000만 달러.