AI 시대 데이터센터 전략을 좌우하는 시장 동향
제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더
소개
인공 지능(AI)의 급속한 성장과 고밀도 컴퓨팅으로의 전환에 힘입어 데이터 센터 산업은 2025년에 접어들었습니다. 디지털 인프라에 대한 이러한 급증하는 수요는 전력 가용성과 그리드 시스템에 전례 없는 압박을 가했습니다.
2026에서는 대화가 진화하고 있습니다. 성장은 여전히 강세를 유지하고 있지만 더 이상 규모만으로 정의되지 않습니다. 대신, 그것은 더 복잡한 현실을 반영합니다 : 증가하는 제약과 함께 수요 가속화. 전력 가용성, 인프라 준비 상태, 공급망 제한 및 규제 압력은 데이터 센터를 얼마나 빨리 구축할 수 있는지뿐만 아니라 데이터 센터를 개발할 수 있는 장소와 방법을 점점 더 형성하고 있습니다.
이러한 힘을 이해하는 것이 중요합니다. 다음 추세는 데이터 센터 성장의 다음 단계를 주도하는 요인과 이를 제한하는 요인을 보여줍니다.
AI 기반 성장이 수요를 재정의하고 있습니다.
AI는 데이터 센터 확장의 주요 동인이 되었습니다. 10년 후까지 AI는 모든 데이터 센터 워크로드의 거의 절반을 차지할 수 있으며, 인프라의 설계, 구축 및 구동 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있습니다.
기존 컴퓨팅 워크로드와 달리 AI 훈련 및 추론에는 훨씬 더 높은 전력 밀도가 필요합니다. 한때 평균 5-15kW였던 랙 밀도는 빠르게 30kW를 넘어서고 있으며 경우에 따라 더 높아지기도 합니다. 이 변화는 점진적이지 않습니다. 이는 데이터 센터가 전력을 소비하고 열 부하를 관리하는 방식의 구조적 변화를 나타냅니다.
그 결과, AI는 다음과 같은 여러 차원에서 업계를 재편하고 있습니다.
• 인프라 설계: 시설은 더 높은 밀도, 고급 냉각 기술 및 보다 동적인 부하 프로파일을 지원해야 합니다.
• 전력 아키텍처: 안정적이고 확장 가능한 전력 공급은 점점 더 복잡해지고 중요해지고 있습니다.
• 배포 속도: 운영자는 그 어느 때보다 빠르게 용량을 가동해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
동시에 이러한 성장을 뒷받침하는 새로운 비즈니스 모델이 등장하고 있습니다. '네오클라우드' 제공업체와 에코시스템 파트너십을 통해 GPU 집약적 인프라를 더 빠르게 배포할 수 있으며, 하이퍼스케일러는 기업의 AI 채택을 지원하기 위해 계속 확장되고 있습니다.
AI 외에도 더 광범위한 디지털 세력이 여전히 영향력을 행사하고 있습니다. 지속적인 클라우드 및 코로케이션 마이그레이션, 하이브리드 IT 전략, 데이터 집약적 애플리케이션(자동화 및 IoT에서 스트리밍 및 몰입형 기술까지)의 성장으로 인해 더 많은 지역에서 용량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
영향: 성장은 가속화되고 있지만 복잡성은 증가하고 있습니다. 고밀도 전력을 빠르고 안정적이며 대규모로 공급할 수 있는 운영자는 이러한 수요를 충족할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다.

전력 및 그리드 제약이 주요 병목 현상이 되고 있습니다
수요는 계속 급증하고 있지만 전력에 대한 접근은 점점 더 개발을 제한하고 있습니다.
글로벌 데이터 센터 전력 소비는 두 배 이상(2024년 약 415TWh에서 2030년 약 945TWh로) 이미 제한된 그리드 인프라에 지속적인 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
많은 시장에서 신뢰할 수 있는 대용량 그리드 연결에 대한 액세스가 제한 요소가 되었습니다. 상호 연결 대기열이 길어지고 그리드 업그레이드가 지연되며 가용 용량에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다. 미국에서는 ERCOT(텍사스 서비스 제공) 및 PJM Interconnection(중부 대서양 및 중서부 지역 포함)과 같은 그리드 운영자가 특히 강력한 수요 증가를 보이며 가용 전력에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다.
이에 대응하여 데이터 센터 운영자는 전력 전략을 재고하고 있습니다. 그리드 연결에만 의존하는 대신 운영자는 점점 더 다음을 탐색하고 있습니다.
- 전력 접근을 가속화하는 현장 발전
- 그리드와 분산 자원을 결합한 하이브리드 에너지 시스템
- 복원력과 운영 유연성을 개선하는 마이크로그리드
전력은 더 이상 단순한 유틸리티 고려 사항이 아니라 지연을 방지하기 위해 프로젝트 계획 초기에 해결해야 하는 전략적 조력자입니다.
영향: 전력 가용성은 데이터 센터를 구축할 수 있는 위치, 확장 속도, 시간 경과에 따른 복원력 등을 형성하면서 성장을 위한 보행 요인이 되었습니다.
추가 제약 조건은 배포를 재구성하고 있습니다.
전력 가용성 외에도 몇 가지 추가 요인이 데이터 센터 배포 방법에 영향을 미치고 있습니다.
공급망 병목 현상
급속한 산업 확장은 특히 변압기, 개폐 장치, 발전기 및 냉각 시스템과 같은 중요한 전기 및 열 인프라에 대한 글로벌 공급망에 압력을 가하고 있습니다.
이러한 구성 요소의 리드 타임이 크게 연장되었습니다. 종종 12개월에서 36개월 사이이므로 개발자는 설계 및 조달 주기 초기에 커밋해야 합니다.
이러한 위험을 완화하기 위해 업계는 다음과 같은 채택을 가속화하고 있습니다.
- 조립식 및 모듈식 구조로 긴 리드 구성 요소에 대한 의존도를 줄입니다.
- 예측 가능성을 개선하고 위험을 줄이기 위한 현지화된 제조 전략
- 더 빠르고 반복 가능한 배포를 가능하게 하는 표준화된 설계
영향: 장비 가용성은 전력 공급 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 모듈식 접근 방식이 앞으로 나아갈 길을 제공하지만, 공급망 준비 상태는 실행에서 여전히 중요한 요소입니다.

허가 및 현지 반발
데이터 센터 캠퍼스의 규모와 복잡성이 커짐에 따라 규제 조사와 현지 참여 기대치가 높아지고 있습니다
허가 절차는 다음 사항에 중점을 두고 더욱 엄격해지고 있습니다.
- 에너지 소싱 및 배출
- 물 사용량
- 소음 수준
- 토지 이용 및 구역 설정
일부 지역에서는 대중의 반대에 부딪혀 새로운 개발이 지연되거나 구역 변경이 일시적으로 중단되었습니다. 이는 광범위한 변화를 반영합니다 : 데이터 센터는 지역 인프라 및 자원에 대한 총 영향에 대해 점점 더 평가되고 있습니다.
이 환경을 탐색하기 위해 운영자는 다음을 우선시합니다.
- 조정과 투명성을 구축하기 위한 조기 커뮤니티 참여
- 소음 감쇠, 인클로저 전략, 첨단 냉각 시스템과 같은 설계 혁신
- 환경 영향을 줄이는 지속 가능한 관행
영향: 규제 및 지역 사회 조정은 부지 선정 및 개발 일정에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 고려 사항을 조기에 해결하는 프로젝트는 더 빨리 진행되는 경향이 있습니다.
자본 및 인력 제한
마지막으로, 업계의 실행 능력이 제약이 되고 있습니다.
특히 건설, 엔지니어링 및 특수 전기 작업 분야의 숙련된 노동력 부족으로 인해 동시에 건설할 수 있는 프로젝트 수가 제한되고 있습니다. 동시에 수요가 증가함에 따라 숙련된 계약자에 대한 경쟁이 계속 심화되고 있습니다.
자본을 사용할 수 있더라도 여러 대규모 프로젝트가 동일한 리소스를 놓고 경쟁할 때 실행 능력이 병목 현상이 될 수 있습니다.
영향: 성장은 수요나 투자뿐만 아니라 실행 능력에 의해 형성됩니다. 인력 가용성은 새로운 인프라가 얼마나 빨리 온라인 상태가 되는지를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
힘은 전략이다
데이터 센터 성장의 다음 단계는 수요뿐만 아니라 업계가 제약 조건을 얼마나 효과적으로 탐색하는지에 따라 정의됩니다.
AI 기반 워크로드는 용량에 대한 요구를 가속화하고, 전력 밀도를 높이고, 인프라 요구 사항을 재구성하고 있습니다. 동시에 그리드 제한, 공급망 문제, 규제 압력 및 인력 제약으로 인해 개발 결정이 복잡해지고 있습니다.
이러한 환경에서 권력은 전략적 차별화 요소가 되었습니다.
장기적인 성공은 에너지 수요를 조기에 예측하고, 유연하고 탄력적인 전력 솔루션을 통합하고, 외부 압력에도 불구하고 프로젝트를 효율적으로 실행하는 데 달려 있습니다.
산업이 발전함에 따라 한 가지 분명한 결론은 데이터 센터의 미래는 얼마나 많은 용량을 구축하느냐가 아니라 얼마나 지능적으로 전력을 공급받느냐에 따라 결정될 것입니다.
저자 프로필
커민스, 글로벌 전력 기술 리더
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.
관련 항목
관련 태그