발전을 이끄는 원동력: 커민스 X10 뒤에 있는 여성들

제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더

커민스 헬름™ X10 

커민스 X10 엔진은 L9의 경량 성능과 패키징 효율성, 그리고 X12의 입증된 내구성을 결합합니다. 커민스 HELM 플랫폼의 일부인 X10은 전력, 효율성 및 신뢰성의 강력한 균형을 제공하도록 설계되었습니다. 작업용, 지역 운송용, 대중교통 버스, 레저용 차량, 구급차를 포함한 광범위한 응용 분야를 지원하도록 제작된 이 제품은 매일 장비에 의존하는 고객에게 신뢰할 수 있는 성능을 제공한다는 커민스의 전통을 이어가고 있습니다. 

커민스에서 그의 유산은 핵심 가치에 정의되어 있으며 직원들을 통해 실행됩니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 리더들은 청렴성, 배려, 우수성, 팀워크 및 다양성이라는 핵심 가치를 사용하여 미래를 형성하고 업계의 진화하는 요구 사항을 충족하는 솔루션을 강화하고 있습니다. 

여성 역사의 달을 맞아 우리는 산업과 지역 사회 전반에 걸쳐 여성들의 공헌을 인정하고 축하하는 시간을 갖습니다. 커민스는 완전히 새로운 커민스 X10 엔진에 생명을 불어넣는 데 도움을 준 많은 리더 중 단 두 명의 영향력을 강조하고 혁신을 추진하는 전문성, 리더십 및 협업을 보여줍니다. 

커민스, X10 엔진을 구동하는 여성 리더 기념 

리더 중 한 명이 커민스의 고객 통합 전문가인 Dalia Acosta입니다. 회사에서 10년 이상의 경험을 쌓은 그녀는 팀 간에 기술 조정을 추진하면서 고객의 요구 사항을 옹호하는 경력을 쌓았습니다. 그녀의 작업을 통해 그녀는 엔지니어링에서 가능한 것과 그것을 이끄는 사람을 모두 확장하는 데 도움을 줍니다. 

X10 개발에서 Dalia는 엔진이 고객 장비 및 애플리케이션 전반에 원활하게 통합되도록 하는 데 중요한 역할을 하며, 개발 프로세스 전반에 걸쳐 고객 요구 사항을 대표하고 엔지니어링 정밀도를 실제 성능에 맞춥니다. 그녀는 "X10을 지원하는 것은 혁신적인 제품을 출시하는 것 이상으로, 누가 제품을 만드는 데 참여할 것인지에 대한 미래를 형성하는 데 도움이 된다"고 설명했다. 

커민스 X10 엔진의 미래를 구체화하는 데 도움을 준 또 다른 리더는 커민스 플랫폼 제품 관리자인 타라 존슨(Tara Johnson)입니다. 그녀는 엔지니어링 혁신, 시장 전략 및 고객 우선 순위를 하나의 통합 비전으로 연결하여 X10이 기술 발전뿐만 아니라 측정 가능한 가치를 제공할 수 있도록 합니다. 

커민스에서 상업, 조달, 고객 지원 등 여러 부서에서 근무한 경험이 있는 Tara는 고객의 요구와 내부 조직을 모두 이해하는 데 도움이 되는 폭넓은 관점을 제시합니다. Tara는 "새로운 엔진에 생명을 불어넣는 것은 한 세대에 한 번뿐입니다. X10은 40년 동안 이어져 온 미드보어 유산의 차세대 모델입니다." 

커민스 X10 엔진은 단순한 엔지니어링 혁신 그 이상을 나타내며 회사 전체의 협업, 다양성 및 리더십의 힘을 반영합니다. 커민스는 달리아(Dalia)와 타라(Tara)와 같은 여성들의 공헌을 기념함으로써 다양한 관점이 어떻게 오늘날 고객의 요구를 충족시키는 동시에 모빌리티의 미래를 형성하는 솔루션을 주도하는지 보여줍니다. 이들의 노력은 X10이 성능과 신뢰성을 제공할 뿐만 아니라 커민스를 정의하는 우수성과 혁신의 가치를 구현하도록 보장합니다.

저자 프로필

커민스 사무실 건물

커민스, 글로벌 전력 기술 리더

세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 우리는 사람, 상품 및 경제를 발전시키는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기 및 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 우리는 고객, 투자자 및 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역 사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 $22025년 매출 151억6000만 달러에 1억4000만 달러.

더 자세히 알고 싶으신가요?

커민스의 기술, 제품, 뉴스, 인사이트에 대한 최신 정보를 받아보세요.