천연가스의 청정 이점
제조사 Cummins Inc., 글로벌 전력 기술 리더
전 세계 산업계가 보다 깨끗하고 효율적인 전력 솔루션을 추구함에 따라 천연가스 발전기가 지속 가능성을 위한 필수 솔루션으로 부상하고 있습니다. 태양열과 풍력과 같은 재생 가능 에너지원은 계속 성장하고 있지만 병원, 폐수 처리 시설 및 기타 중요한 서비스 제공업체가 필요로 하는 안정적이고 지속적인 전력을 독립적으로 제공할 수는 없습니다.
커민스는 25년 이상 천연가스 발전기 솔루션 개발의 최전선에 있었습니다. 기술의 발전으로 이러한 발전기는 이제 청정 에너지뿐만 아니라 더 큰 효율성, 신뢰성 및 비용 절감을 제공합니다.
선임 프로젝트 엔지니어링 리더인 Niranjan Paneeru는 발전 및 산업 기계용 천연가스 엔진의 개발 및 통합에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 그는 천연가스 발전기의 가장 큰 장점 중 하나는 최소한의 유지보수로 지속적으로 가동할 수 있다는 점이라고 말합니다. 디젤 발전기는 일반적으로 대기 전력으로 사용되지만 많은 천연가스 발전기는 연속 사용 및 장기 작동을 위해 설계되었습니다.
Paneeru는 "많은 천연가스 발전기가 24/7 연속적으로 작동하도록 설계되어 있으며, 정밀 검사 주기는 약 80,000시간, 중간 정밀 검사 기간은 40,000시간입니다. "긴 서비스 간격과 신뢰할 수 있는 성능으로 천연 가스 공급이 안정적인 지역의 시설에 탁월한 선택입니다."
천연가스 발전기는 수명 외에도 재정적 이점도 제공합니다. 많은 도시 경관이 천연 가스 인프라를 구축하여 연료 비용을 디젤보다 훨씬 낮게 만들어 매력적인 투자 수익을 제공합니다. 또한 기업은 독립적으로 또는 주 전력망과 함께 작동할 수 있는 현지화된 에너지 시스템인 마이크로그리드 기능을 활용할 수 있습니다.
Paneeru는 "천연가스 발전기는 자가 발전에 사용할 수 있으므로 기업은 유틸리티에 대한 의존도를 줄이고 초과 전력을 그리드에 다시 판매할 수도 있습니다.
고효율 및 청정 연소를 통해 천연 가스는 다른 에너지원에 비해 배출량이 적습니다. 온실 가스 배출량이 적기 때문에 안정적이고 탄력적인 백업 전원 공급 장치를 보장하면서 순배출 제로 목표를 향해 노력하는 기업에 탁월한 선택입니다.
Paneeru는 "천연가스는 재생 에너지로 가는 중요한 다리 역할을 하며, 디젤에 대한 저배출 대안을 제공하는 동시에 Destination Zero 이니셔티브를 지원합니다. "배출량을 크게 줄임으로써 더 친환경적인 미래로 전환할 때 더 깨끗하고 지속 가능한 전력 솔루션을 제공합니다."
에너지 환경이 빠르게 진화함에 따라 그 미래는 불확실하지만 파니루는 천연가스가 이러한 진화에 중요한 역할을 할 수 있다고 믿습니다. AI, 전기 차량 및 분산 에너지 시스템의 발전으로 인해 그 어느 때보다 높은 전력 수요가 발생하고 있습니다.
"AI가 등장하면서 많은 에너지가 필요합니다. 수요는 유틸리티가 향후 5년 동안 지원하기 위해 고군분투할 속도로 증가하고 있습니다"라고 Paneeru는 말했습니다. "우리가 하려는 것은 배터리 저장 시스템과 함께 천연 가스를 활용하여 지속적인 전력 가용성을 보장하는 안정적이고 확장 가능한 에너지 솔루션을 만드는 것입니다."
백업 전력 옵션을 모색하거나 천연 가스를 장기 에너지 전략에 통합하려는 경우 커민스 판매 및 서비스가 도와드리겠습니다. 소규모 상업 단위에서 대규모 산업 시스템에 이르기까지 당사는 고객의 요구에 맞는 모든 범위의 천연 가스 발전기 솔루션을 제공합니다. 업계에서 가장 광범위한 서비스 네트워크와 커민스 케어를 통한 24/7 지원을 통해 전력 시스템을 쉽게 계획, 구현 및 유지 관리할 수 있습니다.
https://www.cummins.com/generators/natural-gas 를 방문하여 지속 가능성 목표와 천연가스 엔진에 대해 자세히 알아보십시오.
저자 프로필
커민스, 글로벌 전력 기술 리더
세계 동력 분야의 리더인 커민스는 보다 풍요로운 세상을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 1919년부터 사람과 상품, 경제 발전에 기여하는 혁신적인 솔루션을 제공해 왔습니다. 커민스의 5개 사업 부문(엔진, 부품, 유통, 전력 시스템 및 Accelera™ by Cummins)은 고급 디젤, 전기, 하이브리드 파워트레인을 포함한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 통합 발전 시스템; 후처리, 터보차저, 연료 시스템, 제어 장치, 변속기, 차축 및 브레이크와 같은 중요한 구성 요소; 배터리 및 전기 파워 트레인 시스템과 같은 제로 배출 기술. 글로벌 입지, 심층적인 기술 전문성 및 광범위한 서비스 네트워크를 통해 고객의 요구에 맞는 신뢰할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하고 Destination Zero 전략으로 에너지 전환을 지원합니다. 고객, 투자자, 직원을 위한 가치를 창출하고 교육, 형평성 및 환경과 같은 기업 책임 글로벌 우선 순위를 통해 지역사회를 강화합니다. 인디애나주 콜럼버스에 본사를 두고 있는 커민스는 전 세계적으로 약 67,400명의 직원을 고용하고 있으며 2025년 매출 $337억 달러에 $28억 달러 수익을 창출했습니다.
관련 항목