INSITEはエンジンの診断を行い、電子エンジンの情報をPCに表示するソフトウェアアプリケーションです。段階的な診断とあらかじめ搭載されたエンジンの図面や回路図により、簡単に操作することができます。INSITEを使用することでトラブルシューティングの時間が短縮され、エラーや不適切な手順が減るため、またすぐに車を走らせることができます。
特長:
• 走行情報に素早くアクセス
• パラメータの調整、および障害情報の確認と解決を素早く簡単に実行
• 分かりやすいトラブルシューティングサポート
• 配線やセンサーの位置情報を図示
• エンジン情報と走行情報を保存して後で利用、あるいはプログラミングテンプレートとして使用
ソフトウェアのダウンロード
![]() |
1. ファイアウォールの設定により、このファイルをインストールできない場合があります。そのようなメッセージが表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。 2. お客様が使用されているコンピュータで、Intel® Optane™ドライブが有効になっている場合は、ライセンス設定ツールが正常に作動するよう、この機能を無効にしてください。Intel Optaneドライブの無効化に関するサポートは、お客様のシステム管理者またはIT部門にお問い合わせください。 |
INSITEをご利用の方へのご注意:INSITE 8.8.0がリリースされました。このリリースには特別な要件があり、お客様側で下記のご準備が必要となります:
- INSITEの最新版を実行するには、.NET 4.7.1がインストールされている必要があります。ご利用の環境によっては、Windowsのアップデートが必要になります。詳細につきましては、下記の情報またはリリースノートをご覧ください。
- Microsoft .NET Framework 4.7.1はWindows 10で利用できます。
オペレーティングシステムのバージョンについては下表をご参照ください。
オペレーティングシステム | バージョン | ビルド番号 | |
---|---|---|---|
Windows 10以降 | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
![]() |
Windows 8.x以前のOSでのINSITEのサポートは、2022年11月をもって終了します。 DESAツールは、2022年2月4日でサポートおよび新規ライセンスの発行が終了します。 |
インストール方法:
INSITE 8.8.0.exeのインストール中に、アンチウイルス機能により危険なファイルが検出されたことを示すダイアログボックスが何度か表示される場合がありますが、これらは無視してください。
キャリブレーションのセキュリティ:
2020年の終わりに、すべての電子制御エンジン製品を対象に、業界標準の暗号化技術を用いた新しいエンジン制御モジュール(ECM)のキャリブレーションコードがリリースされました。 このECMキャリブレーションコードは、INSITE™電子サービスツールのバージョン8.7.0以降でのみ使用可能です。ユーザーは対象バージョンにアップグレードする必要があります。アップグレードしない場合、QSOLまたはCalでダウンロードしたキャリブレーションをINSITE™内のウェブ/ECMコード検索機能で使用できなくなります。
ZIPファイルの内容:
- INSITE™ 8.8.0
- ライセンス設定ツール1.18
- INSITE™ Guidanzサービス
- INSITE™ ARA
- アップデートマネージャー8.3
- DESA(ダイナミック エンジンシステム解析)
ユーザーの方へ:
INSITE 8.8.0その他パッケージを使用する場合、抽出したパッケージは一回のみ使用できます。再度使用する場合は、抽出したパッケージを一旦削除し、OtherPackage.zipファイルをもう一度抽出する必要があります。
- INSITE 8.8.0 - ソフトウェアのダウンロード
ファイル名:insite8_08_0_0101.zip
ファイルサイズ: 1.8 GB
➜ このパッケージは、アップデートマネージャーでINSITEの旧バージョンからアップグレードする場合のみ使用できます。
インストール方法:
C:Tempに抽出した後、インストールにアップデートマネージャーが必要です。[ソース>検索]を選択し、その他のパッケージファイルを抽出したフォルダを選択します。
ユーザーの方へ:
INSITE 8.8.0 その他パッケージまたはINSITE 8.8.1 その他パッケージを使用する場合、抽出したパッケージは一度しかお使いになれません。2度目に使用する場合は、抽出したパッケージを削除し、OtherPackage.zipのファイルを再度抽出する必要があります。
- INSITE 8.8.3 - その他パッケージ
ファイル名:INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
ファイルサイズ:300.3 MB
- INSITE 8.8.2 - その他パッケージ
ファイル名:INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
ファイルサイズ:277.8 MB
- INSITE 8.8.1 - その他パッケージ
ファイル名:INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
ファイルサイズ:322 MB
- INSITE 8.8.0.101 - その他パッケージ
ファイル名:INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
ファイルサイズ: 2.0 GB
このソフトウェアは、モバイルではご利用になれません。オフィスまたはご自宅のコンピューターにダウンロードするには、そのデバイスからこちらのページにアクセスしてください。
ソフトウェアライセンス
INSITE™、Guidanz®、PowerSpecをはじめ、一部のカミンズのソフトウェアやモバイルアプリを使用するには、一意のソフトウェアライセンスが必要です。ライセンスは、カミンズの正規代理店またはディストリビューターを通じて取得することができます。詳細を教えていただければ、必要なお問い合わせ先をお探しします。
結果
トレーニングビデオ
トレーニング資料
INSITEの概要 - 2018年3月19日更新(サイズ:6 MB)
Visão Geral do INSITE - ブラジル・ポルトガル語(サイズ:7 MB)
ライセンス許諾&ライセンス設定ツールの概要 - 14年4月14日更新(サイズ:3.8 MB)
INSITE 8.0.3新機能トレーニング:ECMコード検索 - 15年5月11日更新(サイズ:0.9 MB)
作業指示画像のエクスポート/バックアップ/Eメール送信(サイズ:0.5 MB)