カミンズは、業界初の燃料に依存しない内燃機関ソリューションを発表し、低炭素燃料で今日の保有車両の脱炭素化を支援します。

コロンバス、Ind。

グローバル電力リーダーのCummins Inc.(NYSE:CMI)は本日、さまざまな低炭素燃料タイプを活用して、業界をリードするパワートレインプラットフォームを拡大すると発表しました。業界初の統合された燃料に依存しないエンジンとして、これらのプラットフォームは、共通のアーキテクチャを共有するエンジンブロックとコアコンポーネントを使用し、異なる低炭素燃料タイプに最適化されます。

「ゼロになるのは、ライトスイッチのイベントではありません。私たちが今日大気に放出する二酸化炭素排出量は、永続的な影響を与えます。これは、今日の二酸化炭素排出量を削減するためにできることは、地球にとって勝利です。カミンズエンジン事業部のスリカーント・パドマナバン社長は、今すぐ行動を起こす必要があります。「当社がサービスを提供する多くの市場において、デューティサイクルや動作環境の変動を考えると、様々な低炭素オプションを持つことは特に重要です。すべてのアプリケーションタイプまたはすべてのエンドユーザーに対応する単一のソリューションや「魔法の弾丸」はありません。"

部品の共通性

これらの新しい燃料に依存しないエンジンプラットフォームには、共通のベースエンジンから派生した一連のエンジンバージョンが搭載されます。つまり、部品の共通性が高いということです。各エンジンのヘッドガスケットの下には、主に同様のコンポーネントがあり、ヘッドガスケットの上には、燃料タイプごとに異なるコンポーネントがあります。各エンジンバージョンは、異なる単一の燃料を使用して動作します。

この新しい設計アプローチは、ディーゼル、天然ガス、水素に対応する、伝説的なB、L、Xシリーズエンジンのポートフォリオ全体に適用されます。

「これは、共通の製品アーキテクチャとフットプリントの利点を可能な限り活用しつつ、輸送業界のユニークなニーズを満たす低エミッションの内燃機関を設計・開発する新しい方法です」と、エンジンビジネスのエンジニアリング担当バイスプレジデント、ジョナソン・ホワイトは述べています。"この独自の技術アプローチにより、エンドユーザーは、CO2への影響が最も少なく、アプリケーションに適したパワートレインをよりシームレスに選ぶことができます。"

部品の共通性は、同様のエンジンフットプリント、診断、サービス間隔など、トラックOEMとエンドユーザーの両方にメリットをもたらします。このため、OEMは、同じトラックシャシーにさまざまな燃料タイプを統合することが容易になり、技術者のトレーニングや再ツールサービス拠点のコストを最小限に抑えることで、エンドユーザーの総所有コストを削減することができます。

信頼性と耐久性

これらの燃料に依存しないプラットフォームは、製造され、現在使用されている何百万台ものディーゼルおよび天然ガスエンジンから得られた学習に基づいて設計・構築されています。今日のデジタル技術とコネクテッドテクノロジーにより、カミンズはさまざまなエンジンデューティサイクルに固有の洞察を抽出し、これらを活用して信頼性の高い燃料に依存しないプラットフォームを設計することができます。

「当社のお客様は、カミンズの比類のないテストと評価プロセスに自信を持って、高性能な製品を保証することができます」とホワイト氏は述べています。「保有車両がどのような作業を行っても、低炭素燃料をエンジンに搭載し、ディーゼルのようなパフォーマンスを発揮して仕事を遂行します。"

デスティネーションゼロ

これらの新製品は、製品の温室効果ガス(GHG)と大気質への影響をより迅速に削減し、すべての利害関係者に持続可能な方法でサービスを提供する方法で、2050年までにネットゼロエミッションに到達するためのカミンズの戦略の重要な要素です。この取り組みには、カミンズの製品とそれを動力源とするエネルギー源の変更が必要です。

Two of the company’s environmental sustainability goals for 2030 goals include reducing scope 3 absolute lifetime greenhouse gas (GHG) emissions from newly sold products by 25% and partnering with customers to reduce scope 3 GHG emissions from products in the field by 55 million metric tons.

「カミンズは、世界のリソースを少なく使う新しい働き方を探すために、会社のあらゆるレベルでイノベーションを起こしており、エンジンビジネスはこのエキサイティングなイノベーションの中心に位置しています」とPadmanabhan氏は述べています。「私たちの地球は、完璧な解決策が起こるのを待つことはできないことを知っています。代わりに、当社のアプローチは、ゼロエミッション電力を利用可能な場所で使用し、クリーンな電力がない場合はクリーンな電力を使用するという組み合わせの努力が必要です。その間、地球が一時停止する余裕がないのです。"

カミンズについて

グローバル電力技術リーダーであるCummins Inc.は、電力ソリューションの幅広いポートフォリオを設計、製造、流通、サービスする補完的な事業部の法人です。当社の製品は、内燃、電気、ハイブリッドのインテグレーテッドパワーソリューションから、フィルトレーション、後処理、ターボチャージャー、燃料システム、制御システム、吸気システム、オートマチックトランスミッション、発電システム、マイクログリッド制御、バッテリー、電解槽、燃料電池などのコンポーネントに至ります。

Headquartered in Columbus, Indiana (U.S.), since its founding in 1919, Cummins employs approximately 59,900 people committed to powering a more prosperous world through three global corporate responsibility priorities critical to healthy communities: education, environment and equality of opportunity. Cummins serves its customers online, through a network of company-owned and independent distributor locations, and through thousands of dealer locations worldwide and earned about $2.1 billion on sales of $24 billion in 2021.

メディアのお問い合わせ
Jon Mills(ジョン・ミルズ)
ディレクター - 社外コミュニケーション
(317) 658-4540
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。